スマートなアイデアは安全性を高めます
TIA Portal システムを自動化するだけでなく、オペレーターの安全のためにも、良いアイデアが必要でした。Berner と彼のチームは、センサーを備えた特殊なスチールブロックを開発しました。メンテナンスや清掃作業中、または新しいプロファイルのアセンブリの設定に使用されます。ローラーテーブルを上げて、機械にアクセスできるようにしています。スチールブロックを使ってテーブルの位置を固定して、誤って折りたたんで人を傷つけないようにすることができます。安全ブロックを忘れた場合、センサーはこれを記録します。レーザースキャナーで監視されている危険区域に誰かが入ると、アラームが鳴り、モーターはすぐに停止します。「Profinetを介した通信は非常にうまくいきます」とBerner氏は説明します。「サードパーティサプライヤーのレーザースキャナーも問題なく統合できました。本当に感謝しています。」機械の特定の部品を清掃するには、ローラーを非常にゆっくりと回転させる必要があります。これは少なからず危険な作業です。GAP Engineeringのレトロフィット専門家は、この目的のために特別なペダルを取り付けました。クリーニング中は常に操作する必要があります。そうしないと、機械はすぐに停止します。