データセンターブームの展望
よりつながりのある未来の実現をどのように支援しているかをご覧ください
データセンター業界の成長軌道が続く中、クラウドへの移行の急増によりCOVID-19以前は急速に増加していた資本ニーズは、企業がコンピューティングのニーズを「エッジ」に押し上げる分散型の労働力に直面しているため、増加傾向を維持しています。データセンターがエッジに近いということは、物理的にエンドユーザーに近いということです。これにより、主要な集中型ネットワークハブの外で事業を行っているデータセンターのお客様にとって、遅延を減らし、セキュリティと稼働時間を向上させることができます。
エンタープライズクラスのコロケーション、接続、マネージドサービスの大手プロバイダーであるDataBankは、信頼性の高いコロケーションデータのストレージ、処理、コンピューティングを1つの屋根の下で多くの顧客に提供することで、エッジで事業を展開しています。9月、データバンクはZayo Group HoldingsからZColoを買収する計画を発表しました。これにより、データバンクの主要投資家であるコロニーキャピタルInc デジタルインフラストラクチャ部門であるデジタルコロニーが主導する、米国最大の非公開データセンター事業者の1つが誕生しました。
この買収により、DataBankはエッジコロケーションと接続ソリューションの大手プロバイダーとしての地位を確立し、地域のスペシャリストから、64のデータセンター、120万平方フィートのデータセンタースペース、138メガワットの容量を持つ米国最大のデータセンター事業者の1つへと変貌を遂げました(データセンターフロンティア、2020年11月11日)。
テクノロジー大手のシーメンスの資金調達部門であるSiemens Financial Services (SFS) は、この成長を続ける資産クラスに資本を投入し、Nuveenなど他の複数の投資家とともにDataBankを支援しています。
SFSは、今回の買収と会社の成長を支援するためにDataBankプラットフォームに柔軟な自己資本を提供できるため、投資家グループにとって素晴らしい選択肢です。シーメンスの財務力に加えて、Siemens 幅広いノウハウとこのセクターへの幅広いサービスを活用することで、データバンクのポートフォリオを最適化するための戦略的味方として、資本を超えた実りある関係を築くことを楽しみにしています。
SFSのDataBankへの投資は、データセンター関連の取引としては最近で2回目です。 バージニア州のハイパースケールデータセンタープロジェクトの建設ローンを締結しました 今年の初め。
SFSの株式担当ディレクター、ジェイソン・トンプソンは次のようにコメントしています。「資本をより広範なインフラセクターに分散させようとする中で、強力なファンダメンタルズと業界のベテランであるラウル・マーティネックが率いる経験豊富な経営陣を備えたデータバンクのようなプラットフォームへの投資は、有名なデジタルインフラの専門家であるコロニー・キャピタルとともに、SFSが資本を投入するだけでなく、この成長中のセクターを支援できるようにしています。
「この投資は、クラウドへの移行トレンドと、ティア2および3のエッジ市場における低遅延/高帯域幅ネットワークへのニーズの高まりを背景に、物理世界とデジタル世界をつなぐというシーメンスのより広い目標と一致しています」と彼は続けました。
エッジでは、クラウドはコロケーションで稼働しています。DataBankのポートフォリオにあるような専用のデータセンターは、効率性が高いだけでなく、相互接続性が高く、より競争力のあるサービスを顧客に提供します。コロケーションには、ネットワークプロバイダーと1つの屋根の下に多くのクライアントがいるという追加の利点があります。これにより、共有インフラストラクチャの規模の経済性の恩恵を受けながら、物理的に会うことができます。
SFSの投資に加えて、Siemens コロニーキャピタルの関連会社も協力協定を締結しました。これは、両社間のより広範な協力の可能性を示しています。21世紀の工場としてデータセンターが直面する課題を踏まえて、Siemens 複数の分野にわたる幅広い専門知識と経験をデータセンター向けの包括的なソリューションとサービスに結集し、事業者がインフラストラクチャをより適切に構築および管理できるよう支援しています。Siemens ソリューションとサービスは、データセンターの稼働時間、信頼性、効率性を最大化すると同時に、インフラ運用の管理を最適化し、自動化と制御、火災安全、セキュリティ、配電に関する特定のソリューションを提供します。Siemens、持続可能性がデータセンターにとってますます大きな課題であることを認識しており、分散型エネルギーシステム(DES)部門と分散型エネルギーパートナーシップを通じて、分散型エネルギー分野で革新的なソリューションを提供しています。 キャリブレント・エナジー とそのストレージベンチャー、Fluenceです。
SFSは、成長資金調達の豊富な経験を持つ知識豊富なアドバイザーおよび投資家として、お客様と協力して、特定のニーズに合った資金調達ソリューションを構築します。SFSによって確立されたecosystem(経験豊富な企業、投資家、技術専門家のネットワーク)を通じて、Siemens 全体だけでなく、SFSの多様な投資ポートフォリオと関係における相互コラボレーションを通じて、それぞれの機会に価値を付加することを目指しています。
*2024年8月現在、Siemens インダストリー株式会社とSiemens Financial Services 株式会社は、Calibrant Energyの所有権を失いました。しかし、すべての関係者は、エネルギー転換を促進するための解決策を引き続き協力し、模索し、提供しています。