Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

コミュニティソーラーの台頭:明るい未来

Community ソーラーは、個人や企業が再生可能エネルギーの利点を活用するための利用しやすい方法として登場しました

2025年五月

投稿者:コーポレート・コミュニケーション

Siemens Financial Services、米州プロジェクト・ファイナンス・ディレクター、分散型エネルギー・インフラストラクチャー担当マネージング・ディレクター、ジム・トーマとの質疑応答

地域の太陽光発電プロジェクトが増えています。なぜこれらのプロジェクトは増加しているのですか?

Community ソーラーは、個人や企業が再生可能エネルギーの利点を活用するための利用しやすい方法として登場しました。クリーンエネルギーソリューションのニーズが高まるにつれ、コミュニティソーラーはエネルギー転換においてスケーラブルな選択肢となっています。Community ソーラーは、太陽光発電の利点を活用したいが、財政的制約やスペース不足のためにソーラーパネルを設置できない市民や企業にとって、またとない機会を提供します。

Community ソーラーとは何ですか?

Community ソーラーは、中央部に設置された大型のソーラーアレイを含むクリーンエネルギーモデルです。このアレイで発電された電力は、複数の参加者が共有し、通常は加入しています。これらの参加者には、住宅所有者、賃貸人、企業、教育機関、医療機関、さらには自治体も含まれます。参加者は、地域のソーラーアレイで生産されたエネルギーの一部を購入できるため、自分でソーラーパネルを設置する必要がなくなり、電気代を削減できます。

最近、技術の進歩、政策支援、クリーンエネルギーに対する消費者の需要の高まりにより、コミュニティソーラーは大幅に成長しています。によると 米国エネルギー省(DOE)、「2024年6月現在、米国では約7.87GWのコミュニティソーラーが稼働しています。これらのコミュニティソーラープロジェクトは、Columbia 区を含む44の州と地方で行われています。」公益事業者や開発者が共有型太陽光発電プロジェクトを建設、運営、管理しやすくするために、これらのプロジェクトを支援する規制を採用する州が増えています。

Siemens Financial Services (SFS) は、地域の太陽光発電プロジェクトの成長にどのように貢献してきましたか?

SFSは、地域の太陽光発電資産の着実な増加を支援し、料金支払者がより低コストのクリーンエネルギーにアクセスできるようにするために、複数の投資を行ってきました。例えば:

  • 私たちの資金調達は、30のプロジェクトにわたる122 MWdCのコミュニティソーラーポートフォリオの建設と運営を促進するのに役立ちました。このポートフォリオを通じて、十分なサービスを受けていない住宅や法人の顧客は、17,000世帯以上に電力を供給するのに十分な地域の太陽エネルギーを供給する、クリーンで信頼性の高い再生可能エネルギーの恩恵を受けることができます。
  • 他の貸し手と並んで、SFSからの資金提供は、イリノイ州とメリーランド州の219MWdcのコミュニティソーラープロジェクトのポートフォリオの開発と運営に貢献しました。
  • また、天然資源をより効率的に利用するために、ニューヨーク地域の他の方法では使用できない土地の上に建設された13.48MWdCのコミュニティ太陽光発電プロジェクトにもプロジェクトファイナンスを提供しました。
  • 10州の32,000人を超える加入者をサポートしており、コミュニティの太陽光発電のもう1つの顧客は、住民や事業主に手頃な価格のエネルギーを提供することに取り組んでいます。

コミュニティソーラーのメリットは何ですか?

たくさんあります。それらには以下が含まれます:

  1. アクセシビリティ: Community ソーラーは、技術的、財政的、および/または運用上の障壁のために太陽光発電にアクセスできなかった市民に再生可能エネルギーの選択肢を提供します。たとえば、賃借人は太陽エネルギーを利用するために不動産を所有する必要はありません。屋根のスペースが限られているか、日光への露出が少ない人も、地域の太陽光発電プログラムを通じて太陽エネルギーを活用できる可能性があります。
  2. エネルギーエクイティ: 低所得世帯、賃借人、多世帯居住者は、ソーラーパネルの設置に必要なお金を利用できない場合があります。Community 太陽光発電プロジェクトは公平な答えを提供するので、これらのグループは多額の投資をしなくても太陽光発電の恩恵を受けることができます。
  3. コスト削減: ソーラーアレイを契約することで、地域の太陽光発電プログラムの参加者は通常、標準光熱費の割引価格でプロジェクトに加入することで電気代を節約できます。ソーラーパネルと関連技術のコストは、過去10年間で大幅に下がりました。によると 太陽エネルギー産業協会、「ソーラーの設置コストは過去10年間で40%以上下がり、業界は新しい市場への拡大につながりました。」
  4. グリッド・レジリエンス: Community ソーラーはエネルギー生産の分散化に役立ち、電力網を強化します。コミュニティソーラーなどのモデルを通じて発電が局所化されると、送電による損失が減り、異常気象に直面した場合の回復力が高まります。
  5. 環境への影響: Community ソーラーは再生可能エネルギーの一種です。送電網に電力を供給し、化石燃料への依存を減らします。個人や企業が二酸化炭素排出量を削減する方法として、コミュニティソーラーはクリーンエネルギーの幅広い採用を促進するのに役立ちます。
  6. エネルギー自立: これらすべての利点がエネルギー自給を促進します。Community 太陽光発電契約者は、化石燃料への依存をさらに減らします。ローカル発電では、輸入資源への依存度が低くなります。

コミュニティソーラーの未来はどのようなものでしょうか?

テクノロジーが向上し続け、コストが下がるにつれて、コミュニティソーラーの未来は明るいです。しかし、普及を妨げるハードルはまだあります。接続性は州によって異なるため、規制が複雑になります。資金がある場合でも、プロバイダーは小規模プロジェクトの資金を調達する貸し手を見つけるのが難しい場合があります。

コミュニティソーラーの潜在的な差別化要因は、ストレージ技術の統合です。コミュニティソーラーとエネルギー貯蔵を組み合わせることで、アクセス性、回復力、独立性がさらに向上します。SFSは 多くのエネルギー貯蔵プロジェクトに資金を提供しました。

Community ソーラーは、この革新的なコンセプトを採用する消費者、企業、コミュニティが増えるにつれて、気候変動と闘い、より公平なエネルギーの未来を創造するための影響力のある方法になり得ます。付随的な給付は、地域経済の活性化、地域社会の富の構築、地域の雇用機会の創出、よりきれいな空気と水の創出、より健康的な地域社会の促進に役立ちます。

あなたの旅を始めましょう