Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
青い背景のグラフを表示する大きな画面の前に人が立っています。

イノベーションへのコミットメントを伴う大きなアイデア

シーメンスファイナンシャルサービス(SFS)は、お客様のイノベーションと競争力の維持を支援するよう努めています。そのため、Digital Business Optimizer (DBO™) が開発されました。™DBO —顧客が重要な主要業績評価指標(KPI)に基づいて業績の基準を設定するのに役立つ無料のソフトウェアツールです。

2025 年 6 月著者:エリカ・グプタとトム・バーンズ

ザ・ビッグ・アイディアシーメンスファイナンシャルサービス(SFS)は、お客様のイノベーションと競争力の維持を支援するよう努めています。だからこそ Digital Business Optimizer (DBO™) 開発されました。DBOは、7つの信頼できるデータソースに裏打ちされた無料のソフトウェアツールであり、お客様が優れた投資収益率(ROI)、排出量報告、自然災害リスクの軽減などの重要な主要業績評価指標(KPI)に基づいて業績の基準を立てるのに役立ちます。

ザ・チャレンジ

多くの企業、特に中小企業 (SME) では、業績の基準となるデータが不足していることがよくあります。SFSは、お客様がROIを改善し、二酸化炭素排出量を削減し、施設を自然災害に対してより強靭にするための道筋を見積もり、特定できるよう支援することを目指しました。

ザ・チーム

シーメンスの社内研究開発チームであるシーメンスファンデーショナルテクノロジーズの技術的ノウハウと、SFSのビジネス洞察力を組み合わせることで、2つのチームが協力して顧客の問題点に対処しました。シーメンスがDBOのようなインパクトのあるソリューションを生み出すことができるのは、このようなテクノロジーと財務の組み合わせのおかげです。

人材の採用について考えるとき、なぜ他の企業よりもシーメンスを検討しているのかを尋ねます。シーメンスに来る人々は、目的のある会社で働きたいと思っています。その基盤から始めると、変化をどれだけ早く、どれだけ成功させることができるかは驚くべきことです。
アンソニー・カシャーノ, 最高経営責任者, シーメンス・ファイナンシャル・サービス・アメリカズ

ザ・ソリューション

チームは早い段階で、顧客に対するソリューションの透明性と信頼性を高めるために、公開されているデータをできるだけ多く使用することを決定しました。

DBOは、次のような多数のソースからのデータを使用します。 環境保護庁(EPA)、米国エネルギー省(US DOE)、国立再生可能エネルギー研究所、および連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、企業に基本的な指標を提供します。最も費用対効果の高い方法で目標を達成するためのシナリオを生成することで、企業がコスト削減とコスト削減のどこから始めればよいかを知るのに役立ちます。

ユーザーは、ソーラーパネル、熱電併給(CHP)、熱エネルギー貯蔵、バッテリーストレージなど、サイトに最も適した発電技術とストレージ技術の組み合わせを見つけて選択できます。さらに、ユーザーは特定のテクノロジーへの希望、系統停止に対する回復力の強化、または最大予算に基づいてシナリオをカスタマイズできるため、データ主導の脱炭素化に関する意思決定が可能になります。DBOの自然災害リスク軽減機能では、脱炭素化シナリオで入力された情報と同じ情報を使用しますが、ある場所で最も重要な自然災害リスクと、それを軽減するために顧客が講じることができる対策を特定します。

ザ・プロトタイプ

シーメンスファンデーションテクノロジーチームは、アマゾンウェブサービス(AWS)ネイティブの初期プロトタイプを開発しました。このプロトタイプは、AWS コアインフラストラクチャを使用し、主に機能的なプロトタイプを実行することに重点を置いていました。あるAWS ソリューションアーキテクトがチームと会い、リリースされたアプリケーションにプロトタイプを持ち込む際に、AWS 専門家の協力を得ました。

翌年、AWS とシーメンスは協力して、DBO製品のパフォーマンス、耐障害性、コスト、環境への影響、およびセキュリティを最適化しました。

最適化は、AWS で実行するだけでワークロードの二酸化炭素排出量を削減するのに役立ちます。AWSが委託した2024年のAccenture 調査では、プラットフォームをAWS AWS クラウドに移行することで二酸化炭素排出量が削減されることがわかりました。具体的には、AWS はオンプレミスよりも最大 4.1 倍エネルギー効率が高く、最適化されたワークロードを AWS 上で実行すると、関連する二酸化炭素排出量を最大 99% 削減できます (AWS クラウドに移行することで二酸化炭素排出量が削減される仕組み)。

両チームが協力して、コストを 50% 削減しながら、ツールの機能とパフォーマンスを大幅に向上させることができました。

予期せぬ挑戦

しかし、チームはいくつかの予期せぬ課題と挫折に直面しました。

  • プロトタイプに使用された一部のソフトウェアには、非常に制限の厳しいライセンス条件があり、本番環境のサービスとしてのソフトウェア(SaaS)システムでは使用できませんでした。
  • インフラストラクチャ要素の中には、チームが本番環境への導入を計画していたサーバーレスアーキテクチャよりも仮想マシンでの使用に適したモノリシックコードブロックもありました。このソフトウェアのリファクタリングは、プロジェクトスケジュールの大きな要素でした。

SFS と AWS は協力してこれらの課題を克服するソリューションを見つけ、成功したプロトタイプは完全にデプロイされ、無料で使用できる SaaS アプリケーションとなり、2024 年 9 月に一般に公開されました。

双方にとって好都合な導入

DBOは当初、中小企業を対象としていましたが、米国政府機関と大企業の両方が、施設の二酸化炭素排出量を最適化するためにDBOを利用することで価値を得ています。

DBOは無料のツールで、シーメンスのサプライヤーがデータを持っていない場合は、二酸化炭素排出量レポートとして提供されています。DBOは、社会が直面する最も困難な課題のいくつかを解決しながら、SFSの融資ポートフォリオの競争力を高め、気候リスクに対する回復力を高めることで、変化する世界でお客様とサプライヤーが勝利できるよう支援するというシーメンスの継続的な取り組みを強調しています。DBOは、お客様がそれぞれの業界で継続的に革新し、競争できるよう支援したいという思いからスタートしました。SFSは、お客様のニーズに合わせてツールを絶えず改善しています。

DBO の構築と導入の背後にある技術的な詳細について詳しく知りたい場合は、以下を参照してください。 このブログ投稿 SFS と AWS の技術チームが共同で執筆しました。

エリカ・グプタはシーメンス・ファイナンシャル・サービス・アメリカズのSustainability 責任者です

Tom Burns は、アマゾンウェブサービスの主任Sustainability Solutions アーキテクトです

法的免責事項:シーメンスフィナンシャルサービス株式会社(SFS)は登録された地方自治体の顧問ではなく、あなたやあなたの会社の顧問や受託者でもありません。DBOの結果はすべて推定値です。サイト固有の分析については、エネルギーエンジニアに連絡することをお勧めします。DBOの結果はすべて「現状のまま」提供され、 SFS 結果について、明示または黙示を問わず、受領者、受領者の法人、雇用主、事業体、または第三者に対し、性能、完全性、正確性、商品性、または特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限定されない、いかなる表明または保証も行いません。 シーメンス そのような結果の誤りまたは脱落、または受領者または第三者によるそのような結果への信頼について、一切の責任を負いません。

さあ、旅を始めましょう