そのコントローラーはシーメンスのCNCコントローラー、SSINUMERIK ONE です。「衝突回避には、非常に複雑な計算が必要です」と、Siemens スのOEM販売責任者であるニック・ヴァンデン・ブロークは言います。「SINUMERIK ONE は、数値プラットフォーム、モーションコントロール、HMIを組み合わせた堅牢なコントローラーで、より高速な通信を可能にします サイクルタイムを損なうことなく。」
Siemens スと仕事をしたことで、すべてが変わりました。「私たちは社内に多くの知識を持っています」とティエリーは付け加えます。「しかし、軸の微妙な制御、衝突回避の統合、およびツールマガジンに関するすべてのプログラミングに関しては、次のことができました。 さらに構築してください Siemens すでに開発していたソフトウェア。」
社会的影響
また、社会動向にも対応しています。「私たちの顧客は、熟練したオペレーターを見つけるのがますます難しくなっていることに気づいています」とリーベンは言います。「特に機械自体の自動化は、対処に役立ちます 生産ピーク時に 追加のスタッフを探す必要はありません。」オペレーターのトレーニングは2番目の課題です。「私たちの技術で、私たちはオペレーターの経験を機械にもたらします、」ティエリーは言います。「経験豊富なオペレーターは、チューブのレーザー切断や穴あけの際に注意すべき点を知っています。結局のところ、原材料には常に異常があります。3Dカメラでは、これらの異常を完璧に検出するので、穴は常に正しく配置されます。つまり、時間だけでなく、確実性も得られます。」
さらに、Flextopusはヨーロッパの顧客を作ります より競争力があります。「ここで自動化することで、低賃金国とのギャップを狭めることができます」とリーベンは強調します。「この方法では、ヨーロッパでの生産は依然として魅力的です。」したがって、Balliu氏は 多くの機会 テクノロジーについて。「私たちはすでに、別のフライス加工機能の追加を検討しています」とLieven氏は言います。「そのモジュラー設計により、Flextopusはすぐに拡張できます。可能性は大きいです。」