Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
脱炭素化の取り組みに焦点を当てた、アソーレス諸島のスマートマイクログリッドを視覚的に表現しています。

アゾレス諸島の脱炭素化:バッテリーストレージとマイクログリッド

アゾレス諸島9つの島の1つであるテルセイラ島は、送電網の回復力と再生可能エネルギーのシェアを大幅に拡大するために、送電網をデジタル変革しています。

現実世界とデジタル世界を組み合わせる

緑豊かな野生生物や植物ですでに知られているアゾレス諸島は、別の面でも緑化が進んでいます。電力供給がよりクリーンになり、化石燃料発電機への依存度が低くなっています。これを達成するために、テルセイラ島はスマートマイクログリッドを中核として、地域の再生可能エネルギー発電容量を拡大しました。Siemens Fluenceと共同で、マイクログリッド管理システムと大規模な自律型バッテリーエネルギー貯蔵システムを導入して、島のより持続可能な電力網への道を加速させています。

ポルトガル本土から1,400キロ離れた火山群島であるアゾレス諸島には、世界のどこにも見られない種が生息しています。そして、2023年以来、島々には新しい魅力があります。自然愛好家よりもテクノロジー志向の人にとっては、おそらくもっと興味深いものでしょう。ヨーロッパ最大のバッテリーエネルギー貯蔵システムの1つが、群島の9つの有人島の1つであるテルセイラ島に建設されました。

External view of Terceira power plant on a hill

テルセイラ島の再生可能エネルギー

テルセイラ島の首都アングラ・ド・エロイズモには、ユネスコの世界遺産に登録されている旧市街と要塞があります。そして、新しいマイクログリッドとバッテリーストレージソリューションにより、この歴史的な街や島の他のすべての町に、より多くの再生可能エネルギーを供給することが可能になります。

島で最も重要な再生可能エネルギー源は:

  • 地熱エネルギー
  • 風力エネルギー
  • 水力エネルギー
  • 太陽エネルギー

アゾレス諸島の再生可能エネルギー利用の歴史は数十年前にさかのぼります。1980年代後半、彼らは群島で最初の風力タービンを設置し、しばらくして最初の地熱発電所が稼働しました。今日、人が住んでいるすべての島々は再生可能エネルギー源から電力を生産しています。群島の電力需要の約40パーセントは再生可能エネルギー源で賄われています。地熱エネルギーは特に重要で、再生可能エネルギー総発電量の60%を占めています。残りは主に風力発電所と水力発電所からのものです。

脅威にさらされている島の楽園

他の島々と同様に、アソーレス諸島は特に気候変動の影響を受けやすいです。海面上昇は沿岸集落を脅かしています。また、研究者たちは、今後数十年で多くの島々が干ばつの増加に対処しなければならないと予想しています。干ばつは、飲料水供給への潜在的な脅威です。

もちろん、島々だけでこの問題を解決することはできません。しかし、世界のCO2排出量を削減するために貢献することはできます。

島からのエネルギーを島へ

アソーレス諸島では、再生可能エネルギーの継続的な拡大や、エレクトロモビリティの促進などのさまざまな手段を提供する包括的なエネルギー戦略の一環として脱炭素化が計画されています。

地域の再生可能エネルギー生産を拡大することで、アゾレス諸島は2つの問題を同時に解決しています。再生可能エネルギー源からの電力が増えると、温室効果ガスの排出量が減ります。また、必要なエネルギーの約60%が依然として化石燃料の形で島に輸入されているため、現地生産によって本土への依存が減ります。

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

より安定した送電網のための蓄電装置

各島には独自のグリッドがあります。そのため、群島全体の電力供給を刷新することはできませんが、テルセイラ島など、個別の島のソリューションが必要になります。ここで、ポルトガルの電力会社Electricidade dos Açores(EDA)は、革新的な技術に投資しています。15メガワット(MW)の容量を持つバッテリー蓄電システムと、Siemens スマートマイクログリッド管理を組み合わせたものです。Fluenceが提供する蓄電システムは、自律的に生産された電力が無駄にならないようにし、すべてを可能な限り効率的に使用します。生産量が少なすぎる場合は、余剰エネルギーを吸収して送電網に放電し、需要を賄います。

バッテリーエネルギー貯蔵システムには、さらに2つの利点があります。

  • 頻度を調整します
  • 島の送電網の電圧のバランスを取り、安定性を向上させます

モジュール設計:Fluenceが提供する蓄電システムは、余剰エネルギーを吸収して送電網に放電し、生産量が少なすぎる場合に需要を賄います。

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

インテリジェントなマイクログリッド管理システムにより効率が保証されます

スマートマイクログリッド管理システムは、発電、エネルギー貯蔵、および電力消費の完全なバランスを保証します。これにより、インフラストラクチャ全体をリアルタイムで監視および制御でき、天候などの幅広いデータに基づいて、生産、消費、ストレージの使用率を時間単位または日単位で予測できます。

このシステムでは、再生可能エネルギーや地熱発電などの内生的な供給源からの電力ミックスに、さらに6メガワットを組み込むことができます。つまり、新しい蓄電池システムにより、中期的には、島の再生可能エネルギーのシェアを約60パーセントに拡大できるということです。

エネルギーアイランドの設計図

再生可能エネルギーの 60% という目標が達成されたら、モジュール式に設計された蓄電池システムを必要に応じて拡張できます。これは、2030年までに電力の70%を再生可能エネルギーから調達するという目標の達成に向けて急速に動きつつあり、その目標を達成するために蓄電池も調達しているアイルランドなど、急速に脱炭素化する他の島の送電網の例に続くものです。

しかし、現在の構成でさえ、テルセイラ島にはすでに測定可能な改善をもたらしています。発電機で生産しなければならない電力が減ったため、島の年間ディーゼル消費量はすでに1,150メートルトン削減されています。これは、年間3,500メートルトンを超えるCO2排出量の削減に相当します。これは、年間1,500台の自動車が20,000km走行するのとほぼ同じです。ですから、結局のところ、新しいマイクログリッド管理システムは、技術愛好家だけでなく、自然愛好家にもアピールする可能性が非常に高いです。