最大25kgの袋を空にして機械に入れると、オペレーターに大きな負担がかかります。そこでAZO NVは、ベビーフードメーカー向けに、パレットから袋を取り出し、衛生的に切り開ける機械を備えたロボットソリューションを設計しました。Siemens AIビジョン技術による技術的偉業です。
ベビーフードは衛生第一
粉ミルクメーカーのメーカー たくさんの種類 年齢ごとに異なるビタミンとミネラルの混合物を使用しています。彼らが考慮しなければならない多くのアレルギーは言うまでもありません。その結果、大きなサイロが生産されることはめったにありません。生産量は少なく、原材料は通常袋に入っています。
同時に、彼らは従わなければなりません 非常に厳しい衛生要件。バッグは機械で加工するのが難しいので、簡単な挑戦ではありません。それらは重く、形が不規則で、簡単に破れます。「あるお客様から、袋を衛生的に切り開ける機械を作ってほしいと頼まれました」と、AZO NVのバイタル営業支店マネージャーであるCorné Daaneは言います。
「成功しました。私たちは、可動部品の少ない機械を設計しました。それは お手入れが簡単です そして完全に密閉されています。その結果、環境はほこりのないままで、製品のロスはほとんどありません。切断中に放出された粉末を衛生的に掃除機で掃除して、使用できるようにしています。その後、圧縮機のスクリューが再び機械から袋をきれいに取り出します。」

自動デパレタイジング
「バッグはパレットで届きます。私たちのクライアントは、生産ラインにオペレーターに給電してもらうことを考えていました。重量が最大25kgのバッグを1つずつパレットから取り出し、機械に入れなければなりませんでした。 重労働でミスや事故が起こりやすい、そのようなバッグは簡単に破れることがあるので。さらに、手動処理は 正確には衛生的ではありません。そこで、そのステップを自動化する方法も探し始めました。」
それは簡単ではありませんでした。「とても小規模なので、よくあります 1つのパレットにさまざまな種類とサイズを」と、AZO NVのオートメーションマネージャーであるNick Heutenは言います。「それらもランダムに積み上げられています。それらをロボットでデパレタイズするには、CAD図面で可能な限りのサイズと場所の種類を定義する必要があります。それは不可能です。そこで、私たちはAIソリューションを探し始めました。それに取り組んでいる興味深い新興企業はたくさんありますが、私たちは産業の拡張性と品質を求めていました。そこで、長年緊密に協力してきたSiemens スに目を向けました。」

AZOについて
AZOはドイツの家族経営企業で、バルクハンドリング(バルク商品の受け取り、保管、輸送、投入、混合、充填)の自動化を専門としています。電池、プラスチック、食品、製薬など、いくつかの分野で事業を展開しています。同社には世界中に約1,200人の従業員がいます。ベルギーの子会社AZOは約140社あります。