Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

グレート・バリア・リーフを未来のために守る

オーストラリア海洋科学研究所(AIMS)は、当社の自動化技術を活用して、グレートバリアリーフを保護し再生するための画期的な研究と保全活動を行っています。

海中での生活をシミュレートします

オーストラリアの国宝であるグレートバリアリーフは、多様な海洋生物を支えるだけでなく、大気中の二酸化炭素を吸収して貯蔵するブルーカーボンシンク(ブルーカーボンシンク)としても重要な役割を果たす広大な水中ecosystem です。AIMSのNational Sea Simulator(SeaSIM)の科学者たちは、私たちの自動化技術の助けを借りて、サンゴ礁の画期的な研究と修復作業を行い、これまでオーストラリアでは不可能だった能力を高めています。

650億ドル 経済的価値

グレート・バリア・リーフの価値は650億米ドルを超えています。

137M 大量の貯蔵炭素

グレートバリアリーフの海草草原とマングローブ林には、オーストラリアのブルーカーボン埋蔵量の13%に相当する1億3700万トンの炭素が貯蔵されています。

2300km 海岸線の長さ

グレートバリアリーフは2300kmの海岸線に広がっており、地理的に世界で64番目に大きい国に相当します。

サンゴ礁の科学技術

イノベーションでグレート・バリア・リーフを守る

グレートバリアリーフは世界で最も素晴らしいecosystems の1つで、地球の自然な炭素循環において重要な役割を果たしながら、並外れた生物多様性を支えています。この自然の驚異を保護するには、気候変動が現在および将来のサンゴ礁環境にどのように影響しているかをより深く理解する必要があります。

オーストラリア海洋科学研究所(AIMS)では、世界で最も先進的な実験用水族館の1つであるSeaSim施設で、研究者が画期的な海洋研究を主導しています。実際のサンゴ礁の状態を並外れた精度で再現することで、科学者は環境圧力に対するサンゴの反応を研究し、サンゴ礁の回復力と回復を支援するソリューションを開発することができます。

Siemens 産業オートメーションとPCS 7テクノロジーにより、SeaSIMは複雑な実験プロセスを監視および制御できるため、前例のない規模での研究が可能になります。AIMSとSiemens 協力して、オーストラリアだけでなく世界中の海洋ecosystems 保護に貢献できる重要な洞察の創出を支援しています。

最先端の技術で科学を発展させましょう

男性が青いヒトデを持ち、その上に科学データと図を表示する透明なデジタルインターフェースがあります。

SeaSimプロジェクトには、高品質の海洋実験を行うための完全なプラント/プロセス自動化システムが必要でした。私たちの SIMATIC PCS 7 SeaSimがパッケージを選んだのは、その精度と産業用途の素晴らしい歴史があるからです。PCS 7には、SIMATIC S7-1200/1500コントローラーで自動化された、個々の実験用の多数のパッケージユニットも統合されています。

私たちの技術により、AIMSの研究チームは、大型海水タンク内の温度、酸性度、塩分、沈殿物、汚染物質を完全に制御できます。高い可用性、信頼性、スケーラビリティは、複数の実験を同時に行うために不可欠な機能です。中には何年も続くものもあります。

Siemens スの制御システムのおかげで今までにないレベルの制御が可能になり、以前は夢見ることしかできなかった実験を行うことができるようになりました。
クレイグ・ハンフリー, ディレクター, ナショナル・シー・シミュレーター

その SIMATIC PCS 7の精度により、過去10年間にSeaSimで350件以上の画期的な実験が可能になりました。注目すべき成果は、施設がサンゴの幼虫の産卵に取り組んだことです。そこでは、システムが繁殖研究に不可欠な正確な環境条件を維持しています。海洋温度、光サイクル、水化学を正確に制御することで、研究者はサンゴの回復力を研究し、新しいサンゴ礁修復技術を開発することができ、SeaSIMは海洋科学とサンゴ礁保護の世界有数のセンターとしての地位を確立できます。