2025年の発明家たち
Siemens、優れた研究者を「年間最優秀発明者」として表彰します。受賞対象は、生涯功績、オープンイノベーション、優秀発明、新人、デザインとユーザーエクスペリエンス、博士号です。
機械がいたるところで鳴り響き、ロボットアームが正確に握り、コンベヤーベルトが部品を運ぶ近代的な工場のホールに足を踏み入れることを想像してみてください。しかし、この振り付けされた精度の背後には、業界を悩ませている問題があります。システムは「異なる言語」を話し、お互いを理解しません。そして、その間のどこかに、このバビロニアの言語の混乱、つまり互換性のない多くのシステムを、機能的なコードに変換しようとしているエンジニアがいます。デジタル化プロジェクトが失敗するのは、壮大なビジョンのせいではなく、互換性のないプロトコルが立ち並ぶ目に見えない壁です。
これがワークフローキャンバスの出番です。その核となるのは、人間の言語を自動制御コマンドに変換して、以前は別々だったプロセスをわかりやすく結び付けるという考え方です。簡単そうに聞こえますが、そうではありません。なぜなら、産業の現実は、独自の基準、歴史的に成長してきたシステム、そして分断された技術分野がばらばらばらになっているからです。ITシステム、つまりソフトウェア、データベース、クラウドアプリケーションは、それぞれ独自の世界に存在しています。OTシステム、つまり工場にある機械、センサー、制御などのハードウェアは、まったく別のシステムに組み込まれています。Workflow Canvasでは、これら2つの世界を統合することが可能になりました。IT要素とOT要素の統合を管理するためのいくつかのツールを組み合わせたプラットフォームです。これは、PLC(プログラマブルロジックコントローラー)だけで制御できない最新のデバイスを導入する場合に特に当てはまります。

この発明の背後にいるのは、ソフトウェアと自動化のインターフェースに長年取り組んできた研究者のZhen Hua Zhouです。彼は2025年発明者賞の「新人」部門で受賞しています。彼のテクノロジーへの入門は早くから始まりました。子供の頃、彼は自分でコンピューターゲームを開発したいと思っていたので、独学でプログラミングを学びました。これらのゲームを通して、彼は英語を上達させ、論理と構造についての鋭い理解を深めました。現在、彼の目標は、開発によって個々のプロセスを改善することだけでなく、長期的には、産業界をより効率的でわかりやすいものにすることです。
このプラットフォームは、3つの革新的な柱に基づいています。

周さんの野望は、個人の成功事例をはるかに超えています。2026年までに、Workflow Canvasは中国の新しい国家標準として、また潜在的な国際IEC規格としても確立される予定です。目標は、さまざまなプログラミング言語とOTシステムのこれまで分離されていた標準を統合して、ITとOTのための共通でオープンでグローバルにアクセス可能な理解しやすい言語が出現することです。
最も魅力的なイノベーションは、多くの場合、目に見えないものです。Workflow Canvasは、これまでのどの機械よりも生産方法を根本的に変える可能性があります。なぜなら、システムが相互に理解し合って初めて、真のマシン・インテリジェンスとネットワーキングが生まれるからです。Zhouはワークフローキャンバスを使用して、デジタルファクトリーのトランスレーションブリッジを構築しました。これにより、プロセスがわかりやすくなり、複雑なシステムの処理が簡単になります。最大のブレークスルーは、構築するものではなく、それらをすべてどのように結び付けるかにある場合があります。
周鎮華 | 年間最優秀発明家 | 新人