2025年の発明家たち
Siemens、優れた研究者を「年間最優秀発明者」として表彰します。受賞対象は、生涯功績、オープンイノベーション、優秀発明、新人、デザインとユーザーエクスペリエンス、博士号です。
産業用空調システムの試運転は、特別な工具と広範囲にわたる手動設定を必要とする、複雑で費用と時間のかかるプロセスでした。Siemens 3人の発明家、ジボ・リウ、スティーブン・ブレンズ、サンディープ・ビラは、このプロセスに革命をもたらしました。世界のエネルギー消費量のほぼ5分の1を占める効率的なHVACシステム(建物の暖房、換気、空調システム)は、正しい設置と最適な運用にかかっていることを認識し、直感的なシステムを開発しました モバイルアプリ。彼らの革新により試運転が簡素化され、専門家は新しいスマートフォンをセットアップするのと同じくらい簡単になります。このため、彼らは「優れた発明」部門で2025年発明家賞を受賞しました。

ストーリーは2018年にブレーンストーミングセッションから始まりました。同僚にはビジョンがありました。スマートフォンのように直感的な、オープンで標準化されたシステムを作りたいと考えていました。「私たちは、HVAC業界向けのAndroidオペレーティングシステムを夢見ていました」とジボ・リウは回想します。「スティーブ・ジョブズが最初のiPhoneで行ったように、既存のテクノロジーを再結合したかったのです。」そして、彼らは仕事に取り掛かりました。彼らのアプリはWi-Fiスティックを介してコントロールユニットと通信し、コンポーネントを自動的に認識して事前設定することができます。ガイド付きのステップバイステップインストールにより、初期セットアップ時間を数時間から数日かかっていたものが、30分未満に短縮されます。さらに、クラウドサービスを有効にすると、ダッシュボード、アラーム、1年分のトレンドデータが即座に提供されます。

2005年からマイクロシステム工学の修士号とSiemens 在職期間を持つJibo Liuは、従来のHVAC業界に計り知れない可能性を認識していました。彼は、世界のエネルギー消費に20%の貢献をしているにもかかわらず、多くの商業ビル、特に米国の屋上ユニットに最適な平らな屋根には、デジタルインターフェースがないことに気づきました。彼のビジョンは、これらの電気機械制御システムをスマートに、アプリで簡単にセットアップできるようにすることです。Steven Brensは、デジタル制御技術、ブリッジ開発、実用化における25年以上の経験を活かしています。彼はこう回想します。「以前は、コンピューターをHVACシステムに持ち込み、すべてを手動で設定する必要がありました。今日では、数回クリックするだけで、アプリから直接それを行うことができます。」これにより、予算が限られている中小企業でも効率的なシステムセットアップが可能になります。Sandeep Billaはアプリのソフトウェアアーキテクチャに重点を置き、専門知識がなくても誰でも使用できる直感的なインターフェースを実現しました。

Jibo Liu(Solutions エンジニア、発明の主任設計者および開発者)
このソリューションは、新しいアプリケーションに適合したシーメンスのClimatix C600コントロールユニットをベースにしています。クラウド接続により、リモートメンテナンスが可能になります。統合された外気システムにより、エネルギー消費量を最大 20% 削減できます。「私たちはまったく新しいものを発明したわけではありません」とLiuは言います。「私たちがしたことは、Siemens 既存のテクノロジーを新しい方法で組み合わせて、まったく新しいソリューションを前例のないスピードで開発できるようにすることでした。」

Steven Brens(Solutions エンジニア、現場での設置と展開)
この発明はHVACの設置を根本的に変え、より幅広いユーザーが利用できるようにします。アプリでは事前設定済みで簡単なセットアップが可能なため、プログラミングや構成に特化したフィールド技術者は必要ありません。すでに好意的なフィードバックを受け、アメリカで拡大していますが、互換性の面でイノベーションが増えています。経済的には、Siemens スに新しい市場を開拓し、中小企業や新興地域に参入することで、高度な技術へのアクセスを民主化します。
「このアプリは、システムが最初から効率的に稼働することを保証します」とBilla氏は言います。「設定ミスも、エネルギーの無駄もありません。それは環境に良いですし、財布にとっても良いことです。」Liuは、この発明をより大きな使命の一部と見なしています。「私の仕事は、より環境に優しく、住みやすい世界というシーメンスのビジョンとよく合っています。世界中の何百万もの建物で使われているなら、小さな改良でも重要です。」

サンディープ・ビラ(Software 開発者、モバイルアプリの実装)
このイノベーションは、デジタル化がいかにプロセスを簡素化し、参入障壁を下げ、現代の建築技術を新しいターゲットグループが利用できるようにし、かつてはニッチ市場だったものを実現可能な現実に変えることができるかを示しています。
ジボ・リウ、スティーブン・ブレンズ、サンディープ・ビラ | 年間最優秀発明家 | 優れた発明