all
2025年の発明家たち
毎年、優れた研究者を「年間最優秀発明者」として表彰しています。受賞対象は、生涯功績、オープンイノベーション、優秀発明、新人、デザインとユーザーエクスペリエンス、博士号です。
私たちは建物をスマートにしたいと考えています。しかし、それらの多くにはIoT以前のデバイスが含まれていて話せません。Chris Casilliは、これらのレガシーピースをIoTに接続し、私たちのニーズに合わせて機能させるミドルウェアソフトウェアを開発しました。これにより、建物内のデータにアクセスできるようになり、エンタープライズレベルのIoT機能が建物にもたらされます。
MSIBは顧客の投資を保護します。これを使用すると、他の選択肢に比べて5年間で7500万ユーロという控えめな節約になります。また、拡張性も非常に優れています。MSIBを通じて、建物は100から100.000のデータポイントをほぼリアルタイムで転送します。