3D-i-GeneralTol(FKZ 03TN0057A)-DIN ISO 2768-1/2、またはISO 22081のさらなる発展のためのDIN 2769に基づく暗黙的な一般公差による3Dモデリング-3D-i-GeneralTOL
期間:2023年10月1日-2025年9月30日
Siemens AG(SAG)、Siemens Energy・グローバルGmbH & Co.KG(SE)とドレスデン工科大学(TUD)は、ドイツの産業における将来を見据えた3Dベースのデジタル作業方法の継続的な導入を促進するために力を合わせました。この目的のために、寸法や形状を明示的に指定しなくても、許容面を3D CADジオメトリモデルから直接決定できる標準化された規則を開発する必要があります。この規則は、既存のGPS標準システム(ISO 16792、ISO 22081)の適用、特に機能的/技術的に従属する幾何要素への適用を補完し、簡素化します。業界全体で受け入れられている既存のGPS標準システムに組み込むことで、新しい標準が確実に使用できるようになります。一般公差/自由寸法という定評のある考え方が拡張され、これらの公差仕様を寸法未記入の幾何要素や公差のない幾何要素の3D CADモデルに直接適用できるようになり、時間を大幅に節約できます。
コンソーシアムパートナー:
Siemens Energy・グローバルGmbH & Co.KG
ドレスデン工科大学
連絡先:
プロジェクトマネージャー:christian.lipp@siemens.com
ファイナンシャルマネージャー:bianca.miene@siemens.com
資金提供プロバイダー:BMWE