Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

建物の内容を理解できたらどうでしょうか?

組織の透明性を高めて、施設を明確に把握してください。総合的なサービス方法論を適用することで、データを効果的に活用して、積極的な意思決定と迅速な問題解決を支援できます。つまり、業務効率の向上とエネルギー支出の削減につながります。

建物の効率を高めましょう

総合的なサービス方法論は、建物の環境管理の3つの中核となる要素であるビル管理ステーション、機械設備、およびそれらを相互に接続するネットワークを対象としています。3つのシステムすべての健全性と効率性をライフサイクル全体にわたって維持し、データを効果的に発見して管理することで、従業員の生産性、一貫した運用、エネルギーコストの削減、機器の寿命の延長を可能にします。

Low-rise commercial building at dusk with sunset reflection on windows.

データを効果的に管理しましょう

データがなければ、私たちは何もわからないままになります。しかし、データが多すぎると、システムオペレーターとシステムオペレーターの両方に負担がかかる可能性があります。近代的な建物では非常に多くのデバイスやアプリケーションが稼働しているため、施設運営者はデータ不足と闘っているかもしれません。

プロセスを合理化する

データを使用可能にするには、システム情報を特定し、優先順位を付け、それに基づいて行動するための構造化されたプロセスが必要です。適切な人材、プロセス、技術がなければ、データが疲弊し、明確さではなく混乱を招きます。

積極的に意思決定をしてください

データが情報を提供するよりも圧倒的に多い場合、リーダーは差し迫ったニーズに対応するために事後対応型の意思決定に頼らざるを得なくなり、問題を予測して行動に優先順位を付ける長期的な戦略や積極的なワークフローを見送らざるを得なくなります。

ビルディング・インテリジェンス・ファーストの考え方

ビジネスの成果を高め、建物を最大限に活用してください。シーメンスの建物向けXceleratorポートフォリオとパートナーのecosystem では、データとテクノロジーの力を活用してお客様のデジタル変革を加速し、ユーザー中心で順応性が高く持続可能な建物とインフラストラクチャを提供します。

旅を始めましょう