Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
スペクトラム・パワー・アドバンスト・Transmission Management

エネルギー会社はどのようにしてネットゼロまで加速できるでしょうか?

大規模プロジェクトの複雑な管理、規制順守の確保、デジタルトランスフォーメーションの推進は、エネルギー転換の目標を達成するために不可欠です。モデルベースのシステムエンジニアリング(MBSE)が役立ちます エネルギー会社 増大するエネルギー需要に遅れずについていきながら、ネットゼロに向けて加速してください。

MBSEが石油・ガス業界に革命を起こしている方法

このウェビナーでは、MBSEが構造化されたコラボレーション環境を構築して、利害関係者間の明確性と連携を強化することで、複雑な石油・ガスプロジェクトの変革にどのように役立つかを探ります。オンラインセミナーを最後まで視聴して、MBSEが実際のアプリケーションから得た教訓を活かしてデジタル戦略にどのように適合するかを学びましょう。

MBSEアプローチの価値は何ですか?

エネルギー会社はMBSEアプローチからどのように利益を得ることができますか?

MBSEのアプローチでは、世界のエネルギー需要に遅れずについていきながら、持続可能性の目標に向かって前進することができます。業界に影響を及ぼしている現在の課題と、お客様がどのようにMBSEのアプローチを使用してそれらに対処してきたかについて、以下で詳しく説明します。

2050年までに正味ゼロエミッションのエネルギービジネスになりましょう

あなたのエネルギー転換目標は、次の方法で正味ゼロエミッションのエネルギービジネスになることです
2050。

エネルギー需要に遅れずについていきましょう

排出量の削減を目指している一方で、世界のエネルギー消費量が年間 2% 増加していることに遅れずについていく必要があります。(データで見る私たちの世界:エネルギーの生産と消費)

ESGが3倍向上することを期待してください

MBSEアプローチを採用し、オペレーショナル・エクセレンスの達成に向けて努力することで、
企業は3倍のESG 改善を期待できます(Accenture ベストオブ2021エネルギーインサイト)

グローバルコラボレーションの強化により、2,000万ドルの節約になりました。

ある大手石油テクノロジー企業は、生産性と効率性を高めることができました

そして、グローバルコラボレーションの改善による収益性。(FMCテクノロジー)

知識の統合を伴う80のデザインプラクティス

Ansaldo Energiaは、企業知識を単一の統合プラットフォームに統合しました
コンセプトからメンテナンスまで。

ドキュメントセントリックからデータセントリックに移行

要件管理のためのPolarionは、文書とデータ中心のアプローチの間のギャップを埋め、セーフティクリティカルな要件をサポートし、グローバルに事業を展開するためのライセンスを維持しています。(シェルの戦略的優位性)

プログラムの計画と実行

大規模プロジェクトの複雑さを管理します

大規模プロジェクトの複雑さを管理するには、コスト、スケジュール、技術要件を十分に計画され、リソースと予算が整ったプログラム管理ソリューションに統合して、プログラム計画にシステム的なアプローチを採用してください。リスクと機会の管理を含む、すべてのプログラムの見積もりと実行データを一元的に管理してください。

企業データ管理

デジタルトランスフォーメーションとデータ主導の意思決定

資本資産を管理するための統合的なアプローチは、利害関係者を必要なときに必要な情報に結び付けます。これにより、企業レベルでのデータの再利用が可能になり、物理的資産に合わせた正確なエンジニアリング定義を維持するのに役立ちます。

実行可能なデジタルツイン

持続可能性とエネルギー転換の目標に向かって頑張ってください

実行可能なデジタルツインを使用して、シミュレーションの洞察を適用し、生産ライフサイクル全体のパフォーマンスを向上させてください。FramatomeがどのようにCFDを活用して原子炉の性能を迅速に評価し、新しい安全規制や基準を満たしたかをご覧ください。詳しくはプレゼンテーションを見てください。

統合要件管理

規制遵守とトレーサビリティの確保

エネルギー会社は、ライフサイクルステージ、プロジェクト、施設にわたる複雑な要件への対応を簡素化するために、Polarionとの統合要件管理アプローチを採用しています。これにより、厳しい業界規制へのコンプライアンスが向上します。以下のウェビナーで詳細をご覧ください。

話し合いを続けましょう

これらのトピックをさらに探求することに興味がありますか、それともMBSEのアプローチや取り組みについて質問がありますか?こちらのフォームに記入して連絡するか、以下の専門家チームに連絡してください。