今年は BOMAインターナショナルカンファレンス&エキスポ、人工知能(AI)とイノベーションが中心的な役割を果たしました。商業用不動産のリーダーたちは、新しいテクノロジーが長期的な成長に向けて建物の運営とポートフォリオの位置付けをどのように変えているかを調査しました。この大きな会話の一部として、シーメンス自身の ロニー・ハッチソン 他の業界リーダーたちと一緒に、「実際に機能するプロアクティブメンテナンス」というタイトルのパネルディスカッションに参加しました。彼らは、プロアクティブなメンテナンスがCREの最も重要な業務優先事項の1つになった理由について話し合いました。なぜなら、この業界の将来は、今日でも建物がどれだけ適切にメンテナンスされているかにかかっているからです。
メンテナンスは従来のサービス契約よりも大きくなっただけです
多くの施設チームが一般的に建物のメンテナンスのニーズに事後対応型で対応していることは周知の事実です。つまり、あるテナントから、あるスペースが暑すぎる、または寒すぎると報告されました。アラームが鳴ります。技術者が派遣され、当面の問題を診断して解決します。このアプローチは症状に対処することが多いですが、根本的な原因を見落としがちです。さらに、CREポートフォリオのつながりが深まり、複雑になればなるほど、このアプローチの持続可能性は低下します。
幸いなことに、建物は機器のアラームやネットワークの状態から資産のパフォーマンスやエネルギー消費量まで、良いことに活用できる多くの運用データを生成します。課題は、どの調査結果がすぐに注意が必要で、どれが時間の経過とともに対処できるかを判断することです。情報のための情報は誰の役にも立たないので、データは行動に役立つときにのみ価値があります。
より良いメンテナンスは、より良い決断から始まります
デジタルサービスと分析の進歩により、施設チームは技術的な発見をメンテナンス計画、資本予算、ライフサイクルの決定をサポートする優先順位付けされた推奨事項に変換することで、建物のメンテナンスに積極的に取り組むことができます。実際には、建物の所有者は、テナントの苦情に対応するのではなく、問題が発生する数日、数週間、さらには数か月前に、問題が発生していることを示すパターンを特定できるということです。
この変化により、従来のサービスプロバイダーの役割を根本的に変える必要があります。技術者は通常、その日に注意が必要なものを判断するために現場に到着しますが、現在は、その日の優先事項を知らせるための運用データと傾向分析を持って到着します。その結果、不動産管理者は、計画外の修理を減らし、機器の寿命を延ばし、エネルギー性能を向上させ、ポートフォリオ資産の長期的価値を保護しながら、限られたメンテナンスリソースを運用上および財務上の影響が最も大きい問題に向けることができる、より相談的で協調的なアプローチが生まれました。
メンテナンスの新しい基準
BOMAパネルからの最も明確なメッセージの1つは、予防的なメンテナンスには成功を測定する新しい方法が必要だということでした。将来を見据えた不動産所有者は、オンサイトの技術者の時間数や完了した作業指示の量でサービス契約を定義する代わりに、サービスプロバイダーと協力して、測定可能な運用上の成果を中心に契約を構築します。
たとえば、KPI主導のサービス契約では、システムの状態、ネットワークのパフォーマンス、資産の信頼性、またはビジネスにとって重要なその他の指標に関する目標を設定し、サービスプロバイダーと不動産チームの両方に説明責任を持たせることができます。そうすることで、建物の所有者とサービス技術者の関係を強化し、トラブルシューティングを中心とした取引モデルから、長期計画、資本予算、継続的な改善を中心としたコンサルティングパートナーシップに移行します。
現在、不動産管理者は、建物内で何が起こっているかだけでなく、それが業績や将来の投資にとって何を意味するのかを理解できるため、リスクを軽減し、長期的な資産価値を保護する意思決定を行うためのより良い立場にあります。
業界のベストプラクティスから学んでください
これらの原則を実践しようとしている組織にとっては、新しい BOMAメンテナンスガイドブックは、Siemens や他の業界の専門家の協力を得て開発され、建物の所有者や不動産管理者に実践的なガイダンスを提供します。このガイドブックとシーメンスの専門知識を組み合わせることで、事後対応型メンテナンスの枠を超えて、よりレジリエントでプロアクティブなデータ主導型のメンテナンス戦略を構築するためのロードマップが得られます。