人工知能は、今年の決定的なトピックの1つでした BOMAインターナショナルカンファレンス&エキスポここでは、商業用不動産のリーダーたちが、新しいテクノロジーが建物の運営と長期的なポートフォリオ戦略をどのように変えているかを調査しました。 スコット・ドーン博士、Siemens デジタル&Software セールス責任者、そして リチャード・マデイラ、Siemens 米国アカウント・マネジメント・オフィスのマネージャーが、人間中心の自動運転ビルへの道のりについて話し合うパネルセッションを主催しました。
この会話を通して、彼らはAIの採用がどのように始まるかを探りました。未来的なテクノロジーからではなく、日常業務を改善するために実際にAIを適用できる場所を一歩ずつ詳しく調べました。これは、今日の勢いをつけながら明日の基礎を築く実用的なアプローチです。
今いるところから始めましょう
CREの所有者は、さまざまなレベルの技術、所有構造、投資サイクルで、さまざまな数十年にわたって建設された不動産を管理します。一部の建物は、接続されたシステムとクラウド対応のインフラストラクチャで設計されていますが、他の建物は、今日のAI機能をサポートすることを意図したものではないレガシー機器に依存しています。
これはいずれも、AIを活用した業務が手の届かないところにあるという意味ではありません。とはいえ、個々のAIへの取り組みは、建物やポートフォリオが現在どこにあるかを正直に評価することから始める必要があるということです。万能の戦略はありませんので、最善の第一歩は、今いるところから始めて、長期的な近代化の基盤を築くための適切で段階的かつ実践的なステップを踏むことです。
AIによる業務とプロセスの強化
この長期にわたるAIを活用した近代化は、組織ですでに機能している業務とプロセスを強化し、強化するときに最も価値があります。AIは、施設のチームを置き換えるのではなく、パターンを特定し、作業の優先順位を付け、問題がエスカレートする前に洞察を提供することで、より迅速で情報に基づいた意思決定を支援します。
すべての建物が継続的なメンテナンスを通じてどのように運営されているかを考えてみましょう。アラームが発生し、誰かがそれを確認し、技術者が派遣され、問題は解決しました。AIはそのプロセスに取って代わるものではありません。インテリジェンスを適用できる場所が変わります。技術者が現場に到着して問題を診断するのを待つ代わりに、AIはデータを分析し、考えられる根本原因を特定し、サービス車両に乗る前に次善策を勧めることができます。
ループは変わりませんが、意思決定はより早く行われ、修理はより的を絞ったものになり、施設チームはより迅速かつ自信を持って対応できます。ポートフォリオレベルでは、よりスマートな組織になり、テナントと入居者のエクスペリエンスが向上し、運用と保守に関するより良い意思決定を行えるチームができあがります。
アート・オブ・ザ・プロバブル
ほとんどのCREオーナーにとって、AIを活用した運用への道のりは、日常業務をより効率的にするための実際的な改善から始まります。たとえば、これは、技術者が現場で機器の問題を診断するのに役立つAIアシスタントや、テナント体験に支障をきたす前に繰り返されるメンテナンスのパターンを明らかにする構築データを意味するかもしれません。これらの漸進的なアプリケーションは、より明日の人間中心の自律型ビルのデジタル基盤を構築すると同時に、すぐに価値を生み出します。
所有者は、次の大規模な近代化プロジェクトを待つのではなく、運用上の測定可能なメリットが得られるAIを今すぐ適用し始めることができます。最終的には、 有意義な進歩 最大のステップではなく、次の論理的なステップを踏むことで得られます。
今日の思慮深い計画があなたの明日を形作ります
あなたがはしごを登っているところを想像してみてください。そこでは、すべてのステップで次の段にたどり着く前にしっかりとした基礎が必要です。同じことがあなたのAIの旅にも言えます。組織によっては、資産データを整理し、建築システムを文書化する必要があります。他の人にとっては、既存のプラットフォームを接続したり、メンテナンスワークフローにAIを適用したり、長期的な近代化ロードマップを開発したりすることを意味します。各ステップは、次のことに備えて組織を準備しながら、自信、能力、価値を高めます。
その旅がどこにつながるのかについては、マデイラの関連記事で、 オールスロットルは、AIを基盤として設計された新世代の建物を探求し、今日の慎重な計画が明日の商業用不動産体験をどのように形作ることができるかを示しています。