商業用不動産の所有者と投資家は、相反する課題のバランスを取る必要があります。つまり、資産価値を保護しながら、運用コストの上昇を乗り切る必要があります。入居率を維持しながら、変化するテナントの期待に適応してください。財務実績を改善しながら、変動の激しいエネルギー市場と戦ってください。その結果、 ビジネスケース エネルギーパフォーマンスへの投資は、かつてないほど魅力的になっています。
デジタル化によって継続的な改善がどのように可能になるか
私たちはそれを今まで知っていました 80% ある建物のライフサイクルコストは運用段階で発生します。つまり、エネルギー効率は収益性、純営業利益、競争力、レジリエンスに直接影響します。
不動産がエネルギーパフォーマンスの可視性を高めることができれば、所有者と投資家は、非効率性を特定し、投資に優先順位を付け、運用コストを管理し、資産価値を向上させる意思決定を行うためのより良い立場に立つことができます。コネクテッド・ビルディング・システムとデジタル化により、このような可視性が可能になりました。それでも、シーメンスの最近のインフラストラクチャー・トランジション・モニターは 報告します CREリーダーの37%だけが、自分の組織をデジタル化に関して成熟している、または進んでいると答えています。
したがって、エネルギーパフォーマンスを改善するための最善の次のステップは、デジタルシステムを日常業務に完全かつ慎重に統合することです。強固なデジタル基盤が構築されれば、HVAC、照明、セキュリティ、エネルギーシステムをリアルタイムで最適化できるAIを活用したソリューションを採用することが可能になり、最終的には、統合、インテリジェンス、適応性に根ざした人間中心の自律型ビルへの道が開かれます。
私たち自身のDelphine Clémentは、エネルギー効率、デジタル化、AIが商業用不動産投資の意思決定にどのように影響しているかについて、より広範囲に書いています。彼女の最近の記事を読んでください Fortune。