エネルギーコストの上昇、報告要件の増加、建物データの断片化、運用の複雑さは、商業用不動産(CRE)のマージン、レジリエンス、資産価値に大きな圧力をかけています。このため、エネルギーパフォーマンスは、運用コストの削減、NOIの強化、リスクの管理、ポートフォリオ全体の業績向上のための財務手段として使用でき、またそうすべきです。
エネルギー効率はポートフォリオレベルの優先事項です
建物の所有者は長い間、個々の施設で省エネ対策を追求してきましたが、今では、複数の資産のパフォーマンスを理解し、ポートフォリオ全体で一貫して成功した戦略を適用することで、より大きな機会が生まれています。しかし、ポートフォリオが複雑だと、よく理解されているエネルギー効率化の機会でさえ拡大するのが難しい場合があります。建物が異なれば、システム、技術、運用慣行、データソースも異なる場合があります。予算の制約と競合する投資の優先順位が、さらに複雑さを増しています。多くの組織は自社の機会がどこにあるかをすでに知っているので、課題は、改善を大規模に評価し、優先順位を付け、実施するための繰り返し可能なプロセスを作ることです。統合されたアプローチは、所有者が建物のデータ、技術的専門知識、デジタルインテリジェンスをまとめるのに役立ちます。ポートフォリオのパフォーマンスをより一貫して把握することで、組織はエネルギーが無駄になっている場所を特定し、どの投資が最も大きな影響を与える可能性が高いかを判断し、より広範な改善のためのロードマップを確立することができます。
まず、建物のパフォーマンスを可視化することから始めましょう
多くの場合、建築システムは大量の有用なデータを生成しますが、その情報はHVAC機器、照明システム、メーター、制御、およびその他のプラットフォームに分散されたままになる可能性があります。これらの供給源をつなぐことで、建物がどのようにエネルギーを消費し、どこにパフォーマンスのギャップがあるかがより明確になります。要するに、スケーラブルなエネルギー効率戦略は、洞察を行動に移すための透明性から始まります。
- 接続します: 建物とシステムのデータをまとめて、ポートフォリオ全体の透明性を確立します。
- 知らせます: その情報を使用して、消費パターンを理解し、パフォーマンスをベンチマークし、非効率性を特定してください。
- 演じる: 無駄を減らし、機器のパフォーマンスを最適化し、測定可能なビジネス成果を実現する運用上の改善を適用してください。
- 近代化してください: パフォーマンスに関する洞察を活用して、長期的な変革を可能にするインフラ改善への投資に優先順位を付けてください。
短期的な節約を長期的な業績に変えましょう
運用の最適化は、既存のシステムの運用方法に焦点を当てているため、多くの場合、効率を向上させる初期の機会となります。スケジュール、セットポイント、制御、および機器の性能を調整することで、多額のインフラ投資をすぐに必要とせずにエネルギーの無駄を減らすことができます。これらの結果は、戦略の次の段階に役立ちます。老朽化または非効率的なインフラストラクチャがパフォーマンスを制限していることがデータで示されている場合、所有者は近代化への投資を優先するより強固な基盤を持っています。このように、エネルギー効率は資本計画の財務上の手段となり、リーダーは一貫した業績データを使用して機会を比較し、リソースの優先順位を付け、実証済みの対策を他の資産にも拡大するのに役立ちます。投資家にとっては、NOIの向上、資産価値の向上、ポートフォリオの透明性の向上に役立ちます。企業の不動産チームにとっては、運用コストの削減、建物の性能の予測可能性、持続可能性目標の達成に貢献できます。
CREリーダーはどこから始めればいいですか?
エネルギー効率は、運用コスト、リスク、資産パフォーマンス、持続可能性報告、長期的な資本計画など、複数の優先事項に同時に影響するため、実用的な出発点となります。最初のステップは、エネルギーと運用パフォーマンスの信頼できるベースラインを確立することです。そこから、所有者と運営者は、短期的な節約につながる可能性が最も高い対策を特定し、予想される影響に応じて投資の優先順位を付け、規模を拡大できる改善のロードマップを作成できます。
最近、Siemens Deloitte 専門家チームを集めて、このトピックをさらに詳しく調査しました。このウェビナー、 エネルギー効率をポートフォリオのパフォーマンスに変えるは、シーメンスの建築とエネルギーパフォーマンスに関する専門知識と、デロイトの市場展望を組み合わせたものです。これには、最新の顧客の声調査で得られた主な調査結果も含まれます。オンデマンドで見ることができます ここ。