Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Gruppo di persone che discutono della simulazione della dinamica strutturale Simcenter.
Simcenter

Simulazione della dinamica strutturale

Comprendere, analizzare e migliorare la risposta alle dinamiche strutturali.

Eseguire una simulazione completa della dinamica strutturale

La maggior parte delle macchine e dei veicoli subisce vibrazioni e altre eccitazioni che possono influire sulle loro prestazioni strutturali. Storicamente, i metodi di test fisici sono stati utilizzati per comprendere la dinamica strutturale di vari prodotti. Tuttavia, i test sono costosi e richiedono molto tempo e forse non sono molto fattibili con strutture di grandi dimensioni come aerei o navi. La simulazione è diventata una tecnologia chiave per comprendere la dinamica strutturale di automobili, veicoli spaziali, motori a reazione, navi, dispositivi elettronici e macchine industriali.

Simcenter offre una soluzione completa per comprendere, analizzare e migliorare la risposta quando un sistema è sottoposto a caricamento dinamico. Simcenter si basa su oltre 50 anni di esperienza nell'analisi dinamica per offrirle la capacità di comprendere in modo efficiente ed evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Sono disponibili strumenti di analisi dedicati per l'ingegneria del rumore, delle vibrazioni e della durezza (NVH), la dinamica e la correlazione dei rotori.

Progettazione e analisi strutturale degli aeromobili

Garantire l'aeronavigabilità attraverso processi di progettazione strutturale integrati.

A diagram of an aircraft structural design and analysis process.

Simcenter 3D: la versione più recente

Scopra l'ultima versione di Simcenter 3D, la prima

Blog pubblicato l'ultima settimana di ogni mese

Che cos'è la dinamica strutturale?

Le soluzioni Structural Dynamics aiutano gli ingegneri a comprendere, analizzare e migliorare la risposta di un sistema sottoposto a carico dinamico. L'analisi dinamica generale viene spesso utilizzata per comprendere in modo efficiente ed evitare vibrazioni e sollecitazioni eccessive.

Rumore, vibrazioni e durezza (NVH)

L'analisi NVH Le consente di ottenere informazioni sulle prestazioni di rumore e vibrazioni del suo progetto. Può determinare l'origine del problema, ad esempio il rumore del motore o le vibrazioni della strada e determinarne l'impatto qualitativo.

Dinamica del rotore

Un flusso di lavoro guidato che Le consente di valutare in modo efficiente i risultati delle simulazioni della dinamica dei rotori visivamente e graficamente in modo da poter determinare facilmente se i progetti dei suoi rotori soddisfano le sue esigenze.

Correlazione

Confronta quantitativamente e qualitativamente i risultati della simulazione e dei test, o due simulazioni. Allinea geometricamente i modelli, confronta le forme delle modalità e delle operazioni, nonché le funzioni di risposta in frequenza, quindi visualizza le metriche di correlazione.

Percorso gratuito di 30 giorni: Simcenter 3D

Apporta rapidamente una modifica al progetto che viene replicata nel suo modello di simulazione e poi simula nuovamente in pochi secondi.

Caso di studio

Fiat

Il software Siemens aiuta Fiat a ottimizzare le prestazioni NVH e a risolvere i problemi di rumore in giorni anziché settimane.

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

Azienda:Fiat

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Capacità di simulazione della dinamica strutturale

Select...

Rumore, vibrazioni e durezza (NVH)

Le prestazioni NVH influiscono fortemente sull'esperienza di guida e sulla percezione della qualità per il suo cliente finale. Simcenter offre strumenti e risolutori integrati per prevedere le caratteristiche NVH e analizzare la causa principale dei problemi di rumore e vibrazioni. Con Simcenter, può creare modelli completi a elementi finiti (FE) a livello di veicolo per NVH, a partire da modelli di sottoassieme attraverso un display di rete interattivo.

Guarda il webinar

Wireframe di un'auto, con modellazione 3D delle ruote e del motore

Scopri i progetti dei nostri clienti

Una struttura Siemens Energy con un grande edificio e un cielo blu sullo sfondo.

Dinamica del rotore Siemens Energy

Siemens Energy utilizza Simcenter 3D per ottimizzare la dinamica del rotore mantenendo gli standard di sicurezza

Leggi il case study
Uomo che presenta durante una sessione interattiva al Realize LIVE.

Realize Live: finestra Airbus H130 Bubble

Guarda come AeroFem Gmbh ha sviluppato un finestrino a bolle per l'airbus H130
Realize Live, Amsterdam 2025

Esplora i prodotti di simulazione della dinamica strutturale

Saperne di più

Domande frequenti