Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione di Visualization

Sidi Roar

L'applicazione è progettata per visualizzare i quadri di bassa tensione in realtà aumentata. La realtà aumentata (AR) sta diventando sempre più comune nella vita di tutti i giorni, dai giochi per dispositivi mobili, dove aumenta il livello di coinvolgimento, ai musei, dove viene utilizzata per creare mostre interattive.

Al giorno d'oggi, la realtà aumentata non è più solo una forma di intrattenimento e i vantaggi della sua applicazione vengono utilizzati in molti settori, tra cui l'industria e l'energia. La digitalizzazione del lavoro quotidiano consente di sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia.

Sfide affrontate dal produttore di quadri a bassa tensione

In che modo la realtà aumentata può influire sul lavoro di un produttore di quadri a bassa tensione?

Le frequenti modifiche alla progettazione, le discrepanze tra il progetto e le condizioni effettive, un gran numero di possibili configurazioni dei quadri e i brevi termini di consegna sono ora sfide quotidiane nel lavoro di un produttore. L'uso della digitalizzazione nel processo di produzione dei quadri migliora significativamente l'efficienza del lavoro, riduce il numero di errori e aumenta la produttività complessiva. Le attività che richiedono molto tempo possono essere supportate con calcoli informatici, file condivisi basati su cloud (ad esempio, utilizzando le più diffuse soluzioni BIM — Building Information Modeling) e progettazione 3D.

Gli strumenti di configurazione e la progettazione basata sul BIM sono molto utili per determinare dimensioni, condizioni termiche e requisiti di installazione dei quadri. Tuttavia, non consentono una verifica dettagliata della struttura o del percorso delle barre principali e di distribuzione. Nella maggior parte dei casi, il produttore deve determinare autonomamente come implementare il sistema a sbarre. Questo processo può essere notevolmente migliorato utilizzando un modello 3D preciso del quadro sviluppato dal fornitore di tecnologia. In combinazione con la realtà virtuale, più specificamente la realtà aumentata, il produttore può visualizzare tale modello direttamente in officina e verificare con precisione come assemblare la struttura, installare i dispositivi interni ed eseguire il sistema di sbarre.

Realtà aumentata nel processo di prefabbricazione — SidiRoar in azione

SidiRoar è un'applicazione mobile gratuita che supporta la progettazione, il dimensionamento e la produzione di quadri a bassa tensione. Il nome deriva da «Siemens — Switchgear Digitalization». L'applicazione è stata sviluppata e implementata da un team polacco di ingegneri del software del dipartimento di supporto tecnico per soddisfare le esigenze specifiche del mercato locale.

L'obiettivo principale di SidiRoar è assistere gli ingegneri nella progettazione e costruzione di quadri a bassa tensione. L'uso della realtà aumentata durante l'assemblaggio consente una verifica semplice e precisa del percorso e della flessione delle sbarre. Ciò vale anche per l'installazione dei dispositivi, il loro collegamento alle sbarre collettrici e la loro profondità insieme agli accessori montati.

Il modello 3D del quadro consente di verificarne la correttezza della progettazione e dell'esecuzione. In pratica, i ritardi nell'implementazione delle modifiche di progettazione sono comuni, il che può portare a collisioni durante l'installazione nel sito finale. L'uso di SidiRoar consente al produttore di visualizzare il quadro con le sue dimensioni effettive in qualsiasi luogo e momento, incluso nel sito di installazione finale. Questo approccio aiuta a evitare le collisioni prima dell'inizio della produzione, eliminando così i costi aggiuntivi associati alle modifiche durante l'installazione.

SidiroAR-img 01

Fig. 1: Esempio di sistema di sbarre collettrici Sivacon in un modello 3D.

SidiroAR-img 02

Fig. 2a: Esempi di un quadro Sivacon durante l'assemblaggio e sua rappresentazione sotto forma di modello 3D visualizzato utilizzando l'applicazione SidiRoar

SidiroAR-img 02b

Fig. 2b: Esempi di un quadro Sivacon durante l'assemblaggio e sua rappresentazione come modello 3D visualizzato utilizzando l'applicazione SidiRoar

SidiroAR - img 2c

Fig. 2: Esempi di un quadro Sivacon durante l'assemblaggio e sua rappresentazione come modello 3D visualizzato utilizzando l'applicazione SidiRoar

Sidiro AR 2d img

Commutatori a bassa tensione in AR — passo dopo passo

Il processo di progettazione di un sistema di quadri destinato alla visualizzazione in realtà aumentata inizia con il trasferimento dello schema del quadro nel software Simaris Configuration. Il programma consente la creazione di un layout del quadro elettrico, tenendo conto di tutti gli elementi necessari per la sua progettazione. Le proprietà del materiale assegnate a ciascun componente riducono al minimo il rischio di errori, ad esempio quando la perdita di potenza in un pannello supera l'intervallo consentito.

Sulla base della documentazione appropriata sotto forma di disegno tecnico del quadro elettrico, viene quindi preparato un modello 3D. A tale scopo, viene utilizzato un software di modellazione 3D (come Autodesk Inventor), che semplifica la combinazione di tutti i componenti del quadro elettrico. Inoltre, il software consente di pubblicare i modelli progettati come PDF 3D o per la visualizzazione online, il che semplifica la comunicazione tra l'azienda che sviluppa la tecnologia dei quadri elettrici e il produttore.

Dopo l'approvazione delle specifiche e del design del quadro elettrico, il modello viene convertito in un formato compatibile con l'applicazione SidiRoar, assegnato a un account utente individuale e caricato su un server esterno. L'uso della tecnologia cloud consente al produttore di scaricare il modello di quadro direttamente sul proprio dispositivo mobile tramite Internet, praticamente da qualsiasi parte del mondo. L'applicazione SidiRoar consente di visualizzare facilmente il modello scaricato in realtà aumentata.

SidiRoar è un'applicazione mobile disponibile su dispositivi Android e iOS. Ogni utente dispone di un account personalizzato a cui vengono assegnati i modelli 3D destinati alla visualizzazione della realtà aumentata. Ciò consente ai produttori di quadri Sivacon autorizzati che collaborano con Siemens di visualizzare ogni sistema di quadri ordinato utilizzando la tecnologia AR.

SidiroAR

Fig. 3: Vista frontale di un quadro Sivacon creato nel software Simaris Configuration

SidiroAR 03b img

Fig. 4: modello 3D di un quadro Sivacon generato in Autodesk Inventor

SidiroAR 5a img

Fig. 5a: modello 3D di un quadro Sivacon visualizzato nell'applicazione SidiRoar

SidiroAR 5b

Fig. 5b: modello con ante nascoste

SidiroAR 5c

Fig. 5c: modello con porte nascoste e coperture interne