Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
IA aziendale agentica

Intelligence Center X

Prevede le interruzioni, riduce i costi di garanzia e accelera le modifiche ingegneristiche più intelligenti con un unico sistema agentico unificato.

Trasformi i dati IT, OT e ingegneristici in un sistema d'azione. Integra l'intelligenza artificiale nelle sue conoscenze istituzionali e individua i problemi prima che raggiungano i suoi prodotti, i margini o l'impianto.

AI che soddisfa i suoi dati dove risiedono

Il problema: Un'interruzione della catena di fornitura. Un picco di garanzia. Una modifica tecnica mancata. La maggior parte delle aziende ha impiegato decenni a immagazzinare dati per affrontare queste sfide, eppure non è riuscita a connettere quei dati e renderli utilizzabili. Ciò lascia i modelli di intelligenza artificiale ciechi di fronte all'intero ambito del business, incapaci di trasformare le informazioni grezze in azioni decisive e agentiche richieste dai leader moderni.

La soluzione: Intelligence Center X collega i suoi sistemi esistenti tramite un knowledge graph unificato, fondando gli agenti di intelligenza artificiale su una comprensione profonda e condivisa della sua progettazione, delle sue operazioni e del suo business, senza la necessità di un altro silo di dati. Va oltre la semplice comprensione orchestrando i flussi di lavoro tra persone e agenti, garantendo che la precisione basata sui dati si traduca direttamente in azioni decisive e impatto aziendale misurabile.

ARIA INDUSTRIALE

intelligenza artificiale che parla la lingua del suo settore

L'intelligenza artificiale generica non comprende la distinta base, la genealogia dei batch, l'effettività della configurazione o la genealogia della qualità.

Intelligence Center X si basa su ontologie create dagli stessi team dietro Teamcenter e Opcenter. Sono opera di esperti di dominio che comprendono i suoi sistemi dall'interno, comprovati nei settori che li utilizzano.

INDUSTRIE

Una piattaforma creata per ogni settore

Due aeroplani grigi, uno chiaro, uno scuro e due verde acqua su sfondo blu scuro pieno; un aereo è all'interno di una forma verde acqua.

Aerospazio e difesa

Sposta i programmi complessi più velocemente con l'intelligenza connessa attraverso l'ingegneria, la catena di fornitura e le operazioni.

I casi d'uso più comuni includono:

  • Impatto delle modifiche ingegneristiche e rischio del programma
  • Rischio della catena di fornitura e sostituzione intelligente
  • Sostegno predittivo e prontezza alla missione
Vista dall'alto di robot industriali che lavorano su semiconduttori in un impianto di produzione

Semiconduttori ed elettronica

Migliora la resa e l'operatività trasformando dati complessi di produzione in informazioni fruibili.

I casi d'uso più comuni includono:

  • Ottimizzazione dei processi e della resa a livello di fabbrica
  • Affidabilità delle apparecchiature e manutenzione predittiva
  • Causa principale e tracciabilità interdominio
Una persona è in piedi di fronte a un'auto, probabilmente in un contesto dell'industria automobilistica.

Automobilistico

Accelera l'innovazione e la produzione con intelligenza attraverso l'ingegneria, la produzione e la catena di fornitura.

I casi d'uso più comuni includono:

  • Qualità tra impianti e analisi delle cause principali
  • Rischio del fornitore e tracciabilità delle parti
  • Modifiche ingegneristiche e analisi dell'impatto
Scienze della vita Visual 2026

Scienze della vita

Accelera le decisioni sulla produzione e sulla qualità mantenendo la tracciabilità e la conformità.

I casi d'uso più comuni includono:

  • Indagine sulla qualità e analisi delle cause principali
  • Tracciamento genealogico in batch e di qualità
  • Rischio della catena di fornitura e conformità normativa
LA SOLUZIONE

Connettere contesto, intelligenza, azione e fiducia

L'intelligenza artificiale si blocca quando la visibilità aziendale è bassa, le informazioni si bloccano, gli agenti non hanno supervisione e il tracciamento delle decisioni è impossibile. Intelligence Center X colma queste lacune collegando conoscenza, intelligenza e azione in un unico sistema operativo, sotto la supervisione umana e gestito da zero.

graph-studio-petrol-icon-icx-pagina-640x360

Context

Costruisca un grafico della conoscenza aziendale in tempo reale con ontologie industriali pronte all'uso per informazioni pronte per le decisioni in tutto il ciclo di vita. Con Graph Studio, agenti e team rispondono a domande interdominio in pochi secondi.

ai-studio-petrol-icon-icx-pagina-640x360

Intelligenza

Crei, distribuisca e gestisca modelli ML personalizzati basati sul suo contesto operativo. Con AI Studio, ottiene un'intelligenza predittiva, prescrittiva e spiegabile.

agent-petrol-icon-icx-pagina-640x360

Azione

Il nostro ambiente di sviluppo Mendix consente ai suoi team di creare agenti e applicazioni di intelligence e di orchestrarli in azione. Si affidi a una governance integrata sin dal primo giorno, non adattata per dopo.

Governance: fiducia

Ogni azione dell'agente, inferenza del modello e decisione sul flusso di lavoro risale ai dati di origine e all'umano che li ha approvati.

guardrails-shield-icona-icx-pagina-640x360

Guardrail

Limita ciò a cui agenti e persone possono accedere, decidere ed eseguire.

tracciabilità completa dell'orologio-icon-icx-page-640x360

Tracciabilità completa

Rintraccia tutte le azioni, le inferenze e le decisioni fino ai dati di origine e alle regole aziendali.

sicurezza-lock-icon-icx-page-640x360

Security

Protegge dati, identità e sistemi.

governance-built-in-check-mark-icon-icx-page-640x360

Governance integrata

Affidati alle politiche, alla supervisione e ai controlli di conformità integrati nella piattaforma sin dal primo giorno.

Storie di successo dei clienti

Il principale produttore brasiliano di vetro piano

Vivix Vidros Planos mette insieme intelligenza artificiale e persone.

85% riduzione dei tempi di risoluzione dei problemi di produzione

6.000 ore di lavoro manuale recuperate in un solo anno

<1 tempo di risoluzione dei reclami dei clienti (invece di 5 giorni)

4x tempi di risoluzione più rapidi nelle indagini relative alla qualità

Con questo sistema, siamo pronti per un futuro agentico, che consente al nostro personale e all'intelligenza artificiale di lavorare insieme in modo più connesso e produttivo. «
Aristoteles Terceiro Neto, Responsabile della trasformazione industriale, Vivix Videos Planos
Storie di successo dei clienti

Azienda farmaceutica globale

Il leader farmaceutico globale vede il suo business nella sua interezza.

Da giorni a secondi

I tempi di interrogazione tra domini sono scesi da ore (a volte giorni) a secondi in 15 miliardi di punti dati in produzione.

Vista completa end-to-end dei dati

Prima visione end-to-end dei dati di produzione, qualità e catena di fornitura.

Decisioni rese più facili

Decisioni sul reindirizzamento dei batch in tempo reale, prima impossibile.

Migliore gestione della conformità

Riduzione significativa dell'onere di conformità normativa.

Non avevamo mai avuto una visione completa della nostra catena del valore. Per la prima volta, potremmo porre qualsiasi domanda sulla produzione, sulla qualità e sulla catena di fornitura e ottenere una risposta in pochi secondi. «
Direttore associato, Data Science
Storie di successo dei clienti

Distributore di tecnologia digitale e servizi IT

Il leader tecnologico africano costruisce un futuro pronto per l'intelligenza artificiale.

95% meno lavoro manuale con flusso di lavoro automatizzato

63% riduzione dei tempi di inserimento di nuovi fornitori

100% precisione nell'inserimento automatico dei prezzi

La verificabilità e la tracciabilità delle componenti di costo erano precedentemente impossibili».
Responsabile del cloud, del digitale e del marketing