Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Interruttore automatico del generatore Siemens HB3, Vattenfall-Marzahn
TECNOLOGIA DEL VUOTO AFFIDABILE

Sistemi di interruttori automatici con generatore Siemens

Proteggi le apparecchiature elettriche e ottimizza il funzionamento delle centrali elettriche con Siemens Generator Circuit-Breakers (GCB). La nostra innovativa tecnologia del vuoto offre prestazioni affidabili e durature.

SINCRONIZZARE LA SUA CENTRALE ELETTRICA

Protegga e ottimizzi le apparecchiature elettriche

Gli interruttori automatici del generatore Siemens assicurano che le apparecchiature di alimentazione funzionino in modo affidabile ed efficiente. Scopra una tecnologia di commutazione del vuoto innovativa ed esente da manutenzione che protegge i generatori e i trasformatori di corrente per prestazioni affidabili a lungo termine. Le nostre soluzioni sostenibili riducono le emissioni di carbonio razionalizzando al contempo la generazione di energia rinnovabile.

Il portafoglio di prodotti Siemens GCB include:

Soluzioni personalizzabili: I sistemi compatti, bolton e all-in-one offrono flessibilità per retrofit e nuovi progetti.

Soluzioni GBC integrate per applicazioni PSPP: La nostra tecnologia di interruttori automatici per centrali elettriche ad accumulo con pompaggio garantisce la disponibilità delle centrali elettriche rinnovabili e l'affidabilità della rete elettrica.

Interruttori automatici sostenibili per generatori: La nostra tecnologia del vuoto a basse emissioni è priva di SF6.

Esplora i prodotti

Le soluzioni di commutazione per generatori Siemens sono il risultato di oltre 30 anni di sviluppo continuo, che soddisfano i più elevati requisiti tecnologici e di qualità. Il portafoglio offre soluzioni ottimizzate alle sfide di un mercato della generazione di energia in continua evoluzione.

Per cosa vengono utilizzati i sistemi di interruttori automatici dei generatori?

I GCB vengono utilizzati per proteggere le apparecchiature elettriche e ottimizzare le operazioni in tutta la rete elettrica, dalla generazione di energia alla trasmissione e al consumo industriale. I GCB Siemens garantiscono la continuità del servizio, semplificano le procedure e riducono al minimo i costi di manutenzione nelle centrali elettriche.

Domande frequenti

Per cosa vengono usati i GCB?

I GCB vengono utilizzati per proteggere le apparecchiature elettriche e ottimizzare le operazioni in tutta la rete elettrica, dalla generazione di energia alla trasmissione e al consumo industriale. I GCB Siemens garantiscono la continuità del servizio, semplificano le procedure e riducono al minimo i costi di manutenzione nelle centrali elettriche.

Come possono i GCB rendere i sistemi di alimentazione più sostenibili?

Le soluzioni Siemens GCB aumentano l'affidabilità e riducono le emissioni di carbonio con la tecnologia senza SF6. Semplificano le operazioni e la manutenzione nella generazione di energia rinnovabile per un'energia solare, idroelettrica, eolica e geotermica più conveniente.

Scopra le possibilità