Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Finanza intelligente per l'industria alimentare e delle bevande

L'industria manifatturiera di alimenti e bevande sta cambiando rapidamente per far fronte alla natura mutevole della domanda e dell'offerta, allo sviluppo di tecnologie, alla digitalizzazione e a nuovi modi di lavorare. Come parte di Siemens, conosciamo in modo unico le apparecchiature e le tecnologie che guidano la tua attività.

Finanziamento di tecnologie agili per alimenti e bevande

Offriamo soluzioni di finanziamento flessibili che facilitano l'acquisizione della tecnologia necessaria, come l'automazione della lavorazione degli alimenti, le macchine per la formatura, il riempimento e la chiusura o le macchine per l'imballaggio e l'imbottigliamento.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Produttore

Per rimanere competitivi nel settore della produzione di alimenti e bevande, siete sotto pressione per essere più efficienti, produttivi e adattabili. Le nostre opzioni di finanziamento accessibili facilitano gli investimenti nei macchinari, nella tecnologia e nelle strutture necessari per digitalizzare, automatizzare e creare più valore. Lavoriamo a stretto contatto con voi per comprendere il vostro progetto e i risultati attesi dell'installazione pianificata; con pagamenti personalizzati per allinearli ai benefici attesi nel tempo. Che stiate sostituendo macchinari, ristrutturando o investendo su larga scala, lavoreremo con voi per trovare la soluzione giusta.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Costruttore di macchine o OEM

Costruire macchinari e tecnologie che trasformino la produzione per i tuoi clienti è una cosa. Finanziare la vendita è un'altra sfida. Le nostre opzioni di finanziamento intelligenti ti consentono di offrire facilmente ai tuoi clienti finanziamenti a valore aggiunto, integrati come parte della tua proposta finanziaria complessiva, il che significa più opportunità e scelta. Con condizioni vantaggiose e sostenute da un fornitore affidabile, il finanziamento intelligente di Siemens è un mezzo efficace per consentire le vendite e aumentare le prestazioni.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Finanza aziendale digitale

La digitalizzazione aumenta l'efficienza, l'agilità e la competitività per i produttori di alimenti e bevande. Anche se investire in nuove tecnologie può essere scoraggiante, il nostro Digital Enterprise Finance ne semplifica l'adozione con pagamenti personalizzati e basati sui risultati. Eliminiamo il fabbisogno iniziale di capitale, consentendoti di scegliere soluzioni in base alle tue esigenze aziendali e al percorso di digitalizzazione pianificato, non al tuo budget di capitale.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Finanziamento di macchinari e tecnologie

Le tecnologie agili offrono interessanti possibilità per l'industria alimentare e delle bevande: maggiore produttività, costi operativi inferiori, qualità superiore. Con le nostre soluzioni di finanziamento di macchinari e tecnologie, puoi beneficiare della nostra lunga esperienza nel settore per guidare la tua scelta tecnologica e di una gamma di soluzioni che ti consentono di investire senza influire sul budget di capitale o sul flusso di cassa.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Termini di pagamento estesi

In un clima difficile, la gestione del flusso di cassa è più importante che mai. Consentendo termini fino a 180 giorni per i prodotti Siemens, la nostra struttura unica, Extended Payment Terms, ti offre un'altra fonte di capitale circolante, senza influire sulle linee di credito esistenti. E poiché la struttura è collegata al processo di ordinazione di Siemens, puoi attingervi facilmente, ogni volta che ne hai bisogno.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Programmi di finanziamento per i fornitori

Non lasciate che le vendite diminuiscano a causa dei limiti del budget di capitale dei clienti. I finanziamenti per partner e fornitori ti aiutano a differenziare la tua proposta di valore e consentono ai clienti di rimanere competitivi con la più recente tecnologia per alimenti e bevande. Collaboriamo con OEM, distributori e rivenditori per offrire finanziamenti convenienti, realizzando accordi. Ti paghiamo tempestivamente e direttamente per la tecnologia, garantendo un flusso di cassa positivo.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Finanziamento retrofit

Quando ogni investimento conta davvero, l'aggiornamento delle apparecchiature può essere un modo intelligente per rimanere competitivi. L'aggiornamento della tecnologia esistente può migliorare significativamente le prestazioni, consentendo all'azienda di rispondere alle richieste del mercato in modo rapido ed economico. E poiché possiamo personalizzare il finanziamento del retrofit in base ai vantaggi futuri previsti, il costo dell'aggiornamento viene effettivamente ripagato dai miglioramenti apportati nel tempo.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Finanziamento dei risultati

Una gamma di pacchetti su misura in cui i pagamenti possono essere allineati ai risultati aziendali attesi, come miglioramenti della produttività, efficienza energetica, maggiore qualità o maggiore agilità. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per comprendere i risultati pianificati derivanti dall'uso di nuove tecnologie o di un particolare progetto, in modo da poter organizzare finanziamenti e pagamenti tenendo conto di questo.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Finanziamento del Software

Una serie di finanziamenti per software per aiutare i produttori di alimenti e bevande a migliorare il loro processo di digitalizzazione. Le opzioni aggiuntive includono servizi di manutenzione e implementazione per i clienti Siemens.

Realizzare il potenziale: storie di successo nel settore alimentare e delle bevande

Dall'automazione della lavorazione degli alimenti alla catena di approvvigionamento, dal confezionamento alla personalizzazione, Financial Services di Siemens consente agli OEM e ai produttori di alimenti e bevande di tutto il mondo di aumentare la loro produttività ed efficienza.

Dov'è l'esperto Siemens Financial Services più vicino a te?

Con specialisti di alimenti e bevande in tutto il mondo, c'è sempre un esperto di Siemens Financial Services a tua disposizione per aiutarti a rendere il tuo progetto un successo. Visita il sito locale del tuo Paese utilizzando i link qui sotto o mettiti in contatto con noi qui.

Contenuti correlati