Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CAD per settore

Progettazione e sviluppo in ambito nautico

Lavoriamo in stretta collaborazione con aziende di settori specifici per produrre strumenti di progettazione specifici del settore. Incorporando le migliori pratiche, La aiutiamo a trovare nuovi modi per migliorare le prestazioni e il design dei prodotti.

WEBINAR ON-DEMAND

Visualizzazione del prodotto con gemello digitale per il settore marittimo

Scopri gli strumenti di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e rendering all'interno del Designcenter di Siemens che possono ridurre i tempi di rendering fino al 90%.

Un rendering NX ad alta definizione di uno yacht nero con pavimento in legno chiaro su un oceano blu.

Processo di progettazione navale

Progetti le sue navi future con un software di progettazione navale di nuova generazione. Designcenter offre un ambiente mirato per modellare i concetti delle navi, la progettazione dettagliata e le informazioni sugli output di produzione.

Velocizza i suoi progetti di design con la flessibilità di organizzare i dati delle sue navi in più visualizzazioni e consentire ai suoi progettisti di cercare, recuperare e lavorare in modo collaborativo rapidamente sul processo di progettazione navale end-to-end.

Nell'ambiente aziendale digitale di nuova generazione, i costruttori navali richiedono sistemi di progettazione e gestione in grado di lavorare efficacemente con enormi quantità di dati, consentendo al contempo la progettazione efficiente di intere classi di navi. Il vantaggio di un ambiente di progettazione integrato che coinvolge la progettazione di strutture e allestimenti in acciaio, insieme a un set di strumenti di analisi strettamente integrato, consente iterazioni di analisi della progettazione più rapide per fornire progetti navali migliori più rapidamente.

Progettazione della struttura di base della nave

Modella rapidamente una visione macro preliminare della nave in base agli input della fase di progettazione concettuale. Il concetto di sistema strutturale supporta l'analisi iniziale della fase di progettazione e la creazione di report e disegni necessari per l'approvazione da parte delle società di classificazione. Il modello di progettazione di base è rappresentato da sistemi di piastre e profili ulteriormente suddivisi con giunzioni in sottosistemi più piccoli. Definire rapidamente i ponti e le paratie longitudinali e trasversali come parte dei sistemi di piastre. Pilastri, irrigidimenti e rinforzi dei bordi possono essere definiti come parte dei sistemi di profili. Parti standard, staffe e ritagli possono essere aggiunti al modello di progettazione di base. Copia e rispecchia gli oggetti di progettazione di base per modellare rapidamente questi sistemi strutturali.

Il modello di struttura di progettazione di base è topologico e leggero. Le modifiche al progetto vengono propagate automaticamente e rapidamente a queste strutture connesse topologicamente e ai relativi disegni di classe.

Progetto della struttura della nave che mostra la struttura dello scafo e la disposizione del ponte

Approccio al modello 3D per la progettazione navale

Usa il nostro Ship General Arrangement (GA), un approccio basato su modelli 3D per creare in modo rapido e preciso una proposta per una nuova nave come parte della fase di progettazione concettuale. Crea un modello 3D della disposizione generale di una nave e i corrispondenti disegni 2D.

Inizializzi il processo di progettazione degli arrangiamenti generali sulla base di una struttura di prodotto configurabile, insieme alla definizione del modello concettuale a griglia e alla suddivisione basata sui deck. I singoli progettisti possono dettagliare ogni terrazza negli spazi delle camere con attrezzature standard, parti e articoli relativi all'alloggio. Vengono calcolati il volume netto e lordo e la superficie per ogni spazio. I disegni GA principali, le planimetrie dei serbatoi e i disegni della planimetria di porte/finestre possono essere creati in modo associativo e rapido insieme a informazioni tabulari. I dati 3D creati come parte della progettazione GA possono guidare la progettazione di base delle strutture in acciaio e generare materiale di marketing come immagini ad alta risoluzione e procedure dettagliate.

Un modello NX CAD 3D dello scafo di una nave da carico.

Progettazione dettagliata della struttura della nave

Modella direttamente una rappresentazione dettagliata della struttura della nave in base ai risultati della fase di progettazione concettuale, oppure trasferisci i sistemi strutturali da un modello di progettazione di base e poi aggiungi i dettagli strutturali secondari necessari. Una definizione parametrica delle caratteristiche di dettaglio consente il posizionamento e la modifica rapidi di staffe, parti standard, aperture, ritagli di profilo, clip e collari, smussi, tagli frontali, tagli angolari, tagli ai bordi e piastre flangiate. Creare pilastri strutturali e applicare materiale isolante sulle superfici in acciaio. Un comando basato su regole genera saldature, determinando automaticamente dove sono necessarie le saldature e definendone i dettagli.

Il modello di progettazione dettagliata connesso topologicamente garantisce una rapida propagazione delle modifiche di progettazione e può copiare e rispecchiare in modo efficiente il progetto strutturale esistente, migliorando la produttività del progettista. I dati generati dalla progettazione dettagliata possono creare risultati per la pianificazione della produzione e della produzione.

Un modello NX CAD 3D dello scafo di una nave senza piastre di coperta e strutture di supporto interne in acciaio mostrate in verde.
WEBINAR ON-DEMAND

Aumenta l'efficienza della progettazione navale con il digital twin

Scopri come integrare team meccanici, elettrici e software disconnessi e isolati per la costruzione navale utilizzando un gemello digitale completo in un unico ambiente collaborativo.

Una sera, veduta aerea di più navi portacontainer in un porto.
Caso studio

Sunseeker

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Azienda:Sunseeker International

Settore industriale:Settore navale

Sede:Poole, United Kingdom