Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
premi CAD

Premi e testimonianze del Designcenter

Le pluripremiate soluzioni Designcenter aiutano gli ingegneri ad aumentare l'efficienza e la produttività, ridurre i costi e immettere nuovi prodotti sul mercato più rapidamente.

Premi del Designcenter di Siemens

Siemens Digital Industries Software condivide con orgoglio la nostra lista di premi e riconoscimenti votati da colleghi per il nostro software di progettazione assistita da computer, Designcenter.

G2 premia Designcenter come «Miglior software CAD»

G2 premia Designcenter come miglior software CAD nell'ambito dei premi CAD per la progettazione meccanica, insieme a molti altri distintivi di leadership del G2. Per più trimestri consecutivi, Designcenter ha ricevuto i premi #1 G2 nelle categorie CAD, MCAD e stampa 3D per un pubblico globale in generale, per le piccole imprese, le medie imprese e le aziende.

Solo nell'autunno del 2024 e nella primavera del 2025, Designcenter ha ricevuto 51 premi e 52 premi, rispettivamente, in CAD, MCAD e stampa 3D.

I premi G2 sono basati su pari premi decisi dagli utenti del software. Le recensioni degli utenti di G2 classificano inoltre Designcenter con il più alto indice di soddisfazione degli utenti.

Una grafica con due distintivi del premio G2, primavera 2025

Designcenter vince tre peer awards da TrustRadius

Tre distintivi dei premi TrustRadius 2023 per

Per i premi del 2023, Designcenter ha vinto tre premi da TrustRadius:

  • Miglior set di funzionalità
  • Miglior rapporto [nella progettazione assistita da computer (CAD)]
  • Miglior rapporto qualità/prezzo

2023 Sustainable Product of the Year

Designcenter Sustainability Impact Analysis vince un Prodotto sostenibile dell'anno 2023 premio nel Sustainability Awards 2023 dal Business Intelligence Group!

Siemens Digital Industries Software incoraggia la progettazione sostenibile di prodotti, con il software Designcenter che Le consente di progettare il gemello digitale più completo. Designcenter Sustainability Impact Analysis pone la valutazione dell'impatto ambientale al centro del processo di progettazione del prodotto integrando i dati sulla sostenibilità nelle prime fasi del processo end-to-end.

Trofeo con motivo a foglia verde su base in legno su sfondo sfocato

Il Designcenter di Siemens vince il premio SaaS

Grafica con la scritta

Il Designcenter di Siemens è stato dichiarato vincitore del Miglior prodotto SaaS per la gestione ingegneristica, PLM o CAD per il 2022, a livello internazionale Premi SaaS programma.

Il giudice capo Annabelle Whittall ha dichiarato a proposito del Designcenter di Siemens: «Siemens si è distinta ai SaaS Awards 2022, perché Il sistema Siemens... offre una perfetta interoperabilità tra software CAD desktop on-premise e software CAD nativo per il cloud, con conseguente minore attrito nell'area di lavoro ingegneristica. Una meritata vittoria per Siemens».

Designcenter: finalista degli AIconics Awards come innovatore nel campo dell'intelligenza artificiale

Il tecnologia di interfaccia utente adattiva in Designcenter (componente aggiuntivo Command Prediction) è un interfaccia utente (UI) abilitata all'apprendimento automatico (ML) e all'intelligenza artificiale in grado di prevedere e fornire comandi all'utente in base a modelli di utilizzo dei comandi appresi. Fornisce la personalizzazione dell'ambiente di progettazione considerando le differenze di conoscenza, stile e preferenze.

»Siamo onorati di essere stati selezionati come innovatori nel campo dell'intelligenza artificiale. Sapere che ci concentriamo sul software di settore e non necessariamente sull'intelligenza artificiale, questo ci assicura che stiamo eccellendo nell'essere i leader nel nostro settore di mercato. » - Paul Brown, direttore marketing senior, Ingegneria del prodotto Designcenter

Trofeo con

Unlimited Tomorrow

«Il processo di sviluppo dei socket guidato da Designcenter ha davvero avuto un effetto a catena in tutta l'azienda. Stiamo ampliando i modi in cui il software può automatizzare e migliorare ulteriormente le nostre operazioni».

Easton LaChappelle

Scuderia AlphaTauri

«Se utilizza la stessa suite che calcola tutto, dalla parte CAD alla linea di produzione, si ritroverà con un componente di qualità che fornirà prestazioni in pista».

Raffaele Boschetti

Bye Aerospace

«Il motivo per cui utilizziamo Designcenter invece di un altro sistema CAD è perché consente una transizione più fluida dalla progettazione all'analisi, il che ci dà più tempo per eseguire più iterazioni sul nostro progetto».

Parijaat Malik

Il Designcenter e il FORAN di Siemens vincono il premio Naval Sector

Nave militare in mare con montagne sullo sfondo

La giuria dei premi dell'Associazione degli ingegneri e architetti navali e oceanici della Spagna premia Siemens Digital Industries «Migliore azienda per le sue attività legate al settore navale nel 2021».

Questo premio riconosce la crescita e la spinta del software Designcenter e di FORAN a fare la differenza nel settore navale in tutto il mondo. Gli sforzi del nostro programma Siemens CESENA (Centro di eccellenza per il settore navale situato in Galizia) sono stati evidenziati direttamente dal comitato per l'eccezionale impegno per l'innovazione e la trasformazione digitale nel settore marittimo.

Designcenter è stato premiato come vincitore del Silver Edison Award per MSE

Industrializzazione della produzione additiva con HP e Siemens ha utilizzato il Designcenter e l'ottimizzazione basata sui CFD per progettare un rivoluzionario condotto di raffreddamento più veloce del 75% rispetto al processo tradizionale. Con la nuova alleanza strategica, ciò consentirà ai produttori di immettere sul mercato parti stampate in 3D più velocemente, in modo più conveniente, più sostenibile e con volumi più elevati che mai. Ciò ha comportato un Silver Award nella categoria Scienza e ingegneria dei materiali degli Edison Awards.

Distintivo digitale argentato con il logo della E su una lampadina.

In che modo i clienti traggono vantaggio dal Designcenter:

Funzionalità del Designcenter

«Siemens Designcenter offre una suite completamente integrata che comprende funzionalità CAD, CAE e CAM in un'unica piattaforma. Questa integrazione consente una transizione senza interruzioni tra i processi di progettazione, analisi e produzione...»

«Designcenter ha tutto in un unico ambiente»

«Strumenti potenti per tutti i tipi di esigenze di lavoro CAD, che sfruttano un unico ambiente con strumenti parametrici e sincroni per aiutare a creare e modificare progetti più velocemente rispetto a qualsiasi altro software».

"Ottimo prodotto per la progettazione di prototipi di stampa 3D"

«[Designcenter] ha un'interfaccia eccellente per la creazione di modelli e offre una varietà di funzioni da integrare facilmente con le nostre esigenze lavorative. Mi sono piaciute anche le loro funzionalità CAD e il fatto che abbiamo risparmiato tempo».

Feedback e supporto dei clienti

«Siemens si impegna molto nella ricerca e sviluppo di [Designcenter] e continua ad aggiornare costantemente il software in base al feedback dei clienti e agli IR e ER che possono essere raccolti dal partner di assistenza per ottenere un'assistenza rapida...»

"Soluzione CAD perfettamente integrata"

«Ho utilizzato ampiamente Designcenter per la riprogettazione e la simulazione dell'assemblaggio dei freni. [potevo] progettare ogni componente con facilità e mi sono abituato così tanto all'intera interfaccia utente. È stato così fluido e facile da adattare. La capacità di eseguire simulazioni era un vantaggio».

"Migliore di altri strumenti di progettazione 2D e 3D"

«La parte migliore di Designcenter è che non sono necessari 2 strumenti diversi per creare disegni 2D e 3D».

Lavorare con assiemi di grandi dimensioni in Designcenter

«Utente di lunga data di Designcenter. Ho sempre lavorato con assiemi di grandi dimensioni e con Designcenter, non mi sono mai dovuto preoccupare se è in grado di gestirli».