Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Macchine per la produzione solare

Aumentare l'efficienza, la flessibilità e le prestazioni nella produzione solare. Siemens combina tecnologie integrate di automazione, controllo e azionamento con strumenti avanzati di simulazione e ingegneria supportati dall'intelligenza artificiale per aiutare i costruttori di macchine a trasformare idee innovative in sistemi di produzione ad alte prestazioni.

Superare le sfide nella produzione di energia solare

Dalla crescente pressione sui costi e dalla rapida evoluzione delle tecnologie delle celle alla crescente domanda di concetti di macchine innovativi, gli OEM di macchine per la produzione solare stanno affrontando sfide senza precedenti.

Per rimanere competitivi, devono sviluppare concetti di macchine che combinino la massima flessibilità, produttività e precisione riducendo al contempo la complessità e i costi ingegneristici. Allo stesso tempo, devono soddisfare requisiti di sicurezza informatica come CRA, NIS2 e IEC 62443. Gli OEM devono superare le incertezze per sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale e adottarle con sicurezza. L'automazione intelligente, le soluzioni di movimento scalabili e le tecnologie basate sui dati forniscono le basi per una produzione solare pronta per il futuro.

Rendere a prova di futuro la catena del valore della produzione solare

Dalle materie prime ai moduli solari, i costruttori di macchine solari operano lungo una catena del valore complessa con requisiti in evoluzione. Siemens fornisce tecnologie e soluzioni che aiutano gli OEM ad aumentare la flessibilità, ottimizzare i processi e sviluppare sistemi di produzione solare pronti per il futuro.

Select...

Prospettive brillanti in termini di qualità

Le macchine di produzione che producono lingotti di silicio secondo il processo Czochralski necessitano di un concetto di automazione che bilanci perfettamente le interazioni tra tutti i parametri per garantire la qualità del prodotto finale.

L'obiettivo del nostro concetto di automazione è adattare perfettamente le velocità alla temperatura del crogiolo e ridurre al minimo le deviazioni dalla temperatura target fornendo un'alimentazione elettrica per il riscaldamento del crogiolo della massima qualità.

Vista divisa che mostra un campo solare e la sua rappresentazione digitale che illustra la digitalizzazione nella produzione solare.

Soluzioni per il settore solare

Soluzioni integrate per ogni fase della produzione solare, che consentono una produzione efficiente e di alta qualità.

Caso studio

Scopra come gli altri stanno affrontando le loro sfide

Immagine di una sega a filo nel settore solare

La nuova sega a filo migliora la produzione di wafer

Meyer Burger | Svizzera

Siemens ha supportato Meyer Burger nello sviluppo di una sega a filo di nuova generazione che aumenta la produzione di wafer del 50% riducendo al contempo il consumo di materiale grazie alla tecnologia a filo sottile. La tecnologia di azionamento e automazione ottimizzata migliora la sicurezza dei processi, riduce al minimo i tempi di inattività e riduce il costo per wafer.