Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Macchina CNC per la lavorazione di parti metalliche in officina organizzata con operatore nelle vicinanze

Le conoscenze per avere successo nella lavorazione CNC

La formazione sulla nostra piattaforma tecnologica CNC conversazionale, l'unica simile che enfatizza le competenze di lavorazione di base e avanzate, è la risposta per studenti e scuole che cercano di realizzare il loro maggiore potenziale.

Fai il salto in un ambiente di apprendimento coinvolgente

La formazione sulla nostra piattaforma tecnologica CNC conversazionale, l'unica simile che enfatizza le competenze di lavorazione di base e avanzate, è la risposta per studenti e scuole che cercano di realizzare il loro maggiore potenziale.

A black and white image of a man wearing a suit and tie, with a serious expression and his hands in his pockets.

Vantaggi del programma LEAP di Siemens

Una persona è in piedi davanti a una lavagna con un diagramma e un testo scritto sopra.

Per gli educatori

Nel nostro programma, «formiamo il formatore». Gli istruttori sono tenuti a seguire corsi composti da tre giorni di formazione per ogni livello prima di ottenere la certificazione; gli educatori possono quindi certificare gli studenti.

Un'icona colorata che raffigura una persona con un berretto da laurea e un libro, che simboleggia il successo dell'apprendimento.

Per studenti

Il framework LEAP offre una solida formazione per la programmazione e il funzionamento nella fresatura e nella tornitura. I corsi sono suddivisi in livelli da base ad avanzato, che elevano le competenze degli studenti agli standard dei principali produttori odierni.

Un diagramma che mostra la disponibilità di strumenti software con icone ed etichette diverse.

Software di formazione immersivo

I software SinuTrain e Run MyVirtual Machine utilizzati nei corsi di fresatura e tornitura LEAP trasformano lo schermo di un PC in una rappresentazione esatta dell'interfaccia conversazionale presente sui nostri controlli SINUMERIK ONE, 828D e 840D.

The image shows a group of people working on a project in a workshop.

La piattaforma tecnologica CNC SINUMERIK di Siemens domina da tempo i livelli di produzione CNC di fascia alta del mondo. Oggi, i CNC SINUMERIK sono sempre più preferiti dai datori di lavoro che desiderano un vantaggio competitivo: la combinazione di prestazioni rivoluzionarie delle macchine utensili con la capacità di formare i dipendenti dalla lavorazione di base a quella avanzata sulla stessa piattaforma CNC.

  • Una piattaforma di controllo per istruzioni CNC di base e avanzate
  • La piattaforma più utilizzata dalla produzione high-tech
  • Sostenuto dalla società leader mondiale nel controllo del movimento
  • Assistenza, supporto e formazione a livello nazionale

Preparare gli studenti alla carriera, non solo al lavoro

Il settore manifatturiero americano ha bisogno di laureati in tecnologia più preparati ad ascendere a posizioni ad alte prestazioni: laureati dotati di una base di conoscenze più facilmente trasferibile. Laureati in grado di passare con maggiore successo a posizioni CNC avanzate. Laureati che sono stati formati sull'unica piattaforma tecnologica CNC che supporta singolarmente la lavorazione di base e avanzata.

  • I lavori STEM stanno crescendo di 1,7 volte il tasso dei lavori non STEM *
  • I datori di lavoro hanno bisogno di laureati pronti per la carriera, non solo di candidati per il taglio di componenti di base
  • L'istruzione CNC Siemens supporta al meglio questo percorso di carriera da base ad avanzato
  • Siemens offre i contenuti didattici e il supporto necessari al suo programma

*Fonte: Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

A man with a serious expression, wearing a white shirt and a black jacket, standing in front of a white background.

Esplora le nostre risorse per la lavorazione CNC

Cominci il suo viaggio