Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Settore sanitario

Trasformi la sua organizzazione sanitaria in una struttura intelligente e a prova di futuro. Aumenta i risultati dei pazienti, la produttività del personale e i ricavi raggiungendo al contempo gli obiettivi di sostenibilità. Siemens offre la strategia, l'esperienza e le soluzioni digitali che consentono agli ospedali e ad altre strutture di diventare più intelligenti.

Superare le sfide del settore con la tecnologia

Le organizzazioni sanitarie devono affrontare una tempesta perfetta di pressioni per migliorare l'efficienza, la competitività, la sostenibilità e la preparazione al futuro. L'adozione di strategie di trasformazione digitale su misura e soluzioni infrastrutturali intelligenti La aiuta a superare le complessità e a conseguire un successo duraturo.

Icona che rappresenta l'invecchiamento della popolazione, che genera pressioni sulle infrastrutture e sul personale sanitario

Invecchiamento della popolazione

Adattare l'infrastruttura sanitaria e i flussi di lavoro per soddisfare la crescente domanda di una popolazione che invecchia passando a sistemi di assistenza integrati e operazioni più efficienti.

Icona che rappresenta la carenza di personale sanitario e il burnout dei medici

Carenza di personale

Trasforma le operazioni per colmare il crescente divario tra il personale sanitario implementando tecnologie che riducano il carico di lavoro manuale, aumentino la produttività del personale e mantengano la qualità dell'assistenza con meno risorse.

Icona che rappresenta la sostenibilità e la decarbonizzazione trasformando le operazioni con piattaforme digitali

Sustainability

Raggiungere gli obiettivi di sostenibilità integrando tecnologie per edifici intelligenti che consentano strutture sanitarie efficienti dal punto di vista energetico riducendo al contempo i costi energetici.

Un grafico che mostra l'ottimizzazione dei costi di un'azienda nel tempo.

Aumento della pressione sui costi

Affronta le crescenti pressioni sui costi implementando sistemi intelligenti che migliorano l'efficienza operativa raggiungendo al contempo i suoi obiettivi finanziari.

Icona dei dati digitali, che rappresenta la gestione dei dati per l'ottimizzazione della rete e un maggiore impatto sulla sostenibilità

Digitalizzazione

Supera il tasso di fallimento del 70% delle iniziative di trasformazione digitale collaborando con esperti di tecnologia per progettare e implementare un percorso ospedaliero intelligente su misura per le esigenze specifiche della sua struttura.

Applicazioni nel mondo reale

Esplora soluzioni per l'intera catena del valore

Select...
Visuale sanitaria per una migliore gestione delle strutture e la produttività e l'esperienza del personale.

Monitoraggio della potenza degli asset per l'assistenza sanitaria

Ottieni la trasparenza sull'uso dell'energia e ottimizza il consumo di risorse critiche con dashboard intuitive. Rileva l'uso eccessivo tramite contatori di potenza, piattaforme dati e analisi e identifica le opportunità per ridurre il consumo di energia.

Una persona è in piedi davanti a un edificio con una grande finestra, con in mano un pezzo di carta con sopra un grafico.

Efficienza di raffreddamento

Un raffreddamento affidabile è fondamentale per la sicurezza del paziente e le prestazioni delle apparecchiature. Mantenere temperature di livello clinico in ambienti sensibili, riducendo al contempo gli sprechi di energia e supportando operazioni sostenibili.

Un'infografica sull'efficienza HVAC con un grafico e sovrapposizioni di testo.

Efficienza HVAC

Rileva quando i sistemi HVAC utilizzano energia in eccesso e identifica i modi per ridurre i consumi. L'aggiornamento delle apparecchiature migliora la qualità dell'aria, supporta il controllo delle infezioni, riduce i costi e prolunga la durata delle apparecchiature.

Un'immagine di resilienza dell'infrastruttura elettrica con una centrale elettrica con una grande turbina e una torre di trasmissione.

Resilienza dell'infrastruttura di alimentazione

Costruisca un'infrastruttura elettrica affidabile e resiliente per proteggere le operazioni sanitarie dalle interruzioni, garantendo la continuità delle cure, riducendo i rischi finanziari e supportando operazioni sanitarie ininterrotte.

Strategia visiva di decarbonizzazione sanitaria.

Risorse energetiche distribuite e gestione dei picchi di carico

Integra le energie rinnovabili e gestisci i picchi di carico per ridurre i costi delle utenze, aumentare l'affidabilità energetica e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Garantire una potenza costante per le operazioni critiche anche durante i periodi di alta richiesta.

Una persona che indossa una mascherina e una camicia blu è in piedi davanti a una parete blu con un bordo bianco.

Protegga il personale da pazienti o visitatori aggressivi

Usa sensori intelligenti per rilevare comportamenti aggressivi e attivare avvisi per una risposta rapida del personale. Prevenire i danni, ridurre lo stress e mantenere un ambiente di assistenza sicuro e rispettoso che sostenga il benessere del personale e gli esiti dei pazienti.

Un cartello di allerta medica con il simbolo della croce rossa e un testo che indica un'area in cui le apparecchiature mediche stanno uscendo.

Avvisa quando l'apparecchiatura lascia una determinata area

Monitora i movimenti delle risorse e invia avvisi in tempo reale quando i dispositivi escono da zone designate. Prevenire furti, smarrimenti o usi impropri, ridurre i costi di sostituzione e garantire la disponibilità delle apparecchiature per supportare un'assistenza ai pazienti efficiente e ininterrotta.

La trasformazione digitale degli ospedali intelligenti

Gli ospedali devono far fronte a crescenti pressioni dovute alla carenza di personale, ai vincoli di costo e agli obiettivi di sostenibilità. Legga come un approccio ospedaliero intelligente sfrutta la trasformazione digitale per migliorare le operazioni e fornire migliori risultati ai pazienti.

Design futuristico di un ospedale intelligente Siemens con architettura elegante e interfaccia tecnologica digitale integrata

Partner ecosystem

Più di 1.000 prodotti e in crescita

Sebbene Siemens offra una vasta gamma di prodotti, soluzioni e servizi, una parte fondamentale del nostro modello è lavorare a stretto contatto con partner fidati. I nostri partner aumentano la nostra offerta in modo da avere sempre a disposizione una soluzione affidabile.

Facciamo progredire la produzione, consentendo all'ecosistema di progettare, produrre e utilizzare applicazioni additive in tutti i settori.

Saperne di più >