Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Automation Tour 2026

Automatizziamo l'automazione: dare forma al futuro dell'industria

Come l'automazione definita dal software, l'intelligenza artificiale e il Digital Twin trasformeranno la sua attività. 9.-18. giugno 2026.

L'evento di settore per l'automazione industriale vicino a Lei: 4 volte in Austria!

Benvenuto al Let's Automate Automate Tour Austria

Le aziende devono affrontare sfide importanti: accelerare i cicli di innovazione, operare in modo più sostenibile e garantire la stabilità a lungo termine dei loro asset. La complessità è in aumento, a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento, dei cambiamenti demografici o dei rapidi sviluppi tecnologici.

Dall'automazione classica a quella definita dal software

Con Software-Defined Automation, Siemens presenta la soluzione per le complesse sfide dell'industria. Stiamo inaugurando una nuova era: allontanamento dai sistemi rigidi e verso un'automazione intelligente e flessibile che si adatta e reagisce agli eventi imprevisti: l'automazione dell'automazione.

Scopra con noi il prossimo livello di automazione. Combinando il nostro potente portafoglio di automazione con il Digital Twin e l'intelligenza artificiale industriale, consentiamo alle aziende di apprendere, adattare e tradurre continuamente le informazioni in azioni concrete.

Il fulcro del nostro evento

I tre pilastri per un'azienda digitale di successo basata sull'intelligenza artificiale

Automation Tour Austria - Change

Perché questa trasformazione è fondamentale ora

L'automazione è importante, ma l'industria oggi ha bisogno di una maggiore adattabilità. Con «Software-Defined Automation», rendiamo programmabile il mondo reale. Ciò significa simulazioni e linee di produzione più veloci che possono essere adattate in modo flessibile. Siemens unisce le sue competenze industriali e informatiche per supportarla nel suo percorso verso la trasformazione in un'impresa digitale basata sull'intelligenza artificiale.

Si unisca a noi e contribuisca a plasmare il futuro dell'automazione!

Registrazione

Sperimenta la produzione di domani!
In quattro sedi in Austria, La aspetta una giornata piena di ispirazione, innovazione e networking, completamente gratuita!

  • Mattina: ultime innovazioni e argomenti chiave in brevi presentazioni
  • Pomeriggio: sessioni approfondite su misura per i suoi interessi individuali
  • Tutto il giorno: fare rete presso la nostra microfiera

Trascorra una giornata stimolante con i nostri esperti di Siemens Automation!

Automation Tour Austria - Iscrizione

Sessioni di Deep Dive

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Sessione Deep Dive 1

Controller, periferiche e TIA Portal V21 SIMATIC: innovazioni per la sua ingegneria del futuro
Mario Kahlig, Alexander Hinner e Alexandru Cebuc

Scopri le funzionalità più recenti e la tabella di marcia della famiglia SIMATIC in questa sessione di approfondimento.

I nostri esperti Le mostreranno punti salienti della Fase 7 di TIA Portal V21, i miglioramenti delle prestazioni del CPU S7-1500 (FW 4.1), innovazioni in sistemi ridondanti e I/O distribuiti. Come momento clou speciale, sperimenterà il S7-1200 G2 nuovo di zecca — con maggiore potenza di calcolo, connettività senza interruzioni, diagnostica migliorata e scalabilità migliorata.

Ideale per chiunque desideri ottimizzare i propri processi di automazione e rendere più efficiente la propria progettazione in TIA Portal.

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Sessione Deep Dive 2

Motion Control di fascia alta con SIMATIC T-CPU e SINAMICS S220: controllo del movimento di nuova generazione per applicazioni esigenti
Roland Schüller e Thomas Ballon

Sperimenta le innovazioni rivoluzionarie nel controllo del movimento di fascia alta: la T-CPU SIMATIC S7-1500 combinata con SINAMICS S220 di nuova generazione.

Scopra le massime prestazioni del Controller aperto 3, applicazioni accelerate grazie al supporto multi-core e all'efficiente programmazione testuale e visiva di sequenze di movimento complesse con Linguaggio Motion Control e il nuovo Editor di codice G. Otterrà anche informazioni sul modulare Sistema di azionamento SINAMICS S220 (FW V6.6) e la sua perfetta integrazione nel TIA Portal.

Ideale per chiunque richieda le massime prestazioni dalle proprie applicazioni di controllo del movimento e desideri sfruttare appieno il potenziale della tecnologia Siemens all'avanguardia.

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Sessione Deep Dive 3

Industrial AI in azione: la sua guida alla produzione intelligente con PLC virtuale, Inspekto ed Edge Computing
Matthias Jäger e Johannes Rauer-Zechmeister

Come può essere utilizzata l'intelligenza artificiale nella pratica nell'industria? Questa sessione approfondita mostra cosa funziona già oggi e come può sfruttare in modo ottimale il potenziale dell'intelligenza artificiale per la sua produzione.

Scopri come i PC industriali costituiscono la solida base per applicazioni di intelligenza artificiale innovative: da PLC virtuali all'intelligente soluzioni edge. Utilizzando casi d'uso pratici, sperimenterà ispezione visiva della qualità con Inspekto, analisi efficiente dei dati delle macchine e dei processi e Copilota per TIA Engineering come assistente personale. Riceverà anche una panoramica sulle prossime fasi di sviluppo del portafoglio di informatica industriale.

Ideale per chiunque desideri aumentare l'efficienza, ottimizzare i processi e rendere la propria produzione a prova di futuro con l'intelligenza artificiale industriale.

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Sessione Deep Dive 4

Implementazione pratica dei requisiti di sicurezza informatica della nuova direttiva macchine
Andreas Ettinger e Thomas PfeifferLa minaccia di attacchi informatici ai macchinari e agli impianti di produzione è in costante aumento e allo stesso tempo, i requisiti legali stanno crescendo con il Direttiva macchine, NIS 2 e Cyber Resilience Act (CRA).

In questo seminario pratico, otterrà una panoramica completa su come soddisfare i requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine basata sulla prEN 50742 e sui nostri prodotti SIMATIC certificati IEC 62443. In un dimostrazione dal vivo, le mostreremo come proteggere correttamente il suo sistema e attivare la registrazione per il tracciamento degli eventi rilevanti per la sicurezza utilizzando il Security Wizard integrato nel TIA Portal.

Ideale per chiunque cerchi misure di implementazione e raccomandazioni concrete per rendere i propri sistemi a prova di futuro e garantire la conformità alle normative più recenti.

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Sessione Deep Dive 5

Controllo efficiente del movimento: Soluzioni di controllo e azionamento convenienti con SIMATIC S7-1200 G2 e SINAMICS
René Zehentmayr e Bernhard Schmid

Implementa sequenze di movimento precise in modo semplice, efficiente ed economico, soprattutto per il segmento di prezzo più basso.

Scopra l'interazione tra SIMATIC S7-1200 G2 con il comprovato SINAMICS S200 drive solutions e il nuovissimo SIMAMICS E azionamenti a bassissima tensione. Scopri come SIMATIC Motion Control implementa sequenze precise, come Azionamenti SIMATIC F-TM in ET200SP semplificare l'integrazione e il modo in cui i nuovi componenti offrono le massime prestazioni. In un demo dal vivo, dimostreremo una perfetta integrazione nel TIA Portal, con oggetti tecnologici e Librerie Ready2Use, raggiungerà il suo obiettivo in pochissimo tempo.

Ideale per chiunque cerchi soluzioni di controllo del movimento convenienti, ad alte prestazioni e facili da integrare.

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Sessione Deep Dive 6

Modernizzi ora — WinCC è pronto per il futuro della sua Visualization


Mathias Pichler e Marlene Schietz


Con WinCC Unified, WinCC V8 e WinCC OA, Siemens offre soluzioni di visualizzazione a prova di futuro, dalle applicazioni per utente singolo ai sistemi SCADA complessi.

Questo seminario tratterà: nuove funzionalità in WinCC V8.2 (in particolare la sicurezza informatica), la roadmap hardware e strumenti di migrazione per WinCC Unified (nel contesto del CRA), aggiornamenti sulle opzioni di licenza WinCC OA, nonché componenti aggiuntivi per la gestione dei processi ed estensioni specifiche del settore per ottimizzare la sua visualizzazione.

Ideale per chiunque desideri modernizzare i propri sistemi di visualizzazione e preparare i propri impianti per le sfide di domani.