Skip to main content
Guidare l'innovazione nel Tissue

Innovare il Tissue Converting con il digitale

Potenziare la produzione con le soluzioni integrate OMET e Siemens. Scopri come la digitalizzazione e l'automazione avanzata trasformano le linee Tissue in asset intelligenti pronti per le sfide dell'Industry 4.0.

Verso l'Industry 4.0 con OMET e Siemens

Verso l'Industry 4.0 con OMET e Siemens

Nel settore Tissue, la velocità e la precisione sono fondamentali. OMET ha scelto Siemens come partner strategico per integrare componenti evoluti come motori e azionamenti elettrici nelle proprie linee. Questa sinergia consente di superare le sfide della tracciabilità e del controllo remoto, garantendo macchinari pronti per l'era digitale, capaci di assicurare uniformità dei prodotti e integrità operativa avanzata.

Eccellenza tecnologica e vantaggi competitivi

A green or teal flame-like symbol with crosshair-like lines sits inside a white circle on a dark blue background.

Accelerare il time-to-market

Ridurre i tempi di produzione migliorando flessibilità e qualità. L'integrazione nativa dei sistemi Siemens accelera lo sviluppo di nuove macchine.

A teal computer symbol with a rectangular screen connects by light dots to a teal globe with latitude and longitude lines.

Ottimizzare il controllo remoto

Integrare tecnologie avanzate per una gestione a distanza efficace. Il monitoraggio costante garantisce un processo produttivo pienamente tracciabile.

A white circular badge contains the letter S, with ribbon-like elements extending below it.

Elevare gli standard di sicurezza

Garantire la massima protezione per l'operatore. L'uso di componenti allo stato dell'arte semplifica l'assemblaggio e aumenta l'affidabilità totale.

OMET: Innovazione nel Tissue Converting

Omet - image 1

Garantire precisione e affidabilità totale

Il cuore tecnologico della nuova XV Line assicura performance elevate e precisione costante. Grazie a questa architettura, l'intero ciclo produttivo - dalla bobina al prodotto finito - viene gestito in un flusso continuo, automatico e integrato. Questo livello di automazione risponde alla richiesta di prodotti autogestiti e uniformi. L’eliminazione di circa 50 metri quadrati di nastri trasportatori ha consentito un utilizzo ottimizzato degli spazi, migliorando la logistica.

Trasformare i dati in valore strategico

La digitalizzazione non è solo connettività, ma capacità di analisi. Le macchine OMET dotate di tecnologia Siemens permettono un controllo granulare dei consumi e delle prestazioni. Analisi e gestione remota assicurano un controllo della produzione costante, con un'attenta verifica dei consumi. L'integrazione di tecnologie avanzate ha determinato un significativo incremento di produttività, con un flusso di lavorazione capace di gestire fino a 240 pacchi al minuto.

Omet - image 2
Omet - image 3

Partnership per l'innovazione continua

Grazie alla collaborazione tra OMET e Siemens, l’assorbimento energetico del sistema di trasporto è stato ridotto del 25%, delineando un un nuovo standard produttivo basato sulla sostenibilità. Il sistema di trasporto Multi-Carrier System aumenta la flessibilità e la produttività della linea, abbattendo i consumi energetici e i tempi e i costi di manutenzione.

Il progetto XV Line non è solo una macchina, ma una nuova visione per il nostro settore. È la dimostrazione di come l'innovazione e la collaborazione possano cambiare il futuro dell'industria.
Antonio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Inizia il tuo viaggio