Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Energy System Twin di Siemens

Modella. Simula. Ottimizza.

Una nuova realtà energetica

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Il modo in cui le aziende consumano e gestiscono l'energia sta cambiando. L'aumento dei prezzi dell'energia, le normative più severe sul carbonio, la volatilità dell'offerta e la rapida elettrificazione delle operazioni hanno reso i sistemi energetici più complessi che mai. Molte aziende dipendono da servizi di consulenza una tantum per affrontare queste sfide, ma spesso deludono di fronte a condizioni in rapida evoluzione.

Assuma il controllo dell'incertezza

Ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno oggi è una pianificazione flessibile a breve e lungo termine, la capacità di adattarsi rapidamente e dati affidabili per migliorare il processo decisionale. Eppure molti hanno ancora lunghi processi di pianificazione, ampi divari tra costi pianificati ed effettivi e una visione limitata delle soluzioni alternative. Le tecnologie nuove e sconosciute comportano anche rischi percepiti più elevati, il che rende più difficile andare avanti con fiducia.

Gestione intelligente dell'energia con Energy System Twin

L'Energy System Twin offre un percorso più intelligente per la gestione dell'energia. È una soluzione scalabile e replicabile che consente alle organizzazioni di valutare in modo indipendente i propri sistemi energetici. Gli utenti decidono quando, con che frequenza e con quale livello di dettaglio vogliono ottenere trasparenza ed esplorare scenari ottimizzati, senza bisogno di essere esperti di energia. La piattaforma consente di scoprire facilmente il potenziale di risparmio sui costi e identificare i miglioramenti che preparano i sistemi energetici per il futuro.

Man mano che le organizzazioni evolvono le loro strategie energetiche, Energy System Twin pone anche le basi per un futuro di edifici autonomi incentrati sull'uomo, ambienti in grado di apprendere, adattarsi e ottimizzarsi da soli. Utilizzando dati operativi storici, la piattaforma consente agli edifici di prendere decisioni basate sui dati che bilanciano comfort, efficienza e resilienza con un intervento umano minimo, creando infrastrutture interconnesse e autoottimizzanti che contribuiscono a zero emissioni nette di città e a una maggiore indipendenza energetica, il tutto offrendo la migliore esperienza umana possibile per utenti, proprietari e operatori.

L'Energy System Twin è progettato per un'ampia gamma di utenti e può essere applicato sia a progetti greenfield che brownfield. I risparmi e le efficienze che offre dipendono da una combinazione del consumo totale di energia e della complessità del sistema. Configurazioni diverse possono ottenere risultati simili; ad esempio, un sistema energetico con un consumo inferiore ma una maggiore complessità, o uno con un consumo maggiore ma una complessità inferiore, può produrre risparmi simili. Il potenziale di risparmio aumenta per le operazioni con:

  • Richieste multiple come elettricità, calore, raffreddamento, vapore
  • Generazione in loco da pannelli solari fotovoltaici, CHP o pompe di calore
  • Soluzioni di stoccaggio come batterie e accumulo di acqua calda

Il valore alla base di Energy System Twin

Riconosciuto nel rapporto IDC MarketScape come una soluzione leader per la gestione dell'energia e della sostenibilità, Energy System Twin fornisce un servizio completo e affidabile basato sull'automazione, sulla guida di esperti e su una profonda conoscenza del settore.

savings-1920-x-1080-01 originale

Risparmi

I costi iniziali sono compensati da risparmi a lungo termine. A differenza delle commissioni di consulenza ripetute, Energy System Twin fornisce informazioni continue che riducono i costi e migliorano il processo decisionale

affidability-1920-x-1080-02 originale

Affidabilità

Costruito per prestazioni a lungo termine e con il supporto di esperti Siemens, Energy System Twin riduce al minimo i tempi di inattività e garantisce che i sistemi energetici rimangano efficienti ed efficaci.

Differenza-1920-X-1080-03 originale

Differenza

Il suo generatore di profili di carico integrato e specifico per il settore riduce l'immissione manuale e migliora la precisione. Oltre a un servizio industriale su misura, la piattaforma serve un'ampia gamma di settori come quello farmaceutico e delle scienze della vita, automobilistico, ecc.

integrazione-1920-x-1080-04 originale

Integrazione

La piattaforma si integra perfettamente con i sistemi esistenti dell'ambiente Building X.

Webinar su richiesta

Accelerare la transizione energetica: padroneggiare la trasformazione operativa con i gemelli digitali