Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trasformazione del Renaant Convention Center di Memphis

Il software aperto per la gestione degli edifici Desigo Optic crea una visione olistica delle prestazioni degli edifici per aiutare il Renasant Convention Center a semplificare le operazioni e soddisfare i clienti.

Renasant Convention Center e E|K Automation

Nell'autunno del 2020, il Memphis Renasant Convention Center ha completato la sua trasformazione pluriennale da 200 milioni di dollari. Lavorando con l'esperto di integrazione E|K Automation hanno installato il software aperto di gestione degli edifici Desigo Optic per collegare senza problemi apparecchiature e sistemi HVAC e meccanici vecchi e nuovi con nuovi azionamenti e controlli. Offrendo una maggiore visibilità sulle prestazioni delle apparecchiature, Desigo Optic fornisce le informazioni fruibili che il Renasant Convention Center utilizza per raggiungere i propri obiettivi di efficienza, sostenibilità, comfort e qualità dell'aria interna (IAQ).

C'è molto da fare, quindi mi affido a Desigo Optic per alleggerire il mio carico. L'ultima cosa di cui voglio preoccuparmi è il controllo dell'edificio, e per fortuna non devo più farlo.
Darrell Jones, Direttore delle operazioni, Renaissance Convention Center di Memphis

Desigo Optic crea una visione olistica delle operazioni

Gli operatori del Renasant Convention Center ricevono un maggiore livello di visibilità sulle prestazioni delle apparecchiature

Renasant Convention Center - Lobby con vista sul fiume

Credito fotografico: Creation Studios

Una combinazione di linee di base misurate e report sulle tendenze fornisce informazioni fruibili che danno al Renasant Convention Center ciò di cui hanno bisogno per ottimizzare le proprie apparecchiature e avere un impatto positivo a lungo termine sulla manutenzione e consentire al team operativo di concentrarsi su progetti strategici e altre manutenzioni degli edifici che influiscono sulla soddisfazione del cliente.

Altrettanto importante è l'effetto sull'utilità e sul consumo di energia. Un aspetto del progetto di ristrutturazione e trasformazione ha aggiunto una metratura significativa alla struttura, tra cui passerelle vetrate e finestre dal pavimento al soffitto con vista sul fiume Mississippi. Sebbene queste nuove funzionalità abbiano aumentato il carico termico sull'edificio, Renasant ha registrato una riduzione del 30% del fabbisogno di acqua refrigerata e le sue bollette sono rimaste più o meno le stesse.

Memphis Renaissance Convention Center - Cannon Center

Credito fotografico: Creation Studios

Dati e cifre del Renaant Convention Center di Memphis

Migliorare l'efficienza soddisfacendo al contempo i clienti

icona delle chiamate calde/fredde

Le chiamate calde/fredde sono state praticamente eliminate

icona da 15 minuti al giorno

Solo 15 minuti al giorno

contro 3 ore per gestire i controlli degli edifici

Icona a forma di goccia d'acqua refrigerata

riduzione del 30% del fabbisogno di acqua refrigerata

nonostante l'aggiunta di metratura e carico termico

Il software aperto per la gestione degli edifici Desigo Optic crea una visione olistica delle operazioni per soddisfare i clienti. «Si riduce alla facilità dei controlli e delle operazioni. Desigo Optic è la piattaforma più semplice che abbia mai usato; chiunque può impararla rapidamente. Mi piace», afferma Darrell Jones, direttore delle operazioni del Renaant Convention Center di Memphis.

Scopri come il Renaant Convention Center di Memphis ha trasformato le proprie apparecchiature HVAC con l'automazione Desigo visualizzando l'infografica del nostro progetto.

Vantaggi di Desigo Optic

  • Funzionalità remote
  • Visibilità + trasparenza
  • Framework aperto
  • Strategie di manutenzione proattiva
  • Facilità d'uso
  • Maggiore operatività delle apparecchiature
Sulla vecchia piattaforma, tutto ciò che potevamo fare era ottenere i dati di avvio/arresto e di entrata/uscita della temperatura. Ma ora, può aprire il grafico ed è come se si trovasse direttamente davanti al refrigeratore. Lei sa tutto quello che succede, direttamente dal suo tablet.
Jerry Edwards, Presidente, Automazione E|K

Informazioni sul software Desigo Optic

Desigo Optic è una soluzione software di gestione degli edifici aperta, semplice e scalabile per la visualizzazione e il controllo dei sistemi di automazione degli edifici. La aiuta a ottenere informazioni fruibili da potenti dashboard per una visione olistica degli asset critici e consente un processo decisionale più informato. Con Edge2Cloud, i dati degli edifici sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento per un maggiore controllo e flessibilità.

Tasto visivo Desigo Optic