Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Approvvigionamento idrico affidabile per l'area della Ruhr

Wasserwerke Westfalen sta pianificando il prossimo passo verso un approvvigionamento idrico efficiente e sostenibile con SIMATIC PCS 7, PCS neo, simulazione e 5G.

Perché un moderno sistema di controllo per Wasserwerke Westfalen?

Attraverso un totale di sei acquedotti, Wasserwerke Westfalen, il più grande produttore di acqua potabile della Germania occidentale, fornisce acqua potabile a circa 1,5 milioni di persone. Inoltre, la società genera energia rinnovabile in cinque centrali elettriche ad acqua fluente e gestisce il funzionamento di numerosi serbatoi sopraelevati, booster station e altre strutture. Questa vasta infrastruttura è monitorata dal nostro sistema unificato e facile da usare sistema di controllo dei processi . Tutti gli impianti e le stazioni sono controllati e monitorati da una sala di controllo centrale. «Questo ci offre una soluzione assolutamente stabile e affidabile, che ci consente di concentrarci completamente su nuovi progetti», spiega Achim Koslowski, responsabile della tecnologia di controllo presso Wasserwerke Westfalen GmbH.

Tre motivi per una gestione più intelligente dell'acqua

Icon Efficiency

Manutenzione e modernizzazione efficienti

L'ingegneria centralizzata consente di risparmiare tempo di viaggio, consentendo a Wasserwerke Westfalen di gestire efficacemente ampie misure di modernizzazione e numerosi componenti e impianti con un team relativamente piccolo di ingegneri di progetto.

Icona DIMCC - tempo di interruzione più breve - trasparenza

Gli acquedotti virtuali riducono la messa in servizio

Grazie a un «acquedotto virtuale» basato su SIMIT e alla SIMIT Solution Water Library, Wasserwerke Westfalen può ridurre la messa in servizio di nuovi impianti di trattamento da diversi mesi a poche settimane.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Tecnologie a prova di futuro

La tecnologia di controllo è predisposta per nuove tecnologie come la virtualizzazione, la simulazione, l'automazione basata su cloud e lo slicing 5G, consentendo a Wasserwerke Westfalen di preparare i propri impianti per il futuro.

Un sistema, un solo aspetto, ovunque

Una filosofia operativa unificata è particolarmente importante per Achim Koslowski. Questa filosofia significa che l'interfaccia operatore è strutturata in modo identico in tutti i livelli gerarchici e in tutte le sedi. La base di tutto ciò è la nostra libreria standard per l'implementazione di attività di automazione e controllo dei processi. Utilizzando questa libreria, Wasserwerke Westfalen mappa la complessa struttura dell'impianto, con la sua vasta gamma di tecnologie e gerarchie operative, all'interno del sistema di controllo. La libreria standard consente all'utilità di implementare facilmente molte funzioni utilizzando moduli uniformi e pretestati, senza ingenti sforzi di programmazione. Di conseguenza, Wasserwerke Westfalen ha funzioni e notifiche ampiamente standardizzate, garantendo che il sistema di controllo dei processi abbia sempre lo stesso aspetto.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Un acquedotto virtuale creato per i test

L'azienda idrica sta attualmente realizzando numerosi progetti aggiuntivi basati sulla nostra tecnologia. Un obiettivo chiave è un «acquedotto virtuale» basato su SIMIT e la SIMIT Solution Water Library. Per questo progetto, Wasserwerke Westfalen e noi abbiamo sviluppato componenti di libreria SIMIT specializzati per il trattamento dell'acqua, tra le altre cose. Modellato su due veri impianti di trattamento dell'acqua, un impianto di trattamento è stato replicato in SIMIT. Le singole funzioni di simulazione per pompe, filtri e bacini sono state create come modelli e collegate tramite un «diagramma delle tubazioni», che consente di configurare e testare facilmente le varianti di processo e di impianto all'interno del modello.

Simuli prima, provveda con sicurezza

Simulando gli impianti con SIMIT, Wasserwerke Westfalen può integrare più rapidamente le nuove tecnologie nelle operazioni degli impianti e sta inoltre ponendo la formazione degli operatori e lo sviluppo professionale su una base moderna e digitale. L'acquedotto virtuale riproduce realisticamente l'aspetto e la sensazione tattile dell'impianto fisico. Ciò ha consentito a Wasserwerke Westfalen di ridurre la messa in servizio di nuovi impianti di trattamento da diversi mesi a poche settimane. Le modifiche e le misure di assistenza possono essere testate accuratamente in anticipo, assicurando che siano implementate in sicurezza e senza interruzioni della produzione. Le condizioni critiche dell'impianto e i loro effetti possono essere esaminati sul modello senza stressare o mettere in pericolo le apparecchiature tecniche. E, ultimo ma non meno importante, i nuovi dipendenti vengono formati in modo rapido e sicuro sul sistema digital twin prima di lavorare in impianti di produzione sensibili.

Modernizzare le fondamenta, passo dopo passo

Allo stesso tempo, Wasserwerke Westfalen investe continuamente nei suoi sistemi per aumentare la disponibilità dell'automazione e automatizzare processi aggiuntivi. L'utilità sta attualmente modernizzando le sue periferiche con i sistemi SIMATIC ET 200SP HA. Questo sistema è particolarmente compatto e adatto all'uso anche in condizioni estreme, il che lo rende particolarmente adatto per installazioni all'aperto o stazioni distribuite. L'attuale generazione di sistemi non solo offre maggiore disponibilità, robustezza e scalabilità, ma consente anche a Wasserwerke Westfalen di costruire gradualmente una base a prova di futuro per la transizione al sistema di controllo dei processi basato sul web PCS neo tra qualche anno.

Ci stiamo già preparando per le nuove tecnologie. Ad esempio, stiamo valutando come possiamo trarre vantaggio dal sistema di controllo basato su HTML5 SIMATIC PCS neo, ad esempio attraverso un'architettura più snella.
Bernd Heinz, Managing Director, Wasserwerke Westfalen GmbH

Pronto per il 5G, PCS neo e ciò che verrà dopo

L'utility sta inoltre testando una nuova soluzione di connettività per reti mobili 5G su misura, sviluppata in collaborazione con Telefónica e il nostro team. 5G Slice per il settore idrico ha lo scopo di consentire il monitoraggio e il controllo dell'intera tecnologia di automazione tramite una rete 5G virtuale basata sulla tecnologia di slicing di rete 5G. L'obiettivo è raggiungere una soluzione perfetta per la comunicazione dei dati fino al livello di campo, come spiega Heinz: «Attualmente stiamo affrontando questo argomento con Siemens e sono fiducioso che otterremo risultati eccellenti».