Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

L'alta tecnologia aiuta Pfizer a battere la corsa contro il tempo

Le nuove malattie richiedono nuovi farmaci e nuovi vaccini: disponibili rapidamente e a livello globale, a prezzi costanti, di alta qualità e convenienti. Nel suo nuovo impianto ad alto contenimento a Friburgo, in Germania, Pfizer si affida alle tecnologie all'avanguardia di Siemens per affrontare queste sfide.

Sistemi di automazione altamente efficienti per esigenze terapeutiche altamente efficaci

I farmaci moderni utilizzano spesso sostanze altamente attive. Quando si maneggiano queste sostanze, devono essere soddisfatti i più elevati standard di sicurezza per proteggere i dipendenti e l'ambiente. Nel suo nuovo stabilimento HighCon a Friburgo, in Germania, Pfizer si affida alle soluzioni digitali di Siemens per garantire una produzione particolarmente sicura, efficiente e sostenibile.

40% minor consumo di energia

La piattaforma di gestione degli edifici Desigo CC riduce il consumo di energia per il controllo ambientale fino al 40% rispetto alle strutture tradizionali.

12B pillole prodotte annualmente

L'impianto HighCon produce fino a 12 miliardi di pillole ogni anno, dando a Pfizer un grande vantaggio in termini di produzione rapida ed efficiente.

3/4 Interazione di sicurezza OEB

La produzione di prodotti farmaceutici di categoria OEB 4 utilizza dispositivi di protezione individuale OEB 3.

Visuale Pfizer.

La digitalizzazione rende le GMP efficienti

La digitalizzazione e l'automazione sono la magia dietro impianti ultramoderni e complessi come l'impianto HighCon di Pfizer a Friburgo, in Germania. Un portafoglio digitale olistico e appositamente sviluppato da Siemens combina software e soluzioni di automazione per una produzione rapida e sicura. Oltre alla qualità costantemente elevata del prodotto, la conformità alle Good Manufacturing Practice (GMP) è particolarmente importante. Grazie alla soluzione Manufacturing Operations Management (MOM), l'operazione di produzione è completamente digitalizzata e funziona senza carta.

Grazie alla rete intelligente di macchine e processi, lo stabilimento Pfizer di Friburgo può produrre in modo più flessibile, veloce e con meno stress sulle risorse.
Günther Bechmann, Project Manager dello stabilimento HighCon, Pfizer

Particolarmente sicuro: HighCon e l'automazione degli edifici di Siemens

I principi altamente attivi aiutano i pazienti anche nelle dosi più piccole. In produzione, tuttavia, devono essere maneggiati con la massima cura. Gli impianti HighCon garantiscono la massima purezza e sicurezza per persone e prodotti. Lo stabilimento Pfizer di Friburgo può produrre farmaci della categoria OEB 4. Grazie a uno speciale concetto di contenimento e a tecnologie innovative monitorate e controllate da Building Services di Siemens, i dipendenti hanno bisogno solo di dispositivi di protezione individuale OEB 3, il che significa condizioni di produzione ottimali e massima sicurezza, rese possibili da attrezzature tecniche innovative per l'edilizia.

Visuale Pfizer.
Desigo CC consente a molti sistemi di comunicare tra loro e cooperare tramite un centro di controllo centralizzato. La piattaforma è quindi la spina dorsale tecnologica per un'infrastruttura di edifici intelligenti.
Andreas Bühring, Responsabile vendite, Siemens Smart Infrastructure
pfizer visual.

Automazione intelligente per una produzione farmaceutica sostenibile

Per garantire che l'impianto HighCon sia estremamente efficiente e sostenibile, Building Services di Siemens sta monitorando e controllando lo speciale concetto di contenimento e le sue tecnologie innovative. La piattaforma di gestione degli edifici Desigo CC raccoglie tutti i dati relativi agli edifici e alla produzione. Il collegamento in rete e la visualizzazione intelligenti dei dati riducono il consumo di energia per il controllo ambientale fino al 40% rispetto alle strutture tradizionali. Lo fa con una produttività impressionante: ogni anno a Friburgo vengono prodotte fino a 12 miliardi di pillole, dando a Pfizer un vantaggio prezioso nella corsa contro il tempo.