Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Aumenta i livelli di salute e comfort

Pennsylvania Convention Center

Per il Pennsylvania Convention Center, garantire la sicurezza e il comfort dei visitatori, pur mantenendo un'elevata sostenibilità, è stato trasformato da visione a realtà.

Panoramica

Il Pennsylvania Convention Center, situato nel cuore di Philadelphia, è uno dei pilastri della città nel sostenere il settore dell'ospitalità. Con un traffico di visitatori tipico che accoglie oltre 1 milione di ospiti all'anno, la struttura di 2 milioni di piedi quadrati aiuta a promuovere attività commerciali per 600 milioni di dollari a Philadelphia.

Con l'obiettivo di modernizzare la struttura e ridurre l'impatto ambientale operativo, oltre a offrire ai visitatori un'esperienza cliente sicura, confortevole e positiva, le parti interessate della struttura hanno saggiamente investito 15 milioni di dollari in aggiornamenti dell'infrastruttura.

Il piano di aggiornamento strategico includeva l'implementazione di purificazione e ventilazione dell'aria all'avanguardia, tecnologie che riducono il consumo di acqua, illuminazione a LED ad alta efficienza energetica, nuove coperture riflettenti, riciclaggio esteso e gestione semplificata di HVAC, illuminazione ed energia.

Realizzazioni

icona con simbolo del dollaro 640x360

686.000 risparmi sui costi operativi

icona-risparmio sui costi-640-360

4,5 milioni di kilowattora (kWh) risparmiati

(per un valore di 1,3 milioni di dollari in risparmi monetari)

icona dell'efficienza energetica-640x360

Riduzione del 18% del consumo di energia

Un logo per le certificazioni con una combinazione di colori blu e bianco.

2 Certificazioni ottenute

LEED Gold e Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Punti salienti aggiuntivi:

  • Copertura riflettente per raffreddare l'edificio
  • Pratiche ampliate di riciclaggio di alimenti e bevande per ridurre gli sprechi
  • Sistemi di purificazione e ventilazione dell'aria all'avanguardia
  • Camere monitorate individualmente che controllano l'ambiente in tempo reale
  • Accesso pubblico alle dashboard «green screen» con informazioni in tempo reale
  • Integrazione dei due impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati per migliorare la ridondanza
Immagine del drone della città del Pennsylvania Convention Center (PCC)

Portfolio

Select...

Siemens ha fornito software di Demand Response e di controllo degli edifici per contribuire a ridurre i costi energetici e le emissioni di CO2.

Per quanto riguarda la risposta automatica alla domanda, il Convention Center può ora interagire direttamente con la società di servizi elettrici locale per gestire meglio i costi energetici.

Per quanto riguarda i controlli degli edifici, un front-end software Siemens (Desigo CC) consente il rilevamento integrato dei guasti del sistema di automazione degli edifici utilizzando algoritmi avanzati e apprendimento automatico per prevedere i guasti prima che si verifichino.

Questa capacità di messa in servizio automatica continua migliora l'operatività delle apparecchiature, promuove una manutenzione preventiva tempestiva e migliora il comfort degli occupanti.

Immagine del sensore di pressione differenziale Siemens del Pennsylvania Convention Center (PCC).

Sensore di pressione differenziale

Interno del Pennsylvania Convention Center (PCC).

Interno del Pennsylvania Convention Center

Green Building Council del Pennsylvania Convention Center (PCC).

Certificazione LEED Gold/U.S. Green Building Council

Inizia il tuo viaggio