Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Trasformare le operazioni di raffreddamento degli ospedali

Il Northside Hospital Forsyth, un ospedale da 389 posti letto con 800 medici e 3.700 dipendenti, opera 24 ore su 24 e si affida al suo impianto centrale per garantire un raffreddamento stabile bilanciando al contempo la crescente domanda di energia e l'aumento dei costi delle utenze.

Soddisfare il crescente fabbisogno energetico senza compromessi

In qualità di struttura sanitaria aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il Northside Hospital Forsyth dipende dal suo impianto centrale per fornire un raffreddamento affidabile in tutto l'ospedale. Con la domanda di energia che rimaneva elevata e i costi delle utenze che continuavano ad aumentare, mantenere operazioni efficienti è diventato sempre più difficile.

Allo stesso tempo, scendere a compromessi sulle prestazioni non era un'opzione. Gli ambienti sanitari critici richiedono un funzionamento continuo e affidabile per supportare l'assistenza ai pazienti, lasciando poco spazio alla flessibilità operativa nei periodi di picco della domanda. Per affrontare queste sfide, l'ospedale si è concentrato sull'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto centrale, riducendo il consumo di energia, abbassando i costi operativi e mantenendo l'affidabilità senza interrompere le operazioni quotidiane.

Ospedale con ambulanza e operatore sanitario, attrezzatura ingrandita, simbolo «24

Riduzione del consumo di energia e dei costi operativi

Il consumo di elettricità è diminuito del 21,6%, generando oltre 138.000 dollari di risparmi annuali sulle utenze nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia.

Miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza dell'impianto centrale

Il sistema di acqua refrigerata ora fornisce le condizioni di raffreddamento richieste utilizzando solo due refrigeratori anziché quattro, migliorando significativamente l'efficienza complessiva dell'impianto.

Maggiore affidabilità e resilienza operativa

La ridondanza migliorata consente un funzionamento continuo e aiuta a mantenere prestazioni stabili anche in caso di interruzioni delle apparecchiature o eventi imprevisti.

Migliorare le prestazioni attraverso regolazioni del sistema

Edificio ospedaliero collegato da frecce ai pannelli di controllo dell'HVAC e delle apparecchiature, con una persona con in mano un tablet sotto.

Per soddisfare la crescente domanda di energia e migliorare le prestazioni, il Northside Hospital Forsyth ha valutato il funzionamento dei suoi impianti centrali. Piuttosto che sostituire le apparecchiature, l'ospedale si è concentrato sulla massimizzazione delle prestazioni dell'infrastruttura esistente migliorando il modo in cui l'acqua refrigerata viene generata e distribuita.

I principali miglioramenti includevano:

  • Implementazione del Demand Flow in entrambi gli stabilimenti centrali
  • Installazione di convertitori di frequenza (VFD) sulle pompe
  • Integrazione di sensori di flusso, pressione, temperatura e potenza
  • Migliore interoperabilità tra gli impianti

Invece di funzionare a condizioni fisse, il sistema aggiornato regola continuamente il funzionamento in base alla domanda in tempo reale. Questo approccio dinamico consente all'ospedale di soddisfare i requisiti di raffreddamento in modo più efficiente mantenendo condizioni stabili in tutta la struttura, senza interruzioni delle operazioni ospedaliere durante l'implementazione.

Se un refrigeratore dovesse guastarsi, sarebbe semplice per noi mantenere le nostre operazioni grazie ai vantaggi ottenuti da questo progetto. Inondazioni, incendi, gravi problemi alle apparecchiature: potrebbero essere tutti devastanti per un ospedale. Ecco perché avere una capacità di N+1 per le apparecchiature critiche del suo impianto è un obiettivo per molte organizzazioni sanitarie. Ora abbiamo effettivamente aggiunto la capacità del refrigeratore grazie ai miglioramenti resi possibili da Demand Flow.
Thomas W. Dönitz, Direttore del sistema operativo delle strutture, Ospedale Northside

Fornire valore a lungo termine e prontezza per il futuro

Oltre ai miglioramenti operativi, il progetto ha fornito un valore finanziario significativo. I risparmi hanno superato le proiezioni del 6,5%, mentre gli incentivi alle utenze hanno superato le aspettative iniziali. Un breve periodo di ammortamento e la convalida indipendente di terze parti hanno fornito fiducia nella soluzione prima dell'implementazione.

Oggi, lo stabilimento centrale continua a fornire risparmi costanti in condizioni mutevoli. Con l'aumento dei costi energetici e la crescita della domanda, i miglioramenti forniscono incrementi di efficienza sostenuti oltre l'ambito iniziale del progetto. Con la continua espansione delle strutture, la capacità di gestire l'aumento della domanda all'interno dell'infrastruttura esistente supporta un funzionamento stabile ed efficiente in futuro.

Ulteriori approfondimenti sul progetto