Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Assistenza

Vantaggi della gestione dei dati energetici

Come può raccogliere dati energetici per soddisfare i requisiti o gli obblighi di rendicontazione, come la «Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD) dell'UE? Una gestione efficace dei dati energetici fornisce una panoramica accurata del consumo energetico di tutte le società e proprietà connesse.

Ottenere una trasparenza e una qualità preziose

In pratica, il consumo di energia viene spesso registrato manualmente e molto laboriosamente, e poi solo aggregato in cifre annuali. Con un sistema di monitoraggio dei dati energetici, sarà molto più semplice in futuro. I dati chiave per l'elettricità, l'acqua, il calore o il gas, ad esempio, vengono raccolti come dati in tempo reale. Questo vale sia per gli edifici commerciali che per la produzione. Ciò fornisce una preziosa trasparenza e aumenta significativamente la qualità dei dati. Sulla base di questi dati, è possibile identificare anche i potenziali iniziali di efficienza energetica.

Una giovane professionista sorride mentre lavora al computer.

Una base per l'analisi intelligente dei dati

Il monitoraggio continuo offre un grande vantaggio per le aziende raccogliendo automaticamente i dati energetici. Ciò elimina il rischio di segnalazioni errate ed elimina la necessità dei tradizionali controlli di plausibilità, semplificando notevolmente il flusso di lavoro attraverso l'automazione. Di conseguenza, la qualità dei dati migliora in modo significativo. Inoltre, il monitoraggio continuo pone le basi per un'analisi intelligente dei dati, che consente informazioni più approfondite e scopre un ulteriore potenziale di efficienza energetica.

Un uomo in tailleur lavora al computer accanto a una tazza di caffè.

Gestione dei dati energetici: i suoi vantaggi

Un sistema globale di monitoraggio dei dati energetici fornisce una panoramica completa del suo consumo energetico con il semplice tocco di un pulsante e può essere implementato con il minimo sforzo.

Una donna sorridente tiene un laptop aperto in un ufficio moderno.

L'intelligenza artificiale rileva malfunzionamenti e un uso eccessivo

L'intelligenza artificiale (IA) viene sempre più applicata nella gestione degli edifici. Abbiamo sviluppato un algoritmo di autoapprendimento che rileva comportamenti di consumo anomali negli edifici. Se il valore misurato effettivo si discosta troppo dal modello di consumo determinato, ciò può indicare un cambiamento nel comportamento operativo. Riceverà automaticamente un'email contenente informazioni tecniche su questa anomalia. Questo Le mostra dove si verificano le deviazioni che portano a un aumento dei consumi e dei costi.

Un uomo in ambiente industriale ha in mano un laptop aperto.
Caso studio

Breitenburger Milchzentrale

In collaborazione con gli esperti energetici di Siemens, Breitenburger Milchzentrale ha sviluppato una strategia energetica completa.

Al centro della soluzione Grid Edge c'è un efficiente processo alimentazione-riscaldamento con un innovativo sistema di caldaia ibrido, che include la connessione alla gestione automatica del carico (Desigo PX e Desigo CC).

Caso studio

San Giuseppe Krankenhaus Berlin-Tempelhof

  • Modernizzazione dei sistemi di gestione degli edifici e dell'alimentazione
  • Oltre 300.000€ di risparmi annuali sui costi energetici
  • Oltre 1.300 tonnellate di risparmio di CO2 all'anno
Eingang San Giuseppe