Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Una nave storica protetta dall'acqua

Come protegge un contenitore da training in legno del XX secolo in un museo pieno di oggetti insostituibili? Con acqua. A Milano, una discreta tecnologia antincendio ad acqua nebulizzata ad alta pressione protegge uno dei beni storici più preziosi d'Italia senza modificarne l'aspetto o l'esperienza dei visitatori.

Preservare l'insostituibile artigianato marittimo

La goletta Ebe, ex nave da training esposta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, è un manufatto culturale unico che necessita di una protezione speciale. Una valutazione del rischio condotta dallo specialista in ingegneria antincendio Jensen Hughes ha rivelato che un incendio innescato da qualcosa di semplice come un guasto elettrico potrebbe svilupparsi rapidamente, più velocemente di quanto potrebbero essere i vigili del fuoco sul posto. Ciò ha evidenziato la necessità di un sistema di protezione antincendio dedicato.

Protezione senza lasciare traccia

Referenza antincendio Museo Leonardo Da Vinci

Progettato per mimetizzarsi

Le tubazioni leggere e di piccolo diametro hanno permesso al sistema water mist ad alta pressione Sinorix di passare attraverso passaggi stretti. La sua installazione discreta si integra perfettamente con l'ambiente circostante ed è appena percettibile dai visitatori.

Referenza antincendio Museo Leonardo Da Vinci

Acqua, usata in modo intelligente

L'uso intelligente dell'acqua protegge in due modi: gli ugelli chiusi sopprimono automaticamente gli incendi, mentre gli ugelli aperti separati umidificano delicatamente il legno per preservarne l'equilibrio di umidità.

Referenza antincendio Museo Leonardo Da Vinci

Tecnologia comprovata

Il sistema Sinorix installato sull'Ebe è stato testato con successo in test antincendio su vasta scala, corrispondenti al profilo di rischio rappresentato dal trainer.

Protezione oltre i requisiti standard

La protezione di un bene storico inizia con la comprensione dei suoi rischi specifici.

Per l'Ebe, Jensen Hughes ha identificato i rischi specifici di incendio e definito i requisiti di protezione utilizzando un approccio alla sicurezza antincendio basato sulle prestazioni. Siemens ha fornito la flessibile tecnologia water mist ad alta pressione Sinorix necessaria per risolverli. Insieme, hanno sviluppato una soluzione su misura che protegge la nave rispettando l'ambiente del museo. Come spiega Henrik Bygbjerg, direttore dei test e delle approvazioni di Siemens: «Le strategie di protezione antincendio non possono basarsi su un unico standard e possono richiedere considerazioni specifiche dell'applicazione, uniche per ogni progetto».

Referenza antincendio | Museo Leonardo Da Vinci | timoneria
Referenza antincendio | Museo Leonardo Da Vinci | Vista laterale

Protezione e conservazione in un unico sistema

Il sistema water mist ad alta pressione Sinorix non offre solo protezione in caso di emergenza; aiuta a preservare l'Ebe tutto l'anno. Gli ugelli aperti senza lampadine gestiscono l'umidificazione periodica azionata manualmente all'interno della nave, proteggendo la struttura in legno della nave dal deterioramento. Gli ugelli chiusi con lampadine termosensibili, installati su entrambi i lati dei compartimenti della nave ed esternamente, forniscono un sistema antincendio completamente automatico. E poiché la lampadina di ogni ugello si attiva indipendentemente, si attiva solo quella più vicina al punto di accensione. Ciò mantiene mirata la soppressione degli incendi invece di allagare l'intero compartimento.

Protezione progettata per scalare

Il progetto dimostra come le soluzioni olistiche antincendio possano offrire valore oltre i tradizionali standard di protezione antincendio, sostenendo la sicurezza della vita, la protezione della proprietà, la continuità aziendale e la sostenibilità. Il sistema water mist ad alta pressione Sinorix è stato progettato pensando alla scalabilità futura, dando al museo la possibilità di estendere la protezione ad altre occupazioni in tutto il complesso museale.

La scritta italiana nera in grassetto su una porta d'ingresso in vetro recita