Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Promuovere la coltivazione cellulare attraverso l'innovazione

«Shaken, not agitred» è una delle citazioni più famose della storia del cinema. Ciò che è standard per James Bond vale anche per Adolf Kühner AG a Birsfelden. Per il principale produttore di agitatori per il mercato internazionale, tuttavia, l'attenzione non è sui martini ma sulla coltivazione di microbi e cellule animali, umane, di insetti e vegetali. Le macchine agitatrici sono utilizzate in un'ampia varietà di campi scientifici e industriali e sono spesso impiegate nelle camere bianche. La loro gamma di applicazioni è ampia e va dalla tecnologia alimentare e dalla medicina alla biotecnologia industriale. A seconda dell'applicazione e delle esigenze del cliente, gli agitatori sono disponibili in diverse dimensioni: dagli agitatori da banco e da incubazione impilabili ai cosiddetti bioreattori con agitazione orbitale. In quest'ultima, in parole povere, vengono create e monitorate le condizioni ottimali per la coltivazione di colture cellulari, regolando parametri come temperatura, pH e apporto di ossigeno.

Facile maneggevolezza grazie ai sacchetti monouso

I sistemi di bioreattori ad agitazione orbitale di Adolf Kühner sono ideali per la coltivazione di tutti i tipi di colture cellulari e sono disponibili in quattro dimensioni per diversi volumi di lavoro che vanno da 1,5 a 2500 litri. Si allineano quindi alla scala delle piastre per microtitolazione e dei flaconi agitati e rappresentano un componente chiave del cosiddetto processo di scalabilità dal laboratorio al progetto pilota fino a quello su larga scala industriale. Uno dei principali vantaggi della combinazione di piastre per microtitolazione, flaconi di agitazione e bioreattori agitati risiede nella costante idrodinamica che collega questi sistemi scossi. Ciò garantisce condizioni di coltivazione riproducibili durante l'intero processo di ridimensionamento e lo semplifica.

La coltivazione cellulare è un processo impegnativo. Il pannello di controllo chiaramente strutturato consente di monitorare lo stato attuale delle celle in qualsiasi momento.

La coltivazione cellulare è un processo impegnativo. Il pannello di controllo chiaramente strutturato consente di monitorare lo stato attuale delle celle in qualsiasi momento.

Il valore del contenuto del bioreattore può facilmente ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi svizzeri. Un sistema di controllo ridondante garantisce la corretta esecuzione del processo di coltivazione di più giorni.

Il valore del contenuto del bioreattore può facilmente ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi svizzeri. Un sistema di controllo ridondante garantisce la corretta esecuzione del processo di coltivazione di più giorni.

Qualità disponibile a lungo termine

Siemens è sinonimo di qualità affidabile a lungo termine, in linea con i valori di Adolf Kühner. Per questo motivo, e poiché i clienti richiedono ripetutamente macchine con componenti Siemens, Adolf Kühner utilizza prodotti Siemens da molti anni. Fino ad ora, i pannelli Siemens erano principalmente integrati, poiché l'elettronica delle macchine era di solito sviluppata internamente.

Per un sistema di grandi dimensioni come il bioreattore SB2500-Z, che può pesare più di cinque tonnellate a pieno carico, l'azienda ha deciso di affidarsi a componenti Siemens standard per l'intero processo di progettazione. I componenti Siemens sono ben consolidati e diffusi nelle esigenti industrie farmaceutiche e alimentari e, grazie al TIA Portal, sono disponibili anche all'interno di un ecosistema globale senza interruzioni.

Panoramica tecnica

Il sistema di controllo ridondante SIMATIC S7, integrato da moduli periferici flessibili Remote IO ET200SP, garantisce un processo ininterrotto. Con SIMATIC WinCC OA, è possibile un funzionamento e un monitoraggio dei sistemi tecnici personalizzati, indipendenti dal produttore e dalla piattaforma, in particolare per applicazioni con elevati requisiti di adattamento specifici del cliente. Ciò consente a WinCC OA di dimostrare appieno i suoi punti di forza anche nelle macchine di Adolf Kühner AG in un ambiente industriale.