Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Un ospedale più sano per i pazienti e la comunità

L'Heywood Hospital aveva una visione chiara: assistenza migliore, operazioni più fluide e minore impatto sull'ambiente. La buona notizia? Con i contratti di rendimento energetico, gli upgrade si ripagano da soli e con Siemens, l'ospedale ha trovato il partner giusto per realizzare tutto.

Assistenza migliore. Ingombro ridotto

Per l'Heywood Hospital, la cura della comunità va oltre la cura dei pazienti. Questo ospedale di proprietà della comunità da 134 posti letto a Gardner, MA, serve quasi 60.000 persone all'anno e ora sta lavorando per rendere le sue operazioni salutari quanto le cure che fornisce, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità.

Per l'Heywood Hospital, questo ospedale di proprietà della comunità da 134 posti letto a Gardner, MA, serve quasi 60.000 persone all'anno.
Vista frontale dell'Heywood Hospital con bandiera americana e edificio in mattoni

Promuovere l'efficienza e l'assistenza alla comunità

L'Heywood Hospital promuove la sostenibilità con aggiornamenti ad alta efficienza energetica, riducendo i costi e migliorando l'assistenza ai pazienti.

Investire in ammodernamenti ospedalieri sostenibili

Un'illustrazione stilizzata su sfondo blu scuro raffigurante la gestione digitale delle strutture. Un uomo con una camicia verde brillante è seduto davanti a un laptop, collegato tramite linee dati verdi a un'icona semplificata di un edificio ospedaliero. A destra, tre icone quadrate colorate rappresentano le categorie di monitoraggio: temperatura (termometro), ventilazione (ventola) e alimentazione (presa elettrica). La scena è accentata con forme astratte viola e punti verde acqua.

La leadership dell'Heywood Hospital voleva rendere la struttura più intelligente, efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile. La leva più importante: affrontare l'invecchiamento delle sue infrastrutture e garantire finanziamenti per aggiornamenti energetici cruciali. Nel 2020, hanno approvato un investimento di 14 milioni di dollari in infrastrutture vitali e aggiornamenti per il risparmio energetico, incluso un nuovo impianto elettrico centrale. Si prevede che ciò consentirà di risparmiare 6,5 milioni di dollari in dieci anni, consentendo a Heywood di continuare a fornire l'assistenza di alta qualità su cui fa affidamento la comunità.

Un ospedale più efficiente finanziato dai propri risparmi

Per trasformare la sua visione in realtà, l'Heywood Hospital ha collaborato con Siemens per affrontare prima la sfida più grande: sostituire il suo impianto di alimentazione centrale vecchio di 50 anni. Il progetto da 14 milioni di dollari è iniziato con miglioramenti essenziali dell'infrastruttura come base per nuovi sistemi che migliorano le prestazioni in ogni angolo dell'ospedale, dall'illuminazione a basso consumo energetico e controlli più intelligenti alle misure di risparmio idrico e alle migliori pratiche energetiche. Grazie a un contratto di prestazione energetica, l'investimento si ripaga da solo, con risparmi che coprono i costi mentre le permanenze ospedaliere si concentrano sui pazienti e sulla comunità.

Un'illustrazione stilizzata che rappresenta un'assistenza sanitaria sostenibile su uno sfondo blu scuro. Un edificio ospedaliero bianco con una croce rossa si trova in primo piano, circondato da alberi color verde acqua. Sullo sfondo, è visibile un globo terrestre viola, ricoperto da icone verdi che rappresentano iniziative ambientali: un germoglio (natura), una goccia d'acqua (conservazione) e un simbolo del riciclaggio. Accenti geometrici viola e punti verdi decorano lo spazio attorno alle icone.

Un modello di assistenza sanitaria sostenibile

All'Heywood Hospital, prendersi cura dei pazienti significa anche prendersi cura del mondo in cui vivono. Insieme a Siemens, l'ospedale ha dato vita a questa visione: fornire cure eccezionali eseguendo operazioni efficienti con emissioni operative inferiori. Si prevede che gli aggiornamenti consentiranno di risparmiare 6,5 milioni di dollari in costi energetici in dieci anni, aumentando l'efficienza e la sostenibilità, rendendo Heywood un modello per gli ospedali comunitari con budget limitati per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

2,25 M Risparmi sui costi energetici e delle utenze in USD

4,25 M Risparmi sui costi operativi e di manutenzione in USD

49,9 MILIONI USD del debito ospedaliero complessivo rifinanziato con Siemens