Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Rivoluzionare la produzione di calore industriale

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Situata nella provincia del Guangdong, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. è leader nell'innovazione delle pompe di calore ad alta temperatura. Dalla sua base nella città di Foshan, Nengyin si dedica allo sviluppo di tecnologie di riscaldamento efficienti e ad alte prestazioni. Siemens è un partner chiave da oltre un decennio, impegnato nella missione di Nengyin di rivoluzionare il settore delle pompe di calore ad alta temperatura con soluzioni rivoluzionarie. Insieme, stiamo superando i limiti del riscaldamento industriale, stabilendo nuovi standard di settore e aprendo la strada a soluzioni sostenibili.

Sfide

Nel tentativo di guidare il segmento delle pompe di calore ad alta temperatura, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. ha dovuto affrontare alcune sfide. Il principale punto dolente era la necessità di un'innovazione tecnologica che garantisse la massima efficienza e affidabilità nelle applicazioni delle pompe di calore, in particolare nello sviluppo di soluzioni affidabili per il funzionamento ad alta temperatura ottimizzando al contempo la progettazione del sistema per la sicurezza e l'efficienza.

Una grande pompa di calore industriale verde e bianca è ben visibile in uno spazioso ambiente di fabbrica. L'unità è dotata di intricate griglie bianche su alette di raffreddamento blu. Sullo sfondo, altre attrezzature di fabbrica e tavoli da lavoro gialli sono visibili sotto un soffitto alto con travi a vista
Immagine di un prodotto siemens: valvola di refrigerazione MVL702 e driver

Soluzione

In risposta alle sfide, Siemens ha avviato una stretta collaborazione con Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., creando una soluzione su misura per soddisfare le loro esigenze specifiche. Invece di un approccio valido per tutti, Siemens ha sviluppato una soluzione totale su misura che include i seguenti componenti:

  • Valvola di espansione magnetica MVL702: limite di temperatura operativa più elevato (max. 130 ℃), controllo accurato del flusso, velocità e precisione della valvola per risparmiare energia adattando il surriscaldamento al punto operativo più basso ma stabile.
  • Controller Climatix C400: aumenta la precisione nella gestione del sistema.
  • Applicazione di controllo personalizzata: software su misura che si integra perfettamente con le tecnologie esistenti, perfezionato per soddisfare la logica di controllo unica di Guangzhou Nengyin e i requisiti operativi specifici di Guangzhou Nengyin.
  • Sensori di pressione e temperatura del vapore.

Questo approccio personalizzato non solo soddisfa ma supera anche i rigorosi standard richiesti, garantendo prestazioni e affidabilità ottimali.

In che modo la soluzione ha contribuito a risolvere le sfide del cliente

Nei test pilota trasformativi all'interno del laboratorio all'avanguardia di Nengyin, la soluzione su misura di Siemens ha segnato un significativo aumento delle prestazioni.

Una schermata dell'interfaccia web Climatix IC che mostra un grafico di tendenza «ComprATIO». Il grafico mostra due linee, rossa e verde, che oscillano tra le 5.00 e le 9.00 circa sull'asse Y in una finestra temporale dalle 17:00 alle 20:00 del 29 settembre 2024. Sotto il grafico principale, un grafico ad area verde riempita mostra 'Unit1.dispStatus.ComPratio2' nello stesso periodo. L'interfaccia mostra anche opzioni di navigazione come «Pannello di controllo dell'impianto», «Punti dati» e «Allarmi

180% COP elevato (coefficiente di prestazione)

Un impressionante aumento del 18% del COP durante le fasi di riscaldamento, superando i benchmark della concorrenza.

130° C Operazioni

Elevata capacità di temperatura, che consente operazioni a 130 °C, posizionando i clienti come leader.

20 minuti Controllo del surriscaldamento di scarico

Un'accelerazione rivoluzionaria nel raggiungimento del surriscaldamento target, 3 volte più veloce: 20 minuti invece di 60.

7.1 Rapporto di compressione

Efficienza superiore, con un rapporto di compressione notevolmente inferiore di 7,1 rispetto al 7,5 del concorrente.

Vantaggi per i clienti

Nengyin ottiene un vantaggio competitivo grazie al sistema avanzato di Siemens, che spinge il riscaldamento industriale oltre i 130°C mantenendo l'efficienza energetica. Ciò si traduce in significativi risparmi sui costi energetici e rafforza la dedizione di Nengyin alla sostenibilità ambientale.

Un'icona del termometro verde acqua che mostra «130" nella lampadina, accanto a una freccia verde acqua rivolta verso l'alto, il tutto su sfondo nero. Ciò indica una maggiore capacità di temperatura.

Capacità di temperatura elevata

Consente operazioni a temperature superiori a 130 °C, posizionando i clienti come leader nelle applicazioni ad alta temperatura

Icona della spina con cavo che circonda una foglia illustrazione dell'efficienza energetica

Efficienza energetica con aumento del COP del 18%

La nostra tecnologia riduce significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale per gli utenti finali.

Un'infografica sulla definizione degli obiettivi di sostenibilità e sulle tabelle di marcia con sfondo verde e varie icone e testo.

Partenariato strategico

Consente ai nostri clienti di raggiungere l'obiettivo di dominare il settore con soluzioni di pompe di calore avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico.

I risultati dei test hanno convalidato i vantaggi tangibili della soluzione nel miglioramento delle prestazioni complessive delle pompe di calore ad alta temperatura. Soddisfa pienamente i severi requisiti per tali applicazioni con pompe di calore ad alte prestazioni.
Sig. Lin Chunwen, General Manager, Canton Nengyi

Inizia il tuo viaggio