Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Progetto IBC Chur

Reti pronte per il futuro con monitoraggio quasi in tempo reale

Le transizioni energetiche richiedono una trasformazione digitale. Con più Distributed Energy Resources, carichi più elevati ed esigenze di stabilità, IBC Chur utilizza una tecnologia Siemens sicura e basata sui dati per la completa trasparenza della rete, rendendo la rete a bassa tensione a prova di futuro e garantendo energia affidabile per 40.000 persone.

Guidato dai dati

Trasparenza e capacità della rete

IBC Energie Wasser Chur ha trasformato la sua rete con fusibili intelligenti, sensori e Siemens Electrification X, garantendo trasparenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un rilevamento più rapido dei guasti e una facile integrazione, creando una base scalabile per una rete energetica più affidabile e pronta per il futuro.

IBC Energie Wasser Coira

Alimentato dai dati: disponibilità e affidabilità della rete a bassa tensione di Coira

Rendere le reti intelligenti non deve essere costoso. IBC combina hardware e software facili da integrare. Nei prossimi due anni, le stazioni di trasformazione e gli armadi di distribuzione saranno dotati di fusibili COM NH SENTRON 3NA6 e sensori SICAM EGS. La suite Electrification X IoT trasforma i dati di rete sicuri in informazioni basate su KPI, consentendo il rilevamento precoce dei picchi di carico, contromisure mirate e una pianificazione efficiente degli investimenti.
Il monitoraggio continuo e gli allarmi automatici aumentano l'affidabilità, riducono i tempi di inattività e migliorano l'efficienza della manutenzione per un alimentatore affidabile, pronto per il futuro e sicuro dal punto di vista informatico.

Cifre chiave

24/7 trasparenza

in 200 stazioni di trasformazione e 290 armadi di distribuzione

+30% capacità della rete

attraverso approfondimenti basati sui dati

40.000 persone

fornito con alimentazione stabile

Neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040

Rendere visibile l'invisibile

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Una rete intelligente non ha nulla da nascondere

Entro il 2040, la città di Coira in Svizzera mira a essere neutrale dal punto di vista climatico. Oggi, circa l'88 percento della sua elettricità proviene già da fonti rinnovabili. Per affrontare il restante 12 percento, l'azienda locale IBC Energie Wasser Chur si affida a fusibili intelligenti, sensori di rete ed Electrification X per creare la piena trasparenza della rete e avvicinare la città di un passo decisivo al suo obiettivo climatico.

Coira punta a un'energia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2040

Entro il 2040, Coira mira a diventare una città climaticamente neutra nel campo dell'energia.

Punti salienti del progetto

2040 neutrale dal punto di vista climatico

Entro il 2040, la città di Coira in Svizzera mira a essere neutrale dal punto di vista climatico.

290 armadi di distribuzione

dotato di sensori intelligenti.

200 stazioni di trasformazione

aggiornato durante il progetto.