Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Produzione efficiente e sicura dal punto di vista informatico tramite standardizzazione

FrieslandCampina sta standardizzando l'automazione nei suoi impianti di produzione in tutto il mondo per rafforzare la sicurezza informatica. Per aumentare la resilienza contro gli attacchi informatici, il gruppo sta passando dalla manutenzione reattiva alla gestione proattiva delle sue reti OT.

Un gigante lattiero-caseario nascosto con una visione OT globale

«Per fare il passo successivo verso la maturità industriale e diventare un'azienda di produzione basata sui dati, dobbiamo integrare il nostro panorama OT e IT.

«In qualità di partner per l'hardware, la topologia di rete e la consulenza, Siemens svolge un ruolo essenziale. Abbiamo già una lunga relazione reciproca e molti dei nostri impianti di produzione funzionano con le loro apparecchiature».

— Mark Schut, responsabile OT del gruppo aziendale FrieslandCampina

Prodotti FrieslandCampina in una linea di produzione di fabbrica

Progetto di standardizzazione

Un'icona che rappresenta un dispositivo intelligente con interfaccia digitale.

Acquisire il controllo con una tecnologia intelligente

La tecnologia intelligente aiuta le fabbriche ad affrontare l'impegnativa sfida della gestione di migliaia di componenti OT, riducendo la complessità e rafforzando la supervisione e il controllo degli asset.

Un tunnel di cybersecurity con una serratura digitale e una fessura per la chiave, che simboleggia la trasmissione sicura dei dati.

Aumentare la resilienza attraverso la standardizzazione

Un aspetto importante del processo di standardizzazione è l'aumento della resilienza alle minacce informatiche. Questo problema a livello di settore comporta sfide inevitabili.

Icona di un lucchetto

Accesso sicuro ai sistemi OT

L'architettura sviluppata da Siemens offre ai dipendenti di produzione e ai partner tecnici un accesso facile e sicuro ai sistemi OT.

OT e IT integrati

Panoramica di FrieslandCampina

Nel 2023, FrieslandCampina ha creato un dipartimento OT globale che ora impiega circa 25 persone. Con sede nei Paesi Bassi, il dipartimento coordina la standardizzazione dell'automazione e della sicurezza in tutti gli impianti di produzione in tutto il mondo. Lo scorso autunno, ha organizzato un evento OT globale sia in Europa che in Asia. Tutte le «coscienze tecniche» degli impianti di produzione, con il senso di responsabilità per una produzione efficiente e sicura, si sono unite per condividere le proprie conoscenze, esperienze e visioni.

Impianto di produzione di FrieslandCampina
Una rappresentazione grafica degli edifici con particolare attenzione alla mitigazione dei rischi e alla riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza.

Resilienza alla Cybersecurity

Nei Paesi Bassi, la legislazione non è ancora all'altezza della resilienza e l'aggiornamento e l'applicazione di patch sono meno comuni che negli ambienti IT.

«Per fare il passo successivo verso la maturità industriale e diventare un'azienda manifatturiera basata sui dati, dobbiamo integrare il nostro panorama OT e IT. Così facendo, tuttavia, si aprono delle porte che possono comportare rischi per la sicurezza. Come unire queste due entità separate in un mondo che è anche altamente competitivo? La Cybersecurity costa denaro e non offre rendimenti immediati, ma non investire in essa potrebbe rivelarsi una falsa economia. La nostra massima priorità è che i nostri impianti di produzione non diventino vittime intenzionali o non intenzionali di un attacco informatico», afferma Schut.

Collaborare per una produzione sicura ed efficiente

FrieslandCampina ha stretti rapporti di lavoro interni ed esterni.

«Abbiamo circa 50 impianti di produzione in cui viene lavorato il latte e non vogliamo continuare a reinventare la ruota per ognuno di essi. Ecco perché stiamo implementando uno standard per la sicurezza informatica», afferma Maurice Bongers, responsabile dell'innovazione all'interno di Global OT e stakeholder. «Stiamo coinvolgendo tutti i colleghi tecnici in questo per mantenere la consapevolezza e garantire che non accada nulla che possa portare a tempi di inattività non pianificati. Insieme ai nostri fornitori e al dipartimento OT locale stiamo facendo importanti passi avanti».

Un impianto di lavorazione del latte con grandi serbatoi e una struttura moderna.
Una persona è in piedi di fronte a un grande schermo che mostra un grafico con una linea blu e una linea rossa.

Zero trust

Secondo Ruud Welschen, responsabile dell'innovazione e professionista del business digitale, l'architettura sviluppata da Siemens ha consentito di creare reti OT cybersicure senza fare troppe concessioni sulla produttività. FrieslandCampina sta implementando la logica alla base di questa architettura in tutti i suoi impianti di produzione. «I manager hanno un'idea di ciò che accade in officina e, in base alle prestazioni, al consumo di energia e ad altri dati, sono in grado di ottimizzare le operazioni», afferma Welschen.

Dalla manutenzione alla gestione

Con l'aiuto dell'architettura Siemens e di una soluzione per monitorare continuamente OT per individuare eventuali deviazioni, FrieslandCampina sta effettuando la transizione dalla manutenzione reattiva alla gestione proattiva dei suoi ambienti di produzione. «La gestione delle migliaia di componenti OT presenti in un impianto di produzione medio è complessa e richiede molta energia», afferma Schut. «La tecnologia intelligente ci aiuta a farlo e ci fornisce un maggiore controllo sulle nostre risorse. La Cybersecurity è un processo continuo che richiede la nostra costante attenzione. Può avere un ottimo sistema di monitoraggio con telecamere, ma a cosa serve se non ripara i buchi nella sua recinzione?»

Persona in piedi al tavolo con ciotola di frutta, piatto per panini e bottiglia di vino nelle vicinanze.
Una persona è in piedi davanti a una macchina Siemens, possibilmente in fabbrica.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

I fornitori di FrieslandCampina sono fondamentali anche per garantire la sicurezza informatica. «La Cybersecurity non può essere uno sforzo individuale. È responsabilità dell'intera catena, che è forte solo quanto il suo anello più debole», afferma Schut. «Ecco perché lo inseriamo anche nei nostri contratti con i partner della catena. Questo ci consente di migliorare continuamente e avanzare costantemente».

«L'architettura sviluppata da Siemens offre ai dipendenti di produzione e ai partner tecnici un accesso sicuro ai sistemi OT, sempre e ovunque».
Ruud Welschen, responsabile dell'innovazione, professionista aziendale digitale presso Siemens

Inizia il tuo viaggio