Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Ottimizzazione HVAC basata sull'intelligenza artificiale per edifici intelligenti

Erna Fastigheter è una società immobiliare svedese in crescita focalizzata sullo sviluppo e la gestione di immobili residenziali e commerciali sostenibili. Collaborando con Siemens, l'azienda sta utilizzando l'ottimizzazione HVAC basata sull'intelligenza artificiale per migliorare il comfort interno riducendo i costi energetici.

Basarsi su una solida base digitale

Erna Fastigheter aveva già investito nella moderna automazione degli edifici, tra cui Desigo CC, il sistema di automazione PXC Siemens e i controller di automazione di sala DXR. Ciò ha fornito una solida base digitale per portare le prestazioni degli edifici al livello successivo.

Building X, la piattaforma digitale per l'edilizia di Siemens, si basa su questa infrastruttura trasformando i dati degli edifici in informazioni che aiutano i team a comprendere e migliorare le prestazioni.

Per Erna Fastigheter, l'opportunità successiva era andare oltre il tradizionale controllo degli edifici e utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare continuamente il funzionamento degli HVAC. Piuttosto che affidarsi esclusivamente a impostazioni predefinite e regolazioni manuali, l'azienda voleva che i suoi edifici rispondessero in modo più dinamico alle mutevoli condizioni interne.

Utilizzando Building X Comfort AI, Erna Fastigheter ora ottimizza continuamente il funzionamento HVAC in 51 camere su quattro piani di uffici. L'applicazione analizza i dati dell'edificio e regola il funzionamento per contribuire a mantenere condizioni interne confortevoli utilizzando l'energia in modo più efficiente.

Erna Fastigheter Schermata del pannello di controllo Comfort AI

51 camere continuamente ottimizzate con l'intelligenza artificiale

Il funzionamento dell'HVAC su quattro piani di uffici è continuamente ottimizzato, riducendo la necessità di regolazioni manuali.

6,4% risparmi medi mensili sui costi energetici

Fornito in otto mesi ottimizzando continuamente le prestazioni HVAC con l'intelligenza artificiale.

81% delle temperature interne entro i limiti di comfort previsti

Condizioni interne più uniformi per gli occupanti, rispetto al 53% prima dell'implementazione.

Erna Fastigheter - Schermata del pannello di controllo AI di Console

Migliore comfort, minori costi energetici

Il progetto pilota ha apportato miglioramenti misurabili sia nel comfort che nelle prestazioni energetiche. Da quando ha implementato Comfort AI, le temperature interne sono rimaste entro i limiti di comfort previsti per l'81% delle volte, rispetto al 53% prima dell'implementazione. Allo stesso tempo, Erna Fastigheter ha ottenuto un risparmio medio mensile sui costi energetici del 6,4% in otto mesi.

I vantaggi si possono sentire anche nelle operazioni quotidiane. Condizioni interne più costanti possono significare meno richieste di assistenza legate al comfort e meno necessità per i tecnici di regolare continuamente e manualmente le impostazioni HVAC.

Ciò offre ai team della struttura più tempo per concentrarsi su altre priorità, mentre l'intelligenza artificiale supporta continuamente le prestazioni degli edifici in background.

Creare valore in tutto il portafoglio immobiliare

I vantaggi dell'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale vanno oltre il risparmio energetico. Per Erna Fastigheter, il miglioramento dell'efficienza e del comfort interno sostiene la sua ambizione di creare proprietà sostenibili e ad alte prestazioni che offrano valore a lungo termine.

Una migliore efficienza energetica può anche supportare le certificazioni immobiliari e i requisiti di finanziamento legati alla sostenibilità. Insieme a un comfort interno più costante, questi miglioramenti aiutano Erna Fastigheter a creare edifici che funzionino meglio per gli occupanti, supportando al contempo obiettivi aziendali e di sostenibilità più ampi.

Utilizziamo sistemi di costruzione complessi che richiedono un'ottimizzazione continua. Con l'intelligenza artificiale, possiamo automatizzare gran parte di questo lavoro, creando al contempo un comfort interno più costante per i nostri inquilini. Stiamo già registrando un risparmio energetico del 6,4% e il nostro obiettivo è espandere la soluzione su più parti del nostro portafoglio e ridurre il tempo che i nostri tecnici dedicano all'ottimizzazione manuale.
Lars Hansbo, Operations Manager e Technical Facility Manager, Erna Fastigheter

Scalare l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale in tutto il portafoglio

Dopo il successo del progetto pilota, Erna Fastigheter prevede di espandere Comfort AI a circa 120 camere aggiuntive già dotate dell'automazione di sala Siemens DXR.

Questa fase successiva estenderà i vantaggi dell'ottimizzazione continua dell'intelligenza artificiale, contribuendo a mantenere un comfort interno costante e operazioni efficienti dal punto di vista energetico con meno affidamento sulle regolazioni manuali.

Per Erna Fastigheter, segna un altro passo verso edifici autonomi in grado di rispondere e adattarsi alle mutevoli esigenze.