Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sulla buona strada per l'espansione della rete

Nei Paesi Bassi, l'aumento della domanda di energia e la congestione della rete richiedono una massiccia espansione della rete. La capacità limitata rallenta le connessioni per abitazioni, aziende e progetti rinnovabili. Enexis e Siemens stanno standardizzando l'implementazione delle sottostazioni per aumentare la capacità, ridurre la complessità e accelerare l'espansione della rete.

Obiettivi ambiziosi

Per Enexis, la sfida non era solo costruire più sottostazioni, ma farlo con tempi di consegna più brevi, minore complessità del progetto e affidabilità senza compromessi. Un approccio standardizzato è diventato la chiave per scalare l'implementazione nella rete olandese.

Keyvisual - famiglia di prodotti blue GIS

Distribuzione affidabile dell'energia con isolamento senza gas fluorurati

Gli ingegneri energetici e gli operatori di rete si affidano al blue GIS per i quadri privi di F-gas e il monitoraggio digitale della rete.

Punti salienti del progetto

800 sottostazioni

pianificato in otto anni.

10x aumento

in termini di capacità di distribuzione.

1 settimana

dall'installazione al funzionamento.

0 F-gas

grazie alla tecnologia blue GIS.

La transizione energetica richiede una rete elettrica in grado di crescere più rapidamente della domanda. Con questa soluzione standardizzata, aiutiamo Enexis a implementare la capacità più velocemente utilizzando una tecnologia di isolamento priva di gas fluorurati e mantenendo un'elevata affidabilità». — Joanne Meijboom Kemhout, amministratore delegato, Siemens Paesi Bassi
Joanne Meyboom-Fernhout, Managing Director, Siemens Paesi Bassi
Enexis NXPLUS C 24

Un modello standardizzato costruito per essere scalabile

Enexis ha introdotto un concetto standardizzato basato su skid per sottostazioni completamente preassemblati e testati. Riducendo la complessità ingegneristica e di installazione, questo approccio consente un'implementazione più rapida e ripetibile su tutta la rete mantenendo l'affidabilità. Il fulcro della soluzione è il NXPLUS C 24 — blue GIS di Siemens, progettato per reti di distribuzione primarie fino a 24 kV. Come parte del portafoglio blue GIS di Siemens, combina la comprovata tecnologia di commutazione del vuoto con i vantaggi dei quadri isolati in gas, supportando un modello di implementazione robusto e scalabile.

Le prestazioni giuste per l'espansione della rete

Il sistema offre prestazioni elevate per applicazioni di rete impegnative, con valori nominali di 25 kA/3 s, 2500 A di corrente di sbarra e 2000 A di corrente di alimentazione. Integrato in queste soluzioni skid, aiuta Enexis ad accelerare l'installazione e la messa in servizio creando al contempo una base ripetibile per l'espansione della rete. NXPLUS C 24 — blue GIS utilizza la tecnologia di isolamento Clean Air senza F-gas, che consente una distribuzione a media tensione senza gas fluorurati senza gas fluorurati senza compromettere le prestazioni o l'affidabilità. Le unità possono essere installate e messe in servizio in un solo giorno. Le caratteristiche aggiuntive includono un design compatto e che non richiede manutenzione e controlli digitali integrati, che rendono la soluzione adatta per l'implementazione di grandi volumi.

Gru Enexis 1280x720px
Lavorando con Siemens e utilizzando un approccio standardizzato, possiamo costruire più velocemente e connettere più clienti. Questo è essenziale per espandere la capacità di rete necessaria per collegare case, aziende e progetti di energia rinnovabile.
Han Slootweg, COO, Enexis

I vantaggi operativi a colpo d'occhio

Icon Router

Espansione più rapida

Accelera l'implementazione della rete attraverso un modello di distribuzione standardizzato.

Icon Event

Tempistiche più brevi

Riduce la durata del progetto dalla consegna alla messa in servizio.

Icon Efficienza e Prestazioni

Maggiore efficienza

Migliora l'efficienza dei costi attraverso una progettazione e un'installazione ripetibili.

Icona scalabile

Più capacità

Aumenta la capacità di connettere clienti e progetti rinnovabili.

Ingegnere Enexis

Scalare la capacità laddove è più importante

Il primo skid è stato installato nell'ottobre 2024, a dimostrazione di come la standardizzazione possa trasformare un progetto infrastrutturale complesso in un modello di implementazione più misurabile. Questo nuovo approccio consente a Enexis di scalare la capacità di implementazione da circa 10 a 100 sottostazioni all'anno, fino a 800 sottostazioni previste. Questo modello aiuta a ridurre la congestione della rete, ad accelerare l'espansione della rete e a creare capacità di rete aggiuntiva per connettere nuovi clienti e progetti di energia rinnovabile. La standardizzazione non è quindi solo un principio di progettazione, ma una leva pratica per scalare più rapidamente le infrastrutture critiche.