Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Oltre 20.000 caricabatterie installati. Più di 800 progetti realizzati.

Comprovata esperienza nell'elettrificazione di depositi e infrastrutture di ricarica pubbliche in tutto il mondo

Lavoriamo con pionieri e partner lungimiranti che condividono la nostra visione di integrare l'eMobility nella vita quotidiana. Esplora casi selezionati di clienti che mostrano come il nostro approccio integrato, che combina hardware, software e servizi, trasformi le sfide di ricarica in soluzioni infrastrutturali affidabili e scalabili.

Esplora le nostre storie...


AUTOBUS

Transport UK London Bus

Sfida:

Elettrifichi uno storico deposito di autobus nel centro di Londra, consentendo la ricarica simultanea di 34 autobus e mantenendo il deposito pienamente operativo durante l'aggiornamento.

Soluzione:

Per Walworth Depot, abbiamo fornito una soluzione di deposito integrata che include un'infrastruttura di ricarica, una nuova sottostazione, un quadro di distribuzione dell'energia e un sistema flessibile di barre collettrici. Combinata con DepotFinity, opzioni di finanziamento e assistenza, la soluzione aiuta a garantire operazioni affidabili con una disponibilità del caricabatterie superiore al 99%.

Un autobus a due piani esce da una fila al deposito degli autobus di Londra.
Diversi autobus Hochbahn in fila al deposito degli autobus di Amburgo.

Hamburger Hochbahn

Sfida:

Amburgo è un pioniere della mobilità sostenibile. Entro l'inizio degli anni 2030, l'intera flotta HOCHBAHN è destinata a passare a unità a emissioni zero, richiedendo soluzioni di ricarica su misura per i diversi requisiti del deposito.

Soluzione:

Abbiamo dotato sei siti HOCHBAHN di 370 punti di ricarica, offrendo soluzioni di ricarica su misura per i requisiti in loco e supportate da un contratto di assistenza su misura.

CAMION

Nanno Janssen

Sfida:

Sostenere un'azienda di logistica nell'elettrificazione delle sue operazioni di trasporto regionale e a lungo raggio con una configurazione di ricarica in deposito pronta per il futuro per una flotta di eTruck in crescita.

Soluzione:

Nel deposito Leer, abbiamo installato 10 caricabatterie SICHARGE D con 20 punti di ricarica in totale. La soluzione combina gestione dell'energia, accumulo di batterie da 1,2 MW e energia solare da 800 kW per supportare una ricarica efficiente per la crescente flotta di eTruck.

Una vista dall'alto di quattro semirimorchi elettrici presso le pompe di ricarica di uno stabilimento di Nanno Janssen.
Un uomo che ricarica un SUV elettrico in una stazione di ricarica pubblica ad alta velocità.

PUBBLICO

Ortner

Sfida:

Sviluppi un hub di ricarica pubblico ad alto traffico per auto e camion elettrici che combini la ricarica rapida con un concetto energetico integrato.

Soluzione:

In Alta Austria, abbiamo consegnato 10 caricabatterie con 20 punti di ricarica, supportati da 1,5 MW di accumulo di batterie, 800 kW di energia solare e 3 MW di capacità installata. L'hub integra anche Siemens EA per aiutare a ottimizzare la gestione dell'energia in tutto il sito.

EWII

Sfida:

Costruisca una rete nazionale di ricarica rapida in tutta la Danimarca dotando i parcheggi pubblici di un'infrastruttura di ricarica scalabile ad alta potenza.

Soluzione:

Per il primo lancio, abbiamo fornito 75 caricabatterie SICHARGE D 240/300 kW e 30 dispenser, supportati da un contratto di assistenza a lungo termine per la massima operatività. L'accordo quadro prevede anche i futuri caricabatterie da 400 kW per espandere ulteriormente la rete.

Due pompe di ricarica elettriche EWII situate in Danimarca.

L'hub energetico più moderno del Nord Europa

Azienda:Sparq Technology Group

Sede:Svezia

Siemens Software:Prodotti Siemens - Mobilità elettrica