Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Superare le aspettative

Per la costruzione del nuovo capannone di produzione a Schopfheim, Develco Pharma era alla ricerca di una soluzione globale coerente. Chiunque produca antidolorifici molto potenti deve offrire un elevato livello di sicurezza, una protezione antincendio completa e una speciale soluzione di automazione degli edifici per i laboratori.

Tutto da un unico fornitore — Desigo CC

Chiunque produca prodotti farmaceutici ha un alto livello di responsabilità in termini di qualità e affidabilità. Proprio come Develco Pharma GmbH. Produce prodotti farmaceutici per il trattamento del dolore severo (oppiacei) per i mercati europeo e nordamericano. Develco Pharma Schweiz AG è stata fondata nel 2006 e ora ha sede a Pratteln. Dal 2017, antidolorifici e farmaci per il deficit di attenzione (ADHD) sono prodotti in un nuovo capannone di produzione nel sito di Schopfheim in Germania.

Un soffitto industriale con un allarme antincendio, un grande condotto di ventilazione argentato con fili e sensori e una scala sullo sfondo.

Sfida

Per la costruzione del nuovo capannone di produzione a Schopfheim, Develco Pharma era alla ricerca di una soluzione globale coerente per requisiti speciali. Dopotutto, chiunque produca antidolorifici molto potenti deve offrire un elevato livello di sicurezza, una protezione antincendio completa e una soluzione speciale di automazione degli edifici per i laboratori. Le soluzioni dovrebbero poter essere monitorate e gestite da un sistema di gestione di livello superiore.

Soluzione

Due aspetti sono stati decisivi: la soluzione affidabile da un'unica fonte e la piattaforma di gestione per tutte le operazioni. Tutte le vendite di tecnologia per l'edilizia provengono da Siemens. La nostra piattaforma di gestione Desigo CC monitora e controlla le stazioni di automazione e i dispositivi operativi di Desigo PX, nonché la soluzione di laboratorio, il sistema di allarme antintrusione, il sistema di controllo degli accessi, il sistema di videosorveglianza e il pannello di controllo antincendio compatibile con la rete. Per i laboratori vengono utilizzate soluzioni speciali, come i rilevatori strutturali di suoni e movimenti o la registrazione delle condizioni ambientali come pressione, temperatura e umidità.

Una persona in camice bianco da laboratorio utilizza uno stilo per interagire con un display touchscreen industriale Siemens su un pannello di controllo metallico, con i pulsanti sotto.
Un laboratorio in camera bianca con vari macchinari in acciaio inossidabile e bianco, tra cui una grande unità in bianco e nero, un'unità più piccola con un componente cilindrico trasparente e postazioni di lavoro informatiche dietro una parete vetrata.

Beneficio

Adattiamo il pacchetto complessivo per la sicurezza, la protezione antincendio e l'automazione degli edifici esattamente in base ai requisiti. Soddisfa pienamente sia le elevate esigenze dei nostri clienti che i requisiti ufficiali. Con Desigo CC, tutti gli scambi dell'edificio sono controllati e ottimizzati centralmente. Per il cliente, tutto dalla nostra fonte significa: elevata affidabilità della produzione, massima efficienza e servizio completo. Questo crea un luogo perfetto per la sofisticata produzione di farmaci ad alta tecnologia.

Soluzione completa per la tecnologia degli edifici

Icona Haken - originale - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

A prova di futuro con Desigo CC

Tutti i sistemi possono essere controllati, controllati e monitorati centralmente con la piattaforma di gestione degli edifici.

Icona Haken - originale - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Tecnologia per esigenze speciali

Tutti i requisiti sono soddisfatti con il sistema di automazione degli edifici Desigo PX, il sistema di automazione del laboratorio CET e il sistema di monitoraggio CMT.

Icona Haken - originale - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La soluzione antincendio copre tutti i casi

La centrale antincendio Sinteso FC 2040, insieme ai rilevatori multicriterio e al sistema di aspirazione fumi FDA241, garantisce una protezione antincendio ottimale.

Icona Haken - originale - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

La soluzione di sicurezza offre una protezione completa

La sicurezza è fornita dal sistema di allarme antintrusione Transliner CIC2010 con controllo degli accessi Sipass, elaborazione dei tempi MyTMA e videosorveglianza SinVR.