Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
C.H. Erbslöh GmbH & Co. KG, Germania

Fornitura elettrica sicura nel laboratorio di chimica

Scopra come C.H. Erbslöh migliora la sicurezza elettrica nel suo laboratorio chimico con i dispositivi di rilevamento dei guasti ad arco Siemens SENTRON, proteggendo i dipendenti e le apparecchiature dagli incendi causati dall'elettricità.

Obiettivi del cliente

C.H. Erbslöh GmbH & Co. KG è un distributore riconosciuto a livello internazionale di prodotti chimici speciali e minerali industriali, al servizio di settori quali alimenti, cosmetici, plastica ed elettronica. Nel suo stabilimento di Krefeld, in Germania, migliaia di tonnellate di sostanze chimiche e minerali sono immagazzinate in magazzini e serbatoi all'avanguardia, dove la sicurezza è una priorità assoluta.

A seguito di un incendio scoppiato in un laboratorio nel 2014, l'azienda ha identificato una vulnerabilità precedentemente non rilevata nel suo impianto elettrico. I terminali di uscita allentati avevano causato un'eccessiva generazione di calore, con conseguente danneggiamento dell'isolamento e sviluppo di pericolosi guasti seriali ad arco. I dispositivi di protezione tradizionali come gli interruttori automatici miniaturizzati (MCB) e gli interruttori automatici a corrente residua (RCCB) non sono stati in grado di rilevare questi guasti. Per rafforzare ulteriormente la sicurezza del laboratorio, C.H. Erbslöh ha cercato una soluzione in grado di identificare i pericolosi guasti ad arco in una fase precoce e prevenire gli incendi causati elettricamente prima che potessero svilupparsi.

Grazie alle unità di rilevamento dei guasti ad arco disponibili solo da Siemens, siamo stati in grado di migliorare significativamente l'installazione elettrica.
Roland Köhne, Köhne Elektrotechnik

Soluzione e servizi

Dopo aver consultato esperti esterni, C.H. Erbslöh ha selezionato Siemens SENTRON™ 5SM6 Arc Fault Detection Dispositivo (AFDD) per colmare questa grave lacuna di sicurezza. Il SENTRON 5SM6 rileva automaticamente guasti pericolosi ad arco seriale e parallelo che i dispositivi di protezione convenzionali non sono in grado di identificare. Quando viene rilevato un guasto ad arco potenzialmente pericoloso, il dispositivo disconnette immediatamente il circuito interessato, contribuendo a prevenire i rischi di incendio causati da guasti elettrici. Per migliorare la protezione in tutto il laboratorio, l'azienda ha adattato:

  • Tutte le prese di corrente per workstation da laboratorio
  • La presa di corrente che serve la lavatrice da laboratorio

Un totale di 13 AFDD Siemens SENTRON 5SM6 sono stati installati:

  • 8 unità combinate con interruttori automatici miniaturizzati (MCB)
  • 5 unità combinate con interruttori automatici a corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO)

L'installazione AFDD integra le misure di sicurezza elettrica esistenti e fornisce un ulteriore livello di protezione antincendio preventiva per le operazioni di laboratorio.

L'unità AFD 5SM6 è un prodotto sofisticato ben integrato nella gamma completa di prodotti. Protegge dai guasti seriali e paralleli e ora è richiesto nei circuiti derivati fino a 16 ampere in molte aree.
Norbert Schaefer , Promotore per la tecnologia delle installazioni elettriche , Siemens AG

Vantaggi per i clienti

Implementando i dispositivi Siemens SENTRON 5SM6 Arc Fault Detection, C.H. Erbslöh ha ottenuto miglioramenti significativi nel campo elettrico dei vantaggi di safety.Key, tra cui:

  • Individuazione precoce di guasti pericolosi che i dispositivi di protezione convenzionali non sono in grado di identificare.
  • Migliore prevenzione degli incendi attraverso la disconnessione automatica dei circuiti interessati prima che si sviluppino incendi.
  • Migliore protezione per il personale di laboratorio che lavora in ambienti con materiali sensibili e potenzialmente pericolosi.
  • Salvaguardia delle preziose apparecchiature di laboratorio dai danni causati da guasti elettrici.
  • Chiusura di una lacuna di sicurezza precedentemente non rilevata all'interno dell'impianto elettrico del laboratorio.
  • Compliance agli elevati standard di sicurezza richiesti nell'industria chimica.
  • Maggiore sicurezza operativa e tranquillità grazie alla protezione elettrica proattiva contro gli incendi.
Immagine del prodotto — Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 5SV1 und Brandschutzschalter 5SV6 — 1920x1080px

Risultato

Con l'installazione di 13 dispositivi Siemens SENTRON 5SM6 Arc Fault Detection, C.H. Erbslöh ha rafforzato con successo la sicurezza delle sue strutture di laboratorio ed eliminato un rischio elettrico precedentemente non identificato. La soluzione fornisce una protezione affidabile contro gli incendi provocati dall'elettricità, contribuendo a proteggere i dipendenti, le attrezzature di laboratorio e le operazioni critiche, sostenendo al contempo l'impegno dell'azienda verso i più alti standard di sicurezza nell'industria chimica.

Sicurezza antincendio

Siemens per la sicurezza antincendio offre una suite completa di soluzioni integrate per una protezione semplice, affidabile e conforme. Progettate per integrarsi perfettamente con le sue operazioni e adattarsi alle sue esigenze in evoluzione, le nostre offerte salvaguardano efficacemente le sue persone, i suoi edifici e le sue risorse.