Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Accelerare la produzione alimentare sostenibile a Singapore

Artisan Green, una delle principali aziende agricole indoor, ha collaborato con Siemens per rivoluzionare la produzione alimentare sostenibile a Singapore, combinando tecnologie avanzate con un impegno condiviso per la sostenibilità e la produzione di prodotti di alta qualità coltivati localmente.

La promessa dell'agricoltura indoor

I metodi agricoli tradizionali stanno affrontando sfide significative a causa della crescita della popolazione globale, della crescente domanda di alimenti freschi e nutrienti, del clima imprevedibile e della limitata superficie arabile. Sfruttando la tecnologia all'avanguardia di Siemens nell'automazione e nella digitalizzazione, le fattorie indoor di Artisan Green saranno dotate di un sistema di gestione integrato che ottimizza l'efficienza delle risorse e riduce al minimo l'impatto ambientale.

Logo Siemens AG con una «S» stilizzata in blu e bianco.

Verso un futuro sostenibile

Piattaforma digitale unificata

Un'unica piattaforma digitale unificata consente ad Artisan Green di integrare e gestire senza problemi varie tecnologie per le fabbriche alimentari insieme a un ASRS che serve un minimo di 5.500 m² di aiuole di coltivazione.

Modulo di comando e controllo

Un modulo di comando e controllo consente ad Artisan Green di archiviare digitalmente la sua libreria di ricette di nutrienti e profili di illuminazione, ognuno dei quali è progettato per ottimizzare la resa e la salute delle piante in ogni fase del ciclo di vita della pianta.

Gestione dell'azienda agricola

Il Farm Management System esegue automaticamente vari protocolli di crescita per ogni coltura, fornendo trasparenza e controllo ottimali su tutti i processi di coltivazione per una maggiore coerenza, efficienza delle risorse e tracciabilità.

Automazione end-to-end

Il sistema agricolo automatizzato end-to-end che riduce la dipendenza dal lavoro manuale aiuta anche Artisan Green a raggiungere una maggiore resilienza della produzione in situazioni come una pandemia.

Pianificazione e programmazione delle colture

L'integrazione della pianificazione e della programmazione delle colture fornisce alimenti freschi su richiesta garantendo al contempo un utilizzo ottimale di tutte le aiuole di coltivazione disponibili.

Benefici ambientali

Coltivare il cibo più vicino al consumatore finale riduce le emissioni dovute ai trasporti.

Prodotti puliti

L'automazione che si traduce in punti di contatto umani minimi aiuta Artisan Green a fornire ai consumatori i prodotti più puliti possibili.

Prodotti di alta qualità coltivati localmente

Una parete di colore verde con un motivo strutturato che ricorda una superficie in pietra o mattoni.

Affrontare le sfide dell'agricoltura tradizionale

Singapore ha intrapreso un percorso visionario per sviluppare la capacità e la capacità dell'industria agroalimentare di produrre in modo sostenibile il 30% del suo fabbisogno nutrizionale entro il 2030. Questo ambizioso obiettivo è incluso nel Singapore Green Plan 2030, volto a creare un futuro alimentare più resiliente.

Un futuro sostenibile

Oltre ai vantaggi ambientali, l'agricoltura indoor offre numerosi vantaggi rispetto all'agricoltura convenzionale. Coltivando le colture verticalmente in ambienti controllati, le fattorie indoor di Artisan Green massimizzano l'efficienza nell'uso del suolo, consentendo rese più elevate e riducendo la necessità di pesticidi ed erbicidi. Questo approccio elimina anche il rischio di erosione e contaminazione del suolo, garantendo la produzione di alimenti sicuri e nutrienti.

Un frigorifero Siemens Artisan verde e bianco con una porta leggermente aperta.
Un'immagine verde e bianca di un prodotto con sfondo bianco e bordo verde.

Integrazione tecnologica per un'agricoltura sostenibile

Le fattorie indoor di Artisan Green saranno dotate della tecnologia all'avanguardia di Siemens, tra cui:

  • SIMATIC S7-1500 per un controllo ottimale dei parametri di processo e di crescita
  • SIMATIC ET 200SP con modulo Dali per una regolazione granulare dell'intensità della luce
  • Energy Manager per la trasparenza e l'ottimizzazione del consumo energetico

WinCC V8 e PM-Control svilupperanno l'Overall Farm Management System, incluso il sistema di controllo delle ricette per la scelta del giusto programma di coltivazione per le singole colture

Collaborazione tra Artisan Green e Siemens

La collaborazione tra Artisan Green e Siemens rappresenta un significativo passo avanti nel campo della produzione alimentare sostenibile. Combinando le competenze e le risorse di entrambe le società, questa collaborazione è pronta ad accelerare l'adozione dell'agricoltura indoor a Singapore. Insieme, Artisan Green e Siemens stanno rimodellando il futuro dell'agricoltura, creando un panorama alimentare più luminoso e sostenibile per le generazioni a venire.

Una persona che indossa una camicia verde e un cappello verde è in piedi davanti a una parete verde.

Inizia il tuo viaggio