Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Apprendistato Siemens. Le grandi menti pensano diversamente.

Vuoi costruire il futuro di domani? Un futuro che si presenta in tutte le forme e dimensioni, dalla tecnologia quotidiana ai robot e all'intelligenza artificiale? Se hai le idee per guidare la nostra attività progressista e la passione per guidare il nostro mondo sostenibile, sei proprio dove devi essere.

Perché scegliere un apprendistato rispetto all'università?

Vuole guadagnare mentre impara? Essere sponsorizzato dai migliori esperti? Lavora al fianco di oltre 6.000 persone nel Regno Unito? Allora è un apprendistato. Non è un lavoro facile, ma sarà suo, e porterà il suo modo di pensare diversificato a progetti incredibili.

L'apprendistato è un ottimo modo per trasformare le persone di talento di oggi, come Lei, negli esperti di cui abbiamo bisogno domani. Che Lei sia interessato all'ingegneria, agli affari o alla finanza, abbiamo delle opportunità per Lei.

Premi e vantaggi

Salario

Salario e benefit competitivi

Riceverà uno stipendio e un bonus competitivi, 26 giorni di ferie all'anno e 5 giorni di volontariato retribuito. Inoltre, scelga un pacchetto di vantaggi flessibile e su misura con tutto, dall'assicurazione medica privata agli abbonamenti in palestra.

Formazione

Vantaggi sul lavoro e al di fuori

Benefici degli accordi di lavoro ibridi che Le consentono di ricevere uno sviluppo personale e una formazione sul posto di lavoro su misura e di partecipare alle attività sociali sia all'interno che all'esterno del lavoro. Inoltre, ottiene sconti su molti beni e servizi.

Pensioni

Regime pensionistico

Il suo contributo pensionistico sarà pari al 10%. Il Siemens Pension Savings Plan è fornito da Standard Life e Le dà accesso a molti ottimi strumenti e formazione per aiutarla a risparmiare per la pensione che desidera.

In Siemens, il meglio inizia da qui

Veda cosa significa per Lei. Guardi il video per scoprirlo.

Cosa c'è in offerta?

Sielehre 2020 03 finale

Apprendistato di livello 3

I nostri apprendistati di livello 3 richiedono dai tre ai quattro anni per essere completati e vanno di pari passo con i suoi studi in un college locale. Il suo primo anno sarà dedicato allo studio a tempo pieno, prima di unirsi a noi per un training pratico. Otterrà un NVQ di livello 3, più una qualifica tecnica di ingegneria (se pertinente).

I nostri tirocini avanzati includono:

  • Ingegneria meccanica
  • Ingegneria elettrica/elettronica
  • Produzione
  • Meccatronica
  • Manutenzione tecnica
  • Ingegneria ferroviaria — progettazione
  • Ingegneria ferroviaria — tecnico
  • Operatore ferroviario
  • Amministrazione aziendale
  • Supporto tecnico ingegneristico

Gli studenti che desiderano svolgere un apprendistato di livello 3 dovrebbero avere, o aspettarsi, un minimo di quattro GCSE (o equivalente) di grado 4 o superiore*, inclusi matematica, inglese e scienze.

Tirocini di livello 4 e 5

I nostri apprendistati di livello 4 e 5 richiedono dai due ai quattro anni per essere completati e combinare lo studio con la formazione pratica mentre Lei ottiene un NVQ di livello 4 e un HNC pertinente.

I nostri apprendistati superiori includono:

  • Ingegneria meccanica
  • Ingegneria elettrica/elettronica
  • Vendite tecniche
  • ESSO
  • Analista di dati
  • Produzione
  • Ingegneria ferroviaria
  • Ingegneria di controllo/supporto tecnico
  • Amministrazione aziendale
  • Finanza

Gli studenti che desiderano svolgere un apprendistato di laurea di livello 4 o 5 devono avere un certificato nazionale/livelli A BTEC in una o più discipline pertinenti.

Apprendista Graz
Sielehre 2020 15 finale

Tirocini di laurea

I nostri apprendistati di laurea richiedono circa 5 anni per essere completati e Lei può ottenere un livello NVQ 6-7, equivalente a una laurea o un master.

I nostri tirocini di laurea includono:

  • Tecnico di controllo/supporto tecnico
  • Vendite
  • Professionista contabile/fiscale
  • Gestione del progetto
  • Gestione del rischio e della sicurezza
  • Ingegneria
  • Soluzioni digitali e tecnologiche

Gli studenti che desiderano fare un apprendistato superiore o di laurea dovrebbero avere un certificato nazionale/livelli A BTEC in una o più discipline pertinenti.

Mappa blu intenso del Regno Unito

Dove avrò sede?

I nostri apprendistati, come la nostra azienda, sono qui, là e ovunque. Con una varietà di ruoli a diversi livelli in diverse sedi, la scelta è vasta. Alcune delle nostre sedi principali sono:

  • Ashby-de-la-Zouch
  • Birmingham
  • Congleton
  • Chippenham
  • Croydon
  • Derby
  • Euston, Londra
  • Goole
  • Leeds
  • Manchester
  • Newcastle
  • Newport
  • Northampton
  • Nottingham
  • Poole
  • Southampton
  • York
  • Stoke Poges

Il punto di vista di un vero genitore

Le presento Charlotte Watson e sua madre. Come genitore, la madre di Charlotte ha ritenuto importante che sua figlia considerasse tutte le opzioni per il suo futuro dopo aver dichiarato di non voler frequentare l'università.

Molti genitori condividono l'opinione che l'università sia l'opzione principale per i loro figli. La madre di Charlotte condivide idee sbagliate sull'apprendistato dal punto di vista dei genitori e su ciò che sua figlia è stata in grado di ottenere in Siemens.

Il periodo trascorso come apprendista presso Siemens mi ha dato un ambiente in cui fare domande e condividere pensieri era la norma. Sono fermamente convinto che questo sia stato uno dei maggiori fattori che hanno contribuito al rapido sviluppo delle conoscenze e alla crescente sete di conoscenza. Dopo l'apprendistato assumo questi valori nel mio ruolo di contatto con i clienti, permettendomi di comprendere le vere sfide di produzione e contribuire al successo dei nostri clienti.
Lucas Laurie, Apprendista Siemens dell'anno 2025

Domande frequenti

Inizia il tuo viaggio